Boyd는 보편적으로 액세스 할 수있는 사용자 경험을 제공하고 모든 사용자가 웹 사이트에 액세스하고 탐색 할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
우리는 더 넓은 접근성 요구 사항을 충족시키기 위해 노력하면서 웹 사이트의 모든 콘텐츠, 기능 및 기능에 아직 완전히 액세스 할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 우리의 지속적인 노력에는 모든 사람의 사용자 경험을 개선하기 위해 새로운 기능 또는 업데이트 된 기능을 구현하는 것이 포함됩니다.
Boyd는 WCAG(웹 콘텐츠 접근성 지침)를 준수하여 새로운 웹 디자인이나 업데이트된 웹 디자인을 보조 기술로 기술적으로나 기능적으로 사용할 수 있도록 합니다. WCAG 사양을 사용하면 디자이너와 개발자가 접근성 기능을 웹 사이트 디자인에 통합하여 장애가 있는 사용자의 전반적인 환경을 개선할 수 있습니다. WCAG는 A, AA 및 AAA의 세 가지 수준으로 나뉩니다. 현재 boydcorp.com 는 WCAG 2.1 레벨 AA를 부분적으로 준수합니다. 우리의 야망은 지속적으로 개선하고 최고 수준에서 완전히 준수하는 것입니다.
우리는 웹 사이트의 이전 부분의 접근성을 향상시키기 위해 노력하고 있으며 다음과 같은 문제를 알고 있습니다.
Boyd는 모든 사용자가이 콘텐츠에 액세스 할 수있게하고 모든 범위의 인간 다양성을 존중하는 디지털 환경에 포괄적 인 디자인을 구현하고 있습니다. 새롭고 업데이트된 기능과 디자인은 최신 WCAG 표준을 준수합니다. 우리는 다양한 관점을 수집하기 위해 실제 사용자와 함께 설계하고 테스트 할 것입니다.
우리는 boydcorp.com 의 접근성에 대한 귀하의 제안과 질문을 환영합니다.
접근성 피드백 양식
영업일 기준 오일 이내에 의견에 응답하려고 노력합니다.
이 명령문은 7월 2022일 29일에 업데이트되었습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!