캡슐화 및 오버 몰딩은 실리콘 및 플라스틱 부품의 특성을 향상시키는 데 사용되는 Boyd의 오랜 기능 중 두 가지입니다. 두 기술 모두 단일 부품을 만들기 위해 여러 재료를 결합하는 것을 포함하지만 두 기술 사이에는 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.
오버 몰딩은 두 재료를 결합하여 단일 부품을 만드는 제조 공정입니다. 일반적으로 이것은 단단한 플라스틱 또는 금속과 첫 번째 부분 위에 성형 된 부드러운 플라스틱 또는 고무로 수행됩니다. 이를 통해 최종 구성 요소는 두 재료의 특성으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 오버 몰딩 플라스틱 부품은 두 가지 사출 금형을 사용합니다 : 하나는 단단한 기판을위한 것이고 두 번째는 더 부드러운 재료가 첫 번째 기판 위에 성형됩니다. 두 번째 재료를 추가하면 그립에 마찰을 추가하고, 부드럽고 고무로 된 느낌을 제공하고, 날카로운 가장자리를 부드럽게하고, 진동을 줄이는 등의 작업을 수행 할 수 있습니다.
캡슐화 (또는 실리콘 포팅)는 실리콘이 민감한 (일반적으로 전자) 성분을 덮고 보호하는 데 사용되는 공정입니다. 이 공정은 일반적으로 미립자, 진동 및 충격에 대한 유연한 장벽을 추가하는 데 사용되지만 기상 온도, 자외선 (UV) 또는 기타 환경 요인을 구성하는 데 사용할 수도 있습니다. Boyd는 일반적으로 캡슐화를 위해 VMQ 또는 R-TV2 실리콘을 사용합니다.
Boyd는 다양한 열가소성 플라스틱, 실리콘 고무, 포팅 화합물 및 캡슐화제에 액세스 할 수 있으며 특정 프로젝트 요구에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다. 당사의 전문가가 귀하의 요구 사항에 따라 최적의 제조 방법을 안내 할 수 있습니다.