여러 제품 함수를 완전한 어셈블리에 결합

열 관리, 열 제어, 차폐, 단열 형태의 온도 제어는 신뢰성 있고 효과적인 제품 설계에 매우 중요합니다. 제조업체들은 전자 기기 및 고에너지 장치의 성능을 지속적으로 향상시키고 있으며, 이들이 안전하게 장기간 작동하기 위해서는 어느 정도 수준의 열전달이나 단열을 필요로 합니다.

설계 단순화

제품 기능 향상은 일반적으로 복잡성 증가, 구성 요소 증가 및 제조 비용 증가로 인해 발생합니다. 제품에 새로운 기능을 추가하면 일반적으로 BOM(BOM) 구성 요소의 추가로 조립 공정이 복잡해짐에 따라 소비자의 비용이 증가합니다.

고급 어셈블리

제품의 복잡성이 증가함에 따라 OEM은 고급 어셈블리를 생성하는 프로세스를 혁신할 수 있는 파트너를 검색하게 됩니다. 공차 스택, 이질적인 재료 및 이물질 파편(FOD) 관리와 같은 과제는 이러한 복잡한 제품을 제조하기 어렵게 만듭니다.

완벽한 솔루션

고객 문제를 해결하기 위한 Boyd의 후면적인 접근 방식은 밀봉, 열 및 보호 기능을 설치 및 설치를 더 빠르고 쉽게 만드는 완벽한 솔루션에 통합하도록 이끌었습니다.

다양한 제조 공정에 대한 전문 지식

기술의 발전으로 인해 새로운 제품에 복잡성과 기능성이 계속 추가되고 있습니다. 제품이 복잡해짐에 따라, OEM(주문자 상표 부착 생산자)은 증가하는 고객의 기능 요구를 충족하기 위해 더 많은 구성 요소를 추가하고 있으며, 이로 인해 재료, 제조, 물류 복잡성 및 조립에 추가 비용이 발생하게 됩니다.

Boyd는 다양한 제조 공정, 첨단 재료, 접합 기술 및 키팅 및 조립에 대한 전문 지식을 통해 복잡한 설계 및 구성 요소를 단순화할 수 있습니다. 우리는 설계 팀과 긴밀히 협력하여 기능 요구 사항을 결정하고 수동 및 자동화 된 생산 라인 모두에 설치할 준비가된 단일 다기능 결과물을 만들 수있는 방법을 찾습니다. 여러 기능을 단일 구성 요소에 통합함으로써 비용을 절감하고 조립 시간 및 BOM 복잡성을 줄이는 동시에 관리해야 하는 공급업체 수를 줄일 수 있습니다.

설계 단순화

Boyd의 엔지니어링 팀은 새로운 설계에 대한 독창적인 접근 방식을 취하므로 OEM(원래 장비 제조업체)은 여러 구성 요소와 기능을 더 간단하고 간소화된 설계에 통합하기 위한 지원을 요청합니다. 다기능 구성 요소를 조립 프로세스에서 구현할 준비가 된 단일 결과물에 통합함으로써 고객이 조립 시간, 공급업체 목록 및 공급망 복잡성을 줄일 수 있도록 지원합니다. 또한 설계 단순화는 심층적인 재료 지식, 공정 전문 지식 및 고객 중심 접근 방식을 통해 비용을 절감하고 고객 제품의 실행 가능성을 높입니다.

Boyd의 현장 응용 엔지니어 및 영업 임원은 제품 어셈블리 내에 단일 구성 요소를 통합하는 대신 보완 기능 및/또는 재료를 갖춘 주변 부품을 찾는 주변 설계 인프라를 평가합니다. 우리는 전체적으로 제조 될 가능성이 있는 디자인에서 8~10개의 개별 부품을 식별할 수 있습니다. 그런 다음 이 8~10개의 개별 구성 요소의 전체 성능 기능을 하나의 결과물에 통합하는 제조 방법론을 만들어야 합니다.

예를 들어 휴대폰 디스플레이의 렌즈를 휴대폰 섀시에 고정하는 데 사용되는 렌즈 본딩 접착제를 설계하는 LED 디스플레이 본딩 기술이 있습니다. 이러한 디스플레이 접착 접착제 근처의 상보성 부품은 LED 모듈을 위한 통합 스피커 개스킷, 마이크 개스킷, EMI 차폐 층, 진동 흡수 폼 쿠션 및 기타 광 향상 필름일 수 있다. 그런 다음 당사의 통합 전문가는 혁신적인 제조 공정을 만들어 이러한 6가지 구성품을 하나의 간소화된 제품으로 공급하고, 매우 엄격한 허용 오차를 가진 자동화된 조립 공정에 대한 등록 제어를 지원합니다.

고급 어셈블리

접착제에서 후크 및 루프 패브릭, 금속 접합 등에 이르기까지 Boyd는 최종 생산을 더 간단하게 만드는 복잡한 어셈블리를 생산합니다. 정밀 컨버터인 Boyd는 그 어느 때보다 엄격한 허용 오차를 유지하고 더 많은 레이어를 조립하기 위해 새로운 프로세스를 지속적으로 혁신합니다. 뛰어난 등록 제어를 통해 고객은 고품질 생산을 위해 생산 라인에서 부품을 원활하게 조립할 수 있습니다. Boyd의 광범위한 클린룸 용량은 광학 선명도를 보장하고 생산 중 오염 물질을 제거합니다.

완벽한 솔루션

Boyd는 고객 과제를 해결하기 위한 다양한 접근 방식을 통해 씰링, 열 및 보호 기능을 설치 및 설치를 더 빠르고 쉽게 만드는 완벽한 솔루션에 통합할 수 있게 되었습니다. 당사의 엔지니어링 팀은 장치 및 보드 레벨에서 전체 시스템 솔루션에 이르는 문제를 해결할 수 있습니다. 설치 즉시 완료된 완벽한 솔루션의 예는 다음과 같습니다.

  • 열 관리 시스템, 미립자로부터의 환경 보호, 충격 및 NVH 및 EMI/RFI 차폐를 통합하는 섀시 및 인클로저
  • 냉각기, 열교환기, 액체 냉판, 호스, 커넥터 및 전체 시스템 제어를 포함하는 완전한 액체 냉각 루프 및 시스템.
  • 열 차폐, 전기 절연, EMC 및 접착제가 있는 열 스프레더로 설치 준비
이미지
이미지

Manage Heat in a Variety of Ways

Boyd의 기술을 통해 다양한 방식으로 열을 관리할 수 있어 광범위한 응용 분야의 요구 사항을 충족하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 열 관리 기술을 통해 당사는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 표면 전체에 열을 확산하여 높은 열 밀도 완화
  • 안전하고 효과적인 분산을 위해 열 전달 및 대류 순환
  • 엄격한 온도 제어 기능을 갖춘 주변 공기 온도 및 주변 공기 온도보다 낮은 냉각용 냉동 시스템
  • Insulate and shield heat to protect sensitive components from excessive heat, or trap heat in to maintain adequate temperatures for performance.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!