아비드 지니와 함께 시작하기

아비드 지니에서 첫 번째 프로젝트를 설정하기위한 자원


아비드 지니란?

Aavid 지니는 온라인으로 사용할 수있는 무료 열 설계 소프트웨어 응용 프로그램입니다. Genie는 유용한 팁과 실시간 열 성능 추정치를 통해 엔지니어에게 열 솔루션 설계 프로세스를 안내합니다. Aavid Genie를 사용하면 15분 이내에 공기 냉각 방열판을 쉽게 설계하고 시뮬레이션할 수 있습니다.

요구 사항 및 설계 매개 변수를 입력하면 Aavid Genie는 사용자의 요구에 맞는 가장 최적의 방열판 설계를 계산합니다. 이러한 설계 옵션은 크기, 질량, 열 성능 및 압력 강하에 따라 순위를 매겨 어플리케이션에 적합한 제작 및 유량을 선택할 수 있도록 도와줍니다. 그런 다음 방열판 설계 도구를 사용하여 핀, 히트 파이프 및 유량을 추가하는 등의 추가 사용자 지정 옵션을 안내합니다. 마지막으로, 당신은 당신의 방열판의 바닥에 열원을 배치합니다. Aavid Genie는 다양한 크기와 모양의 여러 열원을 허용할 뿐만 아니라 균일한 열 부하를 추가할 수 있습니다.

열 시뮬레이션을 실행한 후 지니는 방열판을 현실로 만들기 위한 몇 가지 다음 단계를 제공합니다.



무료로 아비드 지니를 등록하고 사용!

https://app.aavidgenie.com/app#register

좀 더 소개가 필요하신가요? Aavid Genie 소개 비디오를 시청하여 개요를 확인하세요.

https://www.youtube.com/watch?v=JccsqWVmBoM




아비드 지니 열 설계 프로젝트 체크리스트

방열판 설계 및 열 성능을 최적화하고 Aavid Genie 앱 내에서 시간을 절약하려면 설계를 시작하기 전에 가능한 한 많은 정보를 저장하는 것이 가장 좋습니다. 다음은 사용자 지정 방열판에 대한 열 시뮬레이션을 개발하고 실행하는 데 필요한 모든 매개 변수 및 주요 고려 사항에 대한 검사 목록입니다.

필요한 모든 정보없이 Aavid Genie를 사용하는 것이 괜찮습니다. Aavid Genie는 방열판 설계 프로세스의 모든 단계를 통해 진행 상황을 저장합니다. 프로젝트를 일시 중지해야 하는 경우 입력이 저장되고 돌아올 때 사용할 준비가 됩니다. 열 시뮬레이션을 실행하도록 선택할 때까지 필요에 따라 입력을 변경할 수도 있습니다.

매개 변수 검사 목록

  • 방열판에 사용할 수 있는 볼륨(작업 봉투)(길이, 너비 및 높이).
    • Aavid Genie가 이 매개 변수를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 Aavid Genie 작업 봉투 리소스를 확인하십시오.
  • 모든 장치에 걸쳐 총 열 부하.
    • 분산화력 계산 방법에 대해 자세히 알아보기
  • 방열판 의 기지에 장치의 크기 및 배치.
  • 환경 온도 및 고도입니다.
    • 응용 프로그램의 환경 조건에 대해 고려해야 할 몇 가지 고려 사항에 대해 읽어보십시오.
  • 최대 방열판 기본 온도 또는 방열판 열 저항.
  • 최대 허용 압력 강하 또는 유량.
  • 자연 대류 또는 강제 대류를 사용할지 고려합니다.
    • 지니는 당신이 결정하는 데 도움이 옵션을 제공 할 것입니다, 하지만 자세한 내용은 자연 대 강제 대류에 대한 우리의 게시물을 확인합니다.
    • 흐름이 덕트되어 있거나 바이패스가 있는지 도 고려해 볼 수도 있습니다.
  • 응용 분야에 작동하지 않는 방열판 제작 유형이나 재료가 있는지 고려하십시오.


프로세스의 어느 시점에서든 열 설계 지원이 필요한 경우 Aavid 엔지니어를 도와드립니다. 직접 Aavid 지니 앱 또는 우리의 문의 우리를 페이지를 통해 아비드와 사용자 정의 방열판 디자인과 질문을 공유 할 수 있습니다.




빠른 시작 가이드


아비드 지니 빠른 시작 가이드 다운로드




아비드 지니 튜토리얼 비디오

아비드 지니를 사용하는 방법에 대한 심층적인 경험을 얻으려면 Aavid Genie 프로젝트 자습서를 시청하십시오. 이 12분 짜리 비디오는 등록, 로그인, 그리고 예제 방열판 설계 과정에서 Aavid Genie에서 사용할 수 있는 모든 옵션에서 전체 Aavid Genie 프로세스를 실시간으로 진행합니다.

보기 아비드 지니 프로젝트 자습서 시계!




아비드 지니 자원 추가

Aavid Genie를 사용하는 방법이나 일부 기능이 정확히 무엇인지에 대한 심층적인 설명을 소개하는 Aavid Genie 주제 목록은 다음과 같습니다.

당신이 찾고있는 정보가 표시되지 않는 경우, 주저하지 말고 문의 문의.

아비드 지니 자주 묻는 질문

아비드 지니에서 기본 언어 변경

아비드 지니 작업 봉투

열원 전력 정의

환경 조건 고려

아비드 지니의 히트 파이프 배치

덕트 대 바이패스 흐름

아비드 지니 앱의 열원과 관련하여 방열판 방향

열 인터페이스 재료란 무엇입니까?

Applying Thermal Interface Material in Aavid Genie

아비드 지니 방열판 그림 과 모델


Aavid 지니로 시작하세요.