제 이름은 Mike Nagel이며, 저는 Vomaris Innovations의 사장 CEO입니다. 우리는 여섯 년 반 동안 보이드 고객이었습니다. Vomaris Innovations는 의료기기 회사입니다. 우리는 애리조나 템피에 위치하고 있습니다. 우리의 주력 기술은 생체 적합성 마이크로 셀, 배터리 기술입니다. 따라서 독특한 기술이되고 우리가 취해야 할 다음 단계는 최종 사용자에게 기술이 매우 사용하기 쉬워야한다는 것입니다. 우리는 원래 보이드에 갔다. 소규모 회사, 때로는 제한된 자원을 가진 의료 장치 회사이기 때문에 우리는 비교할 수없는 고객 서비스, 훌륭한 접근성, 기술 전문 지식 및 실제로 세계적 수준의 기술 전환을 수행 할 수있는 능력을 제공 할 회사를 원했습니다. 최근 flexi FET 장치를 설계한 이 장치는 매우 독특한 장치였으며 수술 절개에 모두 적합한 크기입니다.
우리는 원래 Boyd에 온 몇 가지 디자인을 가지고 있었고 프론트 엔드에서 할 수 있었던 것은 우리와 함께 작업하고 가장 쉽게 제조 된 제품이 무엇인지, 가장 쉬운 비용 목표를 달성 할 수있는 제품, 그리고 실제로 우리가 목표를 달성하는 데 사용할 수있는 최상의 재료에 대한 권장 사항과 같이 우리와 함께 결정하는 것입니다. 그래서 그들은 개념에서 첫 번째 제조 실행에 이르기까지 전체 과정에서 매우 중요했습니다.
나는 많은 이유로 Boyd를 추천하고 싶지만 모든 관계를 성공, 신뢰성, 신뢰성 및 접근성과 함께 작업하고 신속한 디자인을 되돌릴 수있는 능력을 만드는 것과 똑같은 것들을 추천합니다. 그들과 함께 성장할 수있는 능력은 우리 제품이 실제로 다른 수준의 볼륨에 도달 할 때 기능이 없다는 것을 걱정할 필요가 없습니다. 그들은 정말로 모든 것을 가지고 있으며, 원 스톱 쇼핑으로 여기에 필요한 모든 기술을 갖추고 있습니다.
보이드에서는 고객 서비스가 탁월합니다. 제조, 금융 생산, 누구나 원하는 보이드를 잡을 수 있는지 여부에 관계없이 우리 팀의 누구나 필요할 때 언제든지 알 수 있습니다. 또 다른 것은 우리가 여기에 와야 할 때, 아마도 우리가 물리적으로 무슨 일이 일어날지 볼 필요가있는 중요한 달리기가 제조 일정을 잡는 우리에게 매우 빨리 돌아갈 수 있다는 것입니다. 그래서 그들은 다시 신뢰할 수 있고, 접근하기 쉽고, 신뢰할 수 있으며, 이것이 보이드를 우리에게 매우 독특하게 만드는 초석입니다.