모두에게 안녕하세요.이 Boyd Corporation 및 3M 웨비나에 오신 것을 환영합니다. 오늘 발표자를 먼저 소개하고 싶습니다 닉 존슨, 닉은 미네소타 주 세인트 폴에있는 베델 대학에서 응용 물리학 학사 학위를받은 3M 디스플레이 재료 및 시스템 부문의 연구 전문가이며 앨버커키의 뉴 멕시코 대학에서 광학 과학 및 공학 석사 학위를 받았습니다. 졸업 후 그는 록히드 마틴에서 해상 시스템 및 센서 사업에서 일했으며, 2011년에 3M에 합류하여 광범위한 디스플레이 응용 제품을 위한 구성 요소와 시스템을 개발했습니다. 가장 최근에 Nick은 화면 기술 앞에서 LCD 백라이트 기술을 포함한 자동차 디스플레이 조명 제어 솔루션에 중점을두고 있습니다.
다음으로 우리는 Magnus Tedestedt를 가지고 있으며, Magnus는 Boyd Corporation의 영업 및 전자 제품 담당 부사장입니다. 그는 처음에는 핵심 계정 관리자로 2000 년에 Tradex에 합류했지만 영업 마케팅 및 제조 분야에서 점점 더 중요한 직책을 맡았으며 싱가포르에 첫 번째 Tradex 영업 및 엔지니어링 사무소를 개설하여 Brady Corporation의 아시아 태평양 OEM 전자 제품 이사로 상하이에서 수년 동안 보냈으며 미국에서 귀중한 영업 리더십 경험을 쌓았습니다. 브라질과 멕시코는 현재 매그너스가 맡고 있는 자신의 경력 대부분을 할당된 다양한 OEM 및 목표 내에서 일하면서 전자 제품 및 아시아 영업 팀에 적용 가능한 리더십과 기술 기술을 제공하며, 그의 지식과 관계를 사용하여 Boyd의 입지를 매우 중요한 모바일 컴퓨팅 시장뿐만 아니라 소비자 가전 및 데이터 스토리지와 같은 다른 핵심 및 인접 부문에서도 확장합니다. 그는 남부 미시시피 대학교에서 마케팅 학사 학위를 취득했습니다. 오늘 우리와 함께하는 것은 클라우스 안드레안이며, 클라우스는 보이드 (Boyd) 회사의 비즈니스 개발 임원입니다. Claes는 스웨덴에 위치한 Tradex 변환 및 Brady Corporation에서 제품 프로세스 개발 및 관리 역할을 맡아 20 년 이상 전환 업계에 종사해 왔으며 2014에서 Boyd Corporation에 합류하여 기술 및 엔지니어링 전문 지식을 통해 글로벌 제품 및 프로세스 개발 엔지니어부터 현재 캘리포니아의 베이 지역 밖에 위치하고 있으며 Boyd와 긴밀히 협력하고 협력하는 글로벌 핵심 계정 관리자까지 다양한 역할을 수행 할 수있었습니다. 글로벌 영업, 운영 및 공급망은 전 세계 모바일 컴퓨팅 및 전자 제품 고객에게 새로운 혁신 솔루션을 선도합니다. Nick, Magnus 및 Klaus는이 웨비나를 시작하기 위해 오늘 행사에 오신 것을 환영합니다 여기에 보이드 회사가 즐기는 짧은 비디오가 있습니다. Boyd Corporation은 90년 이상 첨단 열 관리 및 환경 밀봉 솔루션의 혁신적인 혁신으로 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장에 힘을 실어주었으며, Boyd는 독점 기술을 활용하여 성능을 최적화하고, 신뢰성을 높이고, 에너지 효율성을 개선하고, 제품 수명주기를 연장하고, 최종 제품의 안전성을 보호 및 향상시키는 솔루션을 설계 및 제작하는 데 전념하고 있습니다. 혁신의 최전선에 있는 응용 프로그램, 엔지니어링 전문 지식과 수십 년간의 시장 경험 Boyd는 복잡한 고객 과제를 해결하는 솔루션을 설계하고 제공합니다.
3:41
다양한 솔루션을 냉각, 씰, 쉴드, 부착, 절연 및 보호하여 오늘날 사용하거나 접하는 많은 최종 제품에서 민감한 부품을 보호합니다. 당사의 솔루션은 배터리가 과열되지 않도록 보장하고, 전자 장치를 견고하게 하여 소비자 사용을 견딜 수 있도록 하며, 모바일 디스플레이가 최대 해상도와 기능을 유지할 수 있도록 하며, 데이터 센터를 간소화하여 지속 가능한 온도에서 작동하여 더 빠른 처리 속도를 보장함으로써 사물 인터넷의 이동을 가능하게 하며, 의료 산업을 포함한 매우 다양한 산업 전반에서 기술 발전을 촉진하여 장치가 안전하고 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 안전하고 편안한 비행을 가능하게 하는 항공우주 응용 분야와 천연 자원을 보존하고 생산량을 최적화하는 데 도움을 주는 농업 장비. 소음을 줄이고 장치 수명주기를 개선하는 소비자 가전 제품. 연구 개발의 발전을 추진하는 자율 주행 및 전기 자동차 및 Boyd의 모든 응용 엔지니어의 성능과 신뢰성을 향상시키기 위해 노력하는 수많은 다른 산업 분야에서 거의 250 개의 특허를 활용하고 흑연, 고급 폼 및 폴리머, 다층 필름, 알루미늄, 구리 및 기타 여러 고성능을 포함한 3,000 개 이상의 특수 재료에 대한 솔루션을 생산합니다.
5:06
결과적으로 재료 Boyd 솔루션은 각 개별 고객의 고유 한 성능 조립 및 배달 요구에 맞게 조정됩니다. Boyd는 설계 프로세스 초기에 고객과 파트너 관계를 맺어 설계를 완벽하게 최적화하고 시장 출시 시간을 단축하는 등 설계를 완벽하게 최적화하고 제조 시 프로토타이핑 및 설계 경험을 바탕으로 개념을 본격적인 생산으로 효율적이고 효과적으로 전환하여 다른 사람들이 아직 복제할 수 없는 속도로 불가능한 성능 및 생산 문제를 해결합니다. 우리는 오늘날의 도전 과제를 해결하고 내일을위한 솔루션을 강화하기 위해 혁신합니다. 글로벌 운영에는 수십 개의 제조 시설 및 엔지니어링 설계 센터뿐만 아니라 세 대륙에 걸쳐 클래스 100에서 100,000까지의 클린 룸 기능이 포함되어있어 Boyd를 글로벌 환경에서 현지에서 사용할 수 있으며 복잡한 가치 사슬에 최적화되어 있습니다. 다양한 산업 분야에서 파괴적인 트렌드와 결합된 혁신적인 전자 장치의 확산은 기술 환경, 모바일 장치, 전기 및 자율 주행 차량, 하이퍼 스케일 데이터 센터, 차세대 항공기, 통신 장비 및 최첨단 가전 제품을 변화시키고 있으며, 이는 Boyd의 전례 없는 열 관리 및 환경 밀봉 솔루션 기술 리더십과 일치하여 미래에 대한 우리의 로드맵을 만들고 있습니다. 고객이 시장을 재정의함에 따라 Boyd의 고유 한 솔루션이 가능할 수 있도록 힘을 실어 줄 것입니다. 보이드 코퍼레이션 한 회사 많은 솔루션 [음악]
제 이름은 닉 존슨이고 저는 3M의 디스플레이 소재 및 시스템 사업부에서 근무하고 있으며 자동차 디스플레이 및 센서 제품 및 개발 노력에 대해 이야기하기 위해 왔습니다. 우리는 자동차 산업에서 고객과 협력하여 가장 큰 도전 과제를 해결하는 데 도움이되는 풍부한 역사를 가지고 있습니다.
7:15
1914의 3M 연마재, 1925 년 최초의 자동차 마스킹 테이프이며 오늘날까지 계속되고 있습니다. 3M은 역사적으로 디스플레이를보다 효율적으로 만들어 배터리 수명을 연장하고 빛이 어디로 가는지 제어하고 디스플레이 정보를 엿보거나 자동차 윈드 스크린을 반사하지 못하게하는 일부 제품을 디스플레이에 중점을 두었습니다. 다음으로 일반적인 LCD를 살펴보고 3M 제품을 어디에서 찾을 수 있는지 살펴 보겠습니다. 일반적인 LCD를 열면 반사판, 도광체에 빛을 주입하는 LED, 그 위의 하단 디퓨저, 하나 또는 두 개의 감옥 필름과 광대역 반사 반사 및 98 % 이상의 반사, 밝기 향상 필름 또는 BEF 및 반사 편광기라고 불리는 프리즘 필름을 통해 이러한 필름의 반사 편광기를 찾을 수 있습니다. 다음 슬라이드에서는 이러한 각 제품에 대해 자세히 설명합니다. 우리의 현재 제품은 다섯 가지 범주로 나뉘며, DBEF 또는 이중 밝기 향상 필름은 디스플레이의 흡수 편광기 바로 아래에 배치되고 흡수 편광자, BEF 또는 밝기 향상 필름에 흡수되는 대신 재활용되는 반사 편광기 제품입니다 우리의 각형 필름은 재활용 각도 필터 역할을합니다. ESR 또는 향상된 반사경은 98 % 이상을 가진 반사판 제품입니다.
8:56
시각적 스펙트럼을 가로 지르는 반사율. CEF는 콘트라스트 향상 필름으로 커버 글라스를 디스플레이에 접착하여 여러 반사를 제거 할 수있는 광학적으로 투명한 접착제입니다. ALCF 또는 고급 조명 제어 필름은 윈드 스크린에서 반사되는 빛을 제한하고 야간에 디스플레이의 플로팅 이미지를 만드는 자동차 조명 제어 필름으로 스택에있는 세부 사항을 다시 볼 수 있습니다 반사판을 다시 볼 수 있습니다 바닥에 디퓨저 위에 BEF 두 장이 있고 LCD 디스플레이와 후면 편광 바로 아래에 이중 밝기 향상 필름이 있습니다. 따라서 빛이 일반적으로 취하는 경로를 보면 빛이 도광체로 빛을 방출하는 LED가 있는데, 그 빛은 도광관을 매우 가파른 각도로 남겨 두면 디퓨저는 그 빛을 축 방향 뷰어쪽으로 약간 위로 돌려 넓힐 것이고, BEF에 들어가는 빛은 다시 시청자쪽으로 더 굴절되어 좁은 시야각으로 제한됩니다. 축에 밝은.
10:25
마지막으로 DBEF는 원치 않는 편광을 백라이트로 다시 재활용 한 다음 분기 된 필름을 통과하여 반사판에서 반사되어 올바른 편광 상태를 통과 할 기회가 없습니다. 우리의 DBEF 필름을 자세히 살펴보면 백라이트에 DBEF 필름이 없으면 DBEF 필름이 없으면 백라이트에서 무작위로 편광 된 빛이 디스플레이의 후면 편광기에 부딪 히고 선호하는 편광은 시청자에게 전달되지만 나머지는 흡수됩니다. 백라이트에서 DBEF로 해당 디스플레이의 효율성과 밝기를 제한하면 원치 않는 편광 상태가 반사되어 분기된 재료로 이동하는 백라이트에서 다시 재활용되고 또 다른 기회가 생깁니다.
11:22
시청자에게 나가기. 따라서이 효과는 밝기뿐만 아니라 디스플레이 효율을 삼십 ~ 사십 % 증가시킬 수 있으며 사용자 경험과 시야각을 향상시킬 수 있습니다. 우리는 서로 다른 두께의 여러 SKU를 가지고 있습니다. 오른쪽 하단의 서로 다른 기판과 다른 헤이즈 레벨은 두 개의 잠재적 인 디스플레이 구성을 볼 수 있습니다 하나는 교차 BEF를 사용하면 축에서 주로 볼 수있는 디스플레이를위한 conoscopic 출력의 수평에서 수평이 더 좁다는 것을 알 수 있습니다 또 다른 디스플레이 구성은 축에서 시청자를 확보 할 수있는 수평에서 더 넓은 시야각을 위해 BEF 한 장 만 사용하는 것입니다. TV 또는 자동차 센터 스택 디스플레이와 같은 수평에 있습니다. 다음은 DBEF의 재활용 효과를 보여주는 비디오이므로 후면 편광기에 닿는 백라이트 시스템 조명이있는 경우 올바른 편광 상태 만 통과하지만 반사기 편광기를 사용하면 재활용됩니다.
12:35
다시 백라이트로 돌아가면 두 번째, 세 번째가 통과 할 수있는 네 번째 기회가 있습니다. 우리의 미래는 자동 편광자 제품을 DL RP라고합니다, 직접 라미네이트 반사 편광이 제품은 향상된 반사 편광기를 특징으로하며 이것이 허용하는 것은 후면 편광판에 직접 적층하기위한 것입니다 고효율 반사 편광기이며 반사 편광기 이후에 발생할 수있는 탈분극을 제한하므로 DBEF를 제거하고 DLRP를 넣고 후면 편광판에 직접 놓으면 볼 수 있습니다. 밝기와 효율성이 10 ~ 15 % 증가합니다. 지금 우리의 밝기 향상 필름 또는 BEF로 이동하는 것은
13:37
순방향 밝기를 증가시키는 재활용 각도 필터 역할을 하는 프리즘 필름이므로 확산 출력이 있는 경우 온 축 뷰어로 향하는 좁은 뷰 콘에서만 빛을 낼 수 있으므로 균일성을 높이고 백라이트의 빛을 재활용하여 백라이트 결함을 숨깁니다. 효과적인 전송 해당 차트의 상단 번호를 게인이라고도하며, 디스플레이가 축에서 얼마나 밝게 보이는지를 결정합니다. 따라서 시야각의 트레이드 오프로 더 높은 게인 또는 더 높은 축 방향 밝기를 얻을 수 있으며 BEF가 디스플레이의 출력 조합을 증가시키는 방법을 보여주는 비디오가 있습니다. 우리의 향상된 반사 반사기 제품 또는 ESR은 매우 효율적인 반사경이므로 이러한 모든 필름 DBEF 및 BEF 재활용 빛이 백라이트에 뒷받침되어 있다면 그 빛을 재활용하고 얻을 수있는 매우 효율적인 반사경이 필요합니다.
15:09
그것은 시청자에게 우리의 ESR은 반사 편광기와 같은 다층 광학 필름 종류이지만 두 편광 상태를 모두 반영합니다. 그것은 전체 시각적 스펙트럼에 걸쳐 광대역을 반영하고 높은 반사율의 98 % 반사 종류입니다 전체 광학 스펙트럼에 걸쳐 높은 수준의 반사율과 광대역 특성을 시각화하기 위해 할 수있는 멋진 일은 ESR 조각을 튜브에 올려 놓고 한쪽 끝에 LED를 넣는 것입니다. 중앙의 그림에서 두 개가 있다는 것을 알 수 있으며, 세 개의 튜브가 굴러 올라간 튜브가 있는데, 하나는 ESR이고 다른 하나는 알루미늄이고 다른 하나는 은색입니다. ESR 튜브를 볼 수 있습니다, 빛이 그 튜브의 끝에 도달 할 때까지 그것은 여전히 밝은 흰색이므로 색상이 변하지 않았으며 그 길을 여행하는 빛이 거의 손실되지 않았습니다. 알루미늄과 은을 사용하면 훨씬 더 어두워지고 광학 스펙트럼에 따라 다른 흡수로 인해 색상이 변경되었음을 알 수 있으며 두께에 따라 더 두꺼운 필름에 따라 여러 가지 SKU가 있습니다.
16:30
더 큰 디스플레이를 위해 단단하지만 우리는 분명히 디스플레이의이 두께가 절충안을 제시 할 것이며 ESR이 어떻게 작동하는지 보여주고 다층 광학에서 광대역 특성을 보여주는 비디오가 있습니다. 콘트라스트 향상 필름 또는 CEF에는 광학 투명 접착제가 있기 때문에 광학 접착이 없으면 일반적인 디스플레이에는 세 가지 반사 인터페이스가 있으므로 주변광이 커버 글라스의 윗면, 커버 글라스의 뒷면과 LCD의 윗면을 반사하여 커버 글라스를 LCD와 접착 할 때 그 세 가지 반사 중 두 가지를 제거합니다. 인터페이스, 본질적으로 반사 된 빛의 삼분의 일을 줄이면 더 나은 대비와 생생한 디스플레이를 얻을 수 있습니다. 또한 커버 글라스를 둘레 바로 주위에 접착하는 대신 전체 표면에 걸쳐 접합하여 안정성과 강성을 향상시킵니다 우리는 UV 경화성, 압력에 민감한 일부 등 다양한 응용 분야를위한 여러 가지 제품을 보유하고 있습니다.
18:00
낮은 유전 상수로도 만들어지며 더 자세한 내용은 특정 응용 분야에서 도움을 줄 수있는 3M 응용 엔지니어에게 다시 문의하십시오. 고급 조명 제어 필름 또는 ALCF는 윈드 스크린에서 원치 않는 반사를 줄여 운전자의 산만 함을 줄여줍니다.이 비디오에서는 표준 디스플레이와 오른쪽에 ALCF가있는 디스플레이의 차이를 볼 수 있습니다 표준 디스플레이는 윈드 스크린에서 반사 된 이미지로 명확하게 볼 수 있지만 왼쪽에는 디스플레이에 3M ALCF 솔루션이 있으면 더 이상 디스플레이의 반사가 없습니다. 바람막이. 이 그림은 ALCF를 사용하는 디스플레이 스택과 비교하여 일반적인 디스플레이 스택이 하단 디퓨저 BEF를 가질 수 있고 ALCF를 사용하는 DBEF 디스플레이 스택은 하단 디퓨저 BEF 및 ALCF를 가질 수 있음을 보여줍니다. ALCF A + 제품에는 반사 편광기가 내장되어 있으므로 DBEF와 루버 필름 또는 ALCF의 두 필름을 대신 DBEF를 제거하고 ALCF를 그 자리에 세 개의 플러스를 배치 할 수 있으므로 LCL 제품은 축 또는 축에 가까운 빛이 잘 통과한다는 것을 왼쪽의 그림에서 볼 수있는 소형 베네치아 블라인드와 같은 종류의 작동합니다. 그것은 내 각도에서 오는 것입니다.
19:52
막힌. 우리는 약간 다른 두께와 헤이즈 레벨을 가진 두 개의 현재 제품 ALCF A2 +와 A3 +를 가지고 있으며, 하단에는 세 가지 디스플레이 스택이 있습니다 하나는 교차 BEF가있는 전통적인 디스플레이 스택입니다 당신은 그것이 수직 및 수평 방향으로 시준되는 것을 볼 수 있습니다 다음 하나는 수평으로 실행되는 BEF의 한 장 만 가지고 있습니다 당신은 이것이 더 넓은 수평 범위로 빛을 내쉴 수 있음을 알 수 있습니다. DBEF 대신 BEF 시트 위에 ALCF를 놓으면 빛이 윈드 스크린쪽으로 향하지 않도록 상단과 하단의 각도를 잘라내는 것을 볼 수 있습니다. 우리는 현재 ALCF A4+라는 신제품을 출시하고 있는데, 약간 기울어진 루버 디자인으로 수직 각도가 약간 더 높기 때문에 자동차 조종석의 시청자가 일반적으로 디스플레이 위에 있기 때문에이 신제품은 시청자의 위치를 디스플레이 출력과 더 잘 일치시킬 수 있기 때문입니다. 또한 D F F에 의해 정의된 자동차 각도 영역에서 밝기와 효율성을 향상시켜 ALCF A4+로 A+, A 및 B 영역이 더 밝아지는 것을 볼 수 있습니다. 이제 우리는 센서 위장으로 시작하는 신제품 개발 노력에 대해 이야기 할 것이며, IR 센서는 점점 더 중요 해지고 있습니다.
21:30
시선 추적, 주의 모니터링 및 제스처 제어 이러한 센서와 광원을 갖춘 자동차 조종석은 시각적 인 산만 함이 될 수 있지만 조종석의 모양을 깨뜨릴 수 있으며 3M 카모 필름은 적외선이 통과 할 수있게하면서 가시 광선을 차단하여 작동하는 트림, 검은 베젤 또는 기타 조종석 기능 뒤에 이러한 센서를 숨길 수 있습니다. 스타일과 색상은 금속 실버조차도 아래에서 볼 수 있습니다. 이 비디오는 Kimo 플래시 필름이 비디오에서 어떻게 작동하는지 보여줍니다 당신은 가까운 IR 카메라, 그 카메라가 이미징하는 물체의 가까운 IR LED 소스를 볼 수 있습니다. 당신은 당신이 물체를 차단하는 흰색 종이의 조각을 앞에 넣을 때까지 카메라가 물체를 잘 볼 수 있음을 알 수 있습니다, 이제 당신이 우리의 흰색 카모 필름의 조각을 사용하고 IR 카메라에서 그것을 배치하면 당신은 우리의 가시성을 차단하지만 IR 카메라의 가시성을 차단하지 않으며 우리의 검은 카모 필름과 같은 것을 다시 카메라와 함께 볼 수 있습니다 앞에있는 물체에 대한 명확한 가시성을 가지고 있으며 단지 보여주기 만하면됩니다.
23:10
색상의 다양성 우리는 앞에 컬러 필름을 넣어, 다시이 센서 위장 필름은 색상과 스타일의 다양한 올 수 있습니다. 다음으로 우리는 백미러 디스플레이를 위해 개발 한 신제품에 대해 이야기 할 것입니다. 백미러에 집적된 디스플레이는 반미러 뒤에 디스플레이를 숨기는 종래의 접근법이 반미러 뒤에 디스플레이를 숨기는 것이 일반적이 되고 있는데, 이러한 접근법의 문제점은 하프 미러가 디스플레이의 빛의 절반을 차단한다는 것이고, 3M 반사 편광 미러는 이러한 문제를 해결하고, rpm은 RPM의 통과축을 디스플레이의 선형 편광 출력과 정렬하여 다른 편광 상태를 전송하면서 하나의 편광 상태를 차단하는 반사 편광기이다. 당신은 하프 미러 접근 방식에 걸쳐 밝기의 오십 ~ 육십 퍼센트 증가를 얻을 수 있습니다, 또한보다 rpm은 당신이 실제로 디스플레이를 켜기 전에 거울의 반사를 끌 수있는 독특한 솔루션을 가능하게 할 수 있습니다, rpm의 한 가지 독특한 요구 사항은 고품질의 반사 이미지에 필요한 광학 평탄도에 있습니다. 디스플레이에서 휘도 향상 필름으로 사용되는 일반 반사 편광판은 이를 염두에두고 설계되지 않았으며, rpm의 경우 고품질의 정확한 이미지를 생성 할 수 있도록 표면 waviness를 줄이기 위해 많은 노력을 기울였으며, 아래 이미지를 보면 일반 전류 반사 편광판이 그리드 패턴의 물결 모양의 이미지를 생성하는 반면, 개선 된 rpm은 훨씬 깨끗한 반사 이미지를 생성하며, 헤드 업 디스플레이 또는 HUD는 운전자의 관점에서 대시 보드 위에 떠있는 정보를 생성하기 위해 앞 유리창의 이미지를 반사하는 디스플레이이며, 3M은 시각적 경험을 개선하여 열 부하를 줄이고 효율성을 향상시키는 제품군을 만들고 있으며, RPM은 거울에서 사용할 수 있지만 RPM에 대해 이야기하고 싶은 첫 번째 제품은 RPM입니다.
25:27
응용 프로그램 그것은 또한 HUD의 LCD에 사용할 수 있습니다, LCDs 및 HUDs는 흡수 편광자에 의해 흡수되는지 여부에 관계없이 흡수되는 모든 빛 때문에 매우 높은 광속을 생성하는 믿을 수 없을만큼 밝은 백라이트를 가지고 있으며 열로 바뀌면 LCD에 매우 높은 열 부하를 생성 할 수 있으며, RPM은 매우 효율적인 블록 상태를 가짐으로써이를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 블록 상태에서 반사 편광기를 통과하는 빛은 흡수 편광자에 의해 흡수되어 DBEF로 볼 수있는 열로 변환되며, 블록 상태 광의 8.9 %는 DBEF를 통과하여 흡수 편광자에 의해 흡수되며, RPM은 반사 편광기를 통과하는 검은 색 상태 광의 0.3 %에 불과하여 현재 반사 된 광량의 크기 감소 이상의 순서를 가지고 있습니다. 반사 편광판에 흡수되어 열로 변환, 내가 이야기하고 싶은 다음 제품은 HUD 시스템에서 콜드 미러 필름 또는 CMF입니다 빛을 반사하고 시청자에게 초점을 맞추는 여러 미러가 있습니다, 동일한 미러 시스템은 또한 LCD에 햇빛을 다시 LCD에 집중시킬 수 있습니다 LCD에서 큰 후광을 생성, cmf는 가시광선만을 효율적으로 반사하여 작동하며 LCD의 출력의 편광에 있어서는 가시광선의 빛의 절반이 cmf를 통과하고 LCD로 반사되지 않음을 의미하며 또한 IR 빛은 cmf를 통해 완전히 투과되어 LCD에 도달하는 태양 에너지의 양을 크게 감소시키며, 왼쪽 표에서 다음과 같이 표시됩니다.
27:30
태양조도의 48% 부근의 전통적인 추위는 PGU 또는 픽처 생성 유닛으로 달리 알려진 LCD에 도달하는 반면, 3Ms CMF 필름에서는 태양 조도의 28%만이 CMF를 사용하여 PGU에 도달하는 반면, PGU 수송은 실제로 증가된 PG 수송은 디스플레이광이 거울에서 반사된 후에 관찰자를 향해 계속되는 빛의 양을 의미한다는 그래프에서 cmf가 가지고 있음을 알 수 있다. 낮은 태양 조도이지만 더 낮은 열 부하로 더 밝은 디스플레이를 만드는 더 높은 수송,이 슬라이드는 통과 및 블록 상태 모두에서 CMF의 반사율을 보여줍니다, 당신이 볼 수있는 블록 또는 반사 상태는 가시 스펙트럼에서 볼 수있는 진한 파란색 선이 매우 반사성이기 때문에 가시 스펙트럼의 외부에서 높은 PGU 수송을 가지며 반사율이 떨어지고 그것은 투과율이 높지 않으므로 가까운 IR 및 IR 빛은 CMF를 통해 직선으로 통과하고 다른 편광 상태에서는 과거 상태가 전체 스펙트럼에 걸쳐 고도로 전달되므로 마지막으로 이야기하고 싶은 제품은 윈드 스크린 결합기 필름 또는 WCF입니다. WCF는 선글라스를 읽을 수 있도록 HUD 이미지를 향상시키고 이중 이미지 또는 고스팅을 제거하고 더 큰 가시 영역과 더 큰 뷰어 상자를 가능하게하기 위해 윈드 스크린에 적용하기위한 필름으로, 다음 슬라이드에서는 HUD가 작동하는 방식과 윈드 스크린 결합기 필름이 HUD를 향상시킬 수있는 방법을 설명하는 비디오를 볼 수 있습니다.
29:33
기존의 HUD는 윈드스크린을 시청자에게 반사시키기 위해 S편광광을 사용하는데, 이 문제는 선글라스가 S-편광된 빛을 차단하기 위한 것이고 HUD 이미지를 희미하고 읽을 수 없게 만들 수 있다는 점이며, 이 문제를 해결하기 위해 윈드스크린 결합기 필름은 윈드스크린 글레이징에 배치될 수 있어 p편광된 빛이 윈드스크린에서 반사될 수 있게 하여 선글라스 유무에 관계없이 읽을 수 있는 p편광 HUD를 허용하고, 종래의 HUD의 또 다른 문제점은 윈드스크린의 양측에서 반사되어 이중 이미지 또는 고스트 이미지를 생성하게 되는데 이를 해결하기 위해 PVB가 윈드스크린 글레이징에 넣어 이중 이미지가 시청자에게 집중되도록 하는 쐐기 PVB가 고스팅을 줄이는 문제점은, 하나의 시청자 위치에만 대한 해결책이라는 점이며, 하나의 화면 결합기 필름은 하나의 인터페이스에서만 반사가 발생하기 때문에 고스팅 문제가 없으므로 뷰어 상자가 훨씬 넓어지고 모든 위치에서 볼 수 있으므로 더 큰 뷰 박스를 허용 할뿐만 아니라 훨씬 더 큰 HUD를 표시 할 수있는 HUD를 많이 허용합니다.
30:59
WCF 외에도 태양 조사를 거부하는 또 다른 다층 광학 필름을 추가 할 수있는 이미지를 추가 할 수 있으며, 앞 유리 결합기 필름은 섹션 또는 전체 윈드 스크린에 배치 할 수 있습니다. 3M 디스플레이 및 센서 제품에 대한 개요를 마치고 오늘 여러분과 공유 할 수있는 기회를 주신 Boyd에게 감사 드리며 고객에게 이러한 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 도움이되는 중요한 역할에 대해 감사 드리며 더 많은 정보를 얻으려면 화면의 웹 사이트로 이동하십시오. 좋아, 이제 매그너스와 클레스에게 보이드 기업에 대한 간략한 개요와 자동차 경험 및 e-모빌리티 솔루션에 대한 정밀 변환 기능에 대한 간략한 개요를 위해 매그너스가 바로 앞으로 나아갈 수 있도록 노력해 주셔서 감사합니다.
좋은 하루 모두 내 이름은 Magnus Tedestedt 나는 보이드의 모바일 전자 제품 판매 부사장입니다, 오늘 우리는 당신에게 보이드 코퍼레이션에 대한 간략한 개요를 제공 할 것입니다 그리고 특히 자동차 및 전자 이동성 솔루션을 위해 제공하는 우리의 기능 소년은 오늘날 고도로 설계된 특수 재료의 선도적 인 글로벌 공급 업체이며, 열 관리 및 환경 밀봉 솔루션을 가능하게합니다 수익 라인에서 수십억 달러였습니다 골드만 삭스가 개인적으로 보유 한 3 개월 전에 Boyd를 인수, 우리는 오늘날 우리가 많은 경우에 24 시간 이내에 샘플을 제공 할 수있는 전문 지식과 같은 포괄적 인 설계 및 재료를 제공합니다 우리는 300 개 이상의 설계 및 제품 엔지니어와 전 세계 50 박사 이상의 깊은 기술 전문 지식을 제공하고 우리는 플라스틱을 포함하는 3,000 개 이상의 고유 한 활성 물질을 활용, 고무, 폼, 흑연, 접착 필름 및 금속 및 특수 열 재료와 잘 우리는 이것에 대해 훨씬 더 많이 이야기 할 것이고 나중에 프리젠 테이션에서 수익의 약 75 %는 독점 솔루션 및 특허 제품에서 비롯되며, 우리는 매우 글로벌 회사이며, 우리는 26을 포함하여 미주, 유럽 및 아시아 전역에 걸쳐 발자국을 가지고 있습니다.
33:30
세 대륙의 제조 시설 우리는 세계에서 가장 잘 알려진 많은 브랜드의 신뢰할 수있는 할당 및 혁신 파트너이며 여러 부문에서 가장 혁신적인 상위 50 개 회사 중 약 50 %와 파트너 관계를 맺고 있으며 Boyd가 수년 동안 또는 수년 동안 인수 한 인수에 대한 간략한 개요가 있으며이 모든 것을 다루지는 않겠지 만 언급 할 몇 가지 핵심 사항을 언급해야합니다. 여기에 2014 보이드가 브래디 (Brady)라는 회사로부터 아시아 및 유럽 다이 컷 사업을 인수하여 보이드 (Boyd)의 모바일 컴퓨팅 시장에 대한 액세스를 제공하고 주로 아시아에서 우리의 발자국과 기술 역량을 향상 시켰습니다. 2017에서 Boyd는 Aavid Thermalloy의 주요 인수를했다 그들은 기본적으로 보이드의 크기를 두 배로 늘리고 Aavid는 사용자 정의 엔지니어링 설계에 중점을 둔 다양한 고성능 열 관리 솔루션의 선두 주자이며, 이것은 우리가 많은 박사 학위를 보유하고 있으며 많은 특허를이 제품에 Aavid Thermalloy 제품 그룹이며, 올해 초 우리는 Boyd를 제공 한 액션 제작자를 인수하게되어 매우 기뻤습니다. 미국에서 업계를 선도하는 자동차 및 의료 고객에게 접근 할 수있는 고객은 부분적으로 두 개의 주요 위치가 Grand Rapids Michigan에 있고 다른 하나는 내슈빌 외곽의 Gallatin Tennessee에서 이루어집니다. 우리의 글로벌 풋 프린트와 기능은 우리가 전 세계에 매우 잘 서비스를 제공 할 수있게 해주 며, 오늘날 우리는 기본적으로 북미에 13 개, 유럽에 3 개, 아시아에서 9 개가 중국, 한국, 인도, 태국 및 베트남에 퍼져있는 전 세계에 약 2.5 백만 평방 피트의 공간을 갖춘 26 개의 시설을 보유하고 있으며 현재 중국에 4 개의 사이트를 보유하고 있습니다. 한국에는 인도에 두 개, 건설 중인 1개, 태국에 한 개가 있습니다.
35:43
그리고 베트남에서 하나와 이것은 골드만 삭스의 소유권과 함께 앞으로 몇 년 동안 계속 확장 될 것입니다. 우리가 모든 품질 인증을 가지고 있다는 간단한 개요를 보여주기 위해, 일부 시설은 분명히 iso 9001의 추적 가능성 관점에서 꽤 좋다고 생각하는 인증 된 시설이며, Fairburn Georgia, Gaffney South Carolina, Grand Rapids Michigan 및 중국에 IATF 16949 인증 시설을 보유하고 있으며 상하이와 우시에있는 시설은 IATF 16949 인증을 받았으며, 언급 할 가치가있는 또 다른 점은 우리가 수년 동안 세계에서 가장 높은 수준의 클린 룸 요구 사항을 가진 하드 드라이브 산업을위한 구성 요소를 생산 해 왔으며 모바일 솔루션, 의료 유형 제품 전반에 걸쳐이를 활용할 수 있었던 클린 룸 제조 전문가이기 때문에 클래스 1k에서 클래스 100k에 이르기까지 모든 방법으로 클린 룸을 알고 있다는 것입니다. 나는 보이드의 핵심 제조 역량을 살펴보고 항상 세 개의 버킷으로 묶는다. 이 데크에서 나중에 더 자세히 이야기 할 첫 번째 것은 정밀 변환이며, 이는 기본적으로 고성능 원료를 특정 OEM 성능 과제를위한 맞춤형 설계 솔루션으로 제작하고 결합하는 것입니다. 다른 하나는 우리가 금속 과학이라고 부르는 것입니다, 또는 이것은 우리가 주조하고있는 전체 Aavid 제품 라인에서 표준 및 핵심 맞춤형 설계 옵션을 사용하여 가공 및 코팅 금속을 열 관리 구성 요소 및 어셈블리로 제조 한 다음 북미에서 생산을위한 주요 버킷이 주로 그것이거나 폴리머 과학이라고 부르는 세 번째 제품은 기본적으로 고무와 플라스틱 및 발포 화합물을 변형시키는 곳입니다. 사용자 정의 솔루션을위한 3d 모양으로
37:53
특정 OEM 응용 프로그램. 그래서 기본적으로 우리가 제공하는 다양한 최종 제품을 향상시키고 보호하는 두 가지 주요 제품 범주는 다음과 같이 보이므로 왼쪽에는 열 관리 또는 Aavid 제품 라인이 있으므로 수익의 약 43 %가 수익의 약 10 %입니다.이 곳은 히트 싱크, 히트 파이프 및 증기 챔버와 같은 제품을 찾을 수있는 곳입니다 Aavid는 실제로 증기 챔버를 발명 한 회사였습니다. 아주 두꺼운 것에서 지금 제로 포인트 네 밀리미터 두께까지, 우리는 열교환기, 액체 석탄 플레이트를 제공하고 우리는 또한 많은 제조 설계는 네 가지 유형의 장치로 다양한 팬을 설계하고 다른 한편으로는 우리가 환경 밀봉이라고 부르는 것은 우리의 정밀 다이 커팅 또는 제조 제품 및 디스플레이 접착제 및 정밀 개스킷이있는 고무 성형 기능이어야하며, EMI 또는 rfi 유형 제품 전기 절연체 우리는 ek seals라는 제품 라인을 제공합니다 그것은 실제로 RV의 슬라이드 아웃에 대한 특허 제품 라인입니다 누군가가 그 중 하나를 가지고 있다면 그것은 확실히 보이드 제품이므로 우리가 제공하는 다양한 제품이며 기본적으로이 두 가지 범주로 버킷 할 수 있습니다. 우리는 보이드의 가치 제안과 우리의 핵심 역량에 매우 잘 부합하는 여러 장기간의 강력한 시장 트렌드가 있다는 것을 알고 있으며,이 모든 것을 거치지는 않겠지 만, 현재와 미래에 많은 성장을 볼 수있는 몇 가지 핵심 사항은 우리의 기술과 주로 고급 로터리 다이 커팅을 중심으로 OLED 디스플레이 보급에 있다고 생각합니다. 우리는 다양한 고급 열 관리 및 솔루션을 제공하여 더 얇아야한다는 것을 알고 OLED 화면의 문제를 해결하기가 더 어려워지고 장치가 계속 어려워지고 많은 성장과 5 년 무선을 볼 수 있습니다.
40:09
향후 몇 년 안에 출시될 예정이며, 이러한 유형의 응용 분야에 대해 다양한 유형의 환경 및 열 관리 솔루션을 제공하고 있으며, 물론 차량 전기화 및 고급 운전자 지원 시스템에서 우리의 기쁨 또는 앞으로 몇 년 동안 이러한 시장에 매우 잘 서비스를 제공 할 많은 제품과 기능을 보유하고 있습니다. 이제 프레젠테이션을 Claes andren에게 넘겨 줄 예정이며, Boyd의 정밀 변환 기능과 e-mobility에 특화된 모든 솔루션에 대해 자세히 논의 할 것이므로 Claes는 그것을 없애십시오.
안녕하세요 Magnus가 내 이름이 Claes andren이라고 언급 한 것처럼 합류 해 주셔서 감사합니다 그리고 나는 거의 5 년 동안 보이드와 함께 20 년 이상 변환 업계에서 제품 프로세스 개발 및 마케팅 및 판매에 가까워지는 것과 같은 다양한 역할을 수행했습니다. 저는 오늘날 전기화 및 자율 주행 및 전기 자동차 내에서 볼 수있는 기능과 솔루션에 대한 개요, 광학 필름을 변환하는 방법에 대한 개요, 3M은 전자 및 자동차 산업 내에서 접착제 및 기타 재료에 대해 논의 할 것입니다. 복잡한 디자인으로 매우 높은 품질의 엄격하게 지정된 변환 된 구성 요소를 제조하는 데 큰 평판을 얻은 것은 무엇입니까?
41:42
주요 전자 OEM에 동급 최고의 장비를 활용하여 우리는 사내에서 라미네이트 재료를 슬릿하고 고정밀 다이 컷 장비를 작성하여 변환 할 수있는 능력을 가지고 있으며, 우리는 또한 워터 제트, 레이저, CNC, 3d 인쇄, 소프트 툴링, 플랫 패드 및 로터리 다이 커팅을 사용하여 신속한 프로토 타이핑 및 소규모 생산 제비를 가능하게하는 제조 시스템에서 매우 유연합니다 우리는 또한 오늘날 전 세계의 선형 고객 디자인 센터가 있습니다. 48 시간 이내에 샘플을 돌립니다. 모든 고급 로터 다이 커팅, 재료 절약 엄격한 공차 제어 설계 유연성 및 여러 제품을 하나의 제품 납품으로 결합하는 설계를 지원할 수있는 제품 통합. 이들은 조립 효율성과 품질을 향상시키기 위해, 이들은 우리가 DFM을 지원할 수있는 방법에 대한 영역의 좋은 예입니다 동급 최고의 대량 생산, 효율성 및 품질을 확보하기 위해 여기에 당신은 총 제품 비용을 개선하기 위해 더 높은 비용 재료를 절약의 효율적인 방법을 볼 수 있습니다, 우리는 매우 좁은 거리와 함께 다이 컷 제품을 할 수 있습니다 다음 최고의 조립 방법에 대한 고객이 요구하는 레이아웃을 충족하기 위해 라이너에 그들을 확산, 다음은 Boyd가 제조에 고유 한 공정 기술을 개발 한 응용 프로그램의 또 다른 좋은 예입니다. 디스플레이 본딩 접착제와 같은 제조업체 접착제 프레임은 전통적인 제조 기술에 비해 훨씬 우수한 구체화를 통해 총 포드 비용을 크게 향상시킵니다. 동시에 기계적 접착 강도, 먼지 및 물 주입, 치수 칼라 허용 오차 및 전달 형식과 같은 중요한 필수 기능을 손상시키는 것을 결합하지 않는 이유는 무엇입니까?
43:39
오른쪽 하단에서 볼 수 있듯이 우리는 아무런 틈없이 세그먼트에 가입 할 수 있으며 기계적으로 겹치지 않아도되며,이 분야에서 Boyd는이 분야에서 독특하며 이러한 특정 고비용 응용 프로그램에 대한 비용 절감 개선을 지속적으로 요구해온 소비자 시장 리더들로부터 매우 호평을 받았습니다. 이와 같은 norio 접착 프레임으로 점프 할 때 프레임 디자인을 염두에 두어야합니다.이 프레임은 오늘날의 장치에 고품질 제품을 설계 할 때 엄격한 모서리 제어가 중요한 요소라는 것을 알고 있습니다. 그래서 우리는 0.05 밀리미터까지의 허용 오차를 충족시킬 수 있으며, 설계 유연성 이것은 또한 우리가 한 공정 단계에서 다른 모양의 재료의 여러 스택을 설계 할 수있는 중요한 기능이며 동시에 과거 마이너스 0.05 밀리미터 공차까지 매우 엄격한 공차 제어를 제공 할 수 있습니다 여기에 흑연 열 분산기에 대한 설계 유연성 및 제품 통합의 예입니다. 우리는 17 미크론까지의 흑연 두께를 색상 일치와 양면 접착제로 2 미크론 두께까지 초박형 pts로 제공하며, 여기에서 재료 스택에 대한 디자인에 유연성을 볼 수 있습니다 여기에 폼 개스킷과 같은 추가 제품을 통합하는 동시에 크기가 다른 여러 재료가 있습니다.
45:22
높은 요구 사항 및 조립 효율 및 품질 호일은 하나의 제품 배달로 여러 제품을 제조하는 공정 기술을 가지고 있으므로 여기에서 두 개의 추가 씰링 개스킷과 하나의 스피커 메쉬가있는 렌즈 본딩 접착제 인 한 공정 단계에서 만든 제품을 볼 수 있습니다.이 제품은 결합 된 것으로, 이것은 비용을 절감하고 조립 중에 품질을 향상시킬 수있을 때 제품을 설계 할 수있는 좋은 기회입니다. 그래서 조립의 네 단계 대신이 경우에 당신은 여기에 하나로 줄일 수 있습니다, 우리는 또한 다이 커팅 광학 클리어 접착제의 큰 기능을 가지고, 우리는 거품없는 변환, 높은 수율, 높은 정밀도, 고속 및 매우 부드러운 재료에서 더 뻣뻣한 모든 종류의 기능을 가진 고용량으로 OCA 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다, 두께가 50 ~ 175 미크론이며, 여기에서도 엄격한 허용 오차로 중요하므로 마이너스 마이너스 0.1 밀리미터의 높은 수율과 물론 버블 프리 컨버터링을 관리 할 수 있으므로 오늘날 전 세계 전자 소비자 리더에게 광학 접착제를 공급하고 있습니다. 당신이 여기에서 볼 수 있듯이 건조 것입니다 모니터링 솔루션 우리는 LCD 개스킷을 가지고 우리는 카메라와 센서에 대한 씰과 개스킷을 가지고 우리는 NFC 페라이트 재료가 우리가 EMI 흡수기 등을 가지고 있으므로 여기에서 지원할 수있는 많은 응용 프로그램이 있습니다. 흑연 열 분산기 우리는 열 전도체와 방패 스크린 및 서비스 보호기, 금속 열 분산기뿐만 아니라 여기에 같은 많은 잠재적 인 응용 프로그램, 거울 솔루션, 본딩은 분명히 중요합니다 우리는 창 접착제를 할 수 있습니다 그것은 좋은 예, 열 관리 팀, 열 인터페이스 재료, 보호 테이프를 다시, 카메라 개스킷, 등등 오두막 경험 솔루션, a
48:03
여기에 유사한 제품의 제비, EMI 흡수기, 태양 지붕 씰은 우리가 열 관리, 액체 냉각 온보드 컴퓨팅 시스템 예를 들어 내부 트림으로 지원할 수있는 한 가지입니다.이 마지막 슬라이드에서 볼 수 있듯이 우리가 제공하는 많은 외부 자동차 응용 프로그램, 자동차 O 링, 많은 유형의 열 관리 시스템 및 우리는 모든 종류의 씰 및 개스킷을 에이징 응용 프로그램, eMobility에서 발견 된 카메라, 거울, 센서 및 번개를위한 외부 몰딩 및 하이테크 솔루션 마지막으로이 웹 세미나에 참여한 여러분 모두에게 감사 드리며 프리젠 테이션과 보드와의 훌륭한 파트너십을 위해 3M이 프레젠테이션에 대해 궁금한 점이 있거나 프로그램을 진행하고 있으며 디자인 엔지니어링 지원을 프로토 타이핑해야하는 경우 웹 사이트를 방문하십시오. 당신은 괜찮아요 닉 존슨, 매그너스 테데스테트와 클레스 안드레 오늘 우리 모두와 함께 여기에 몇 가지 시간을 할애 주셔서 대단히 감사합니다 돌보고 즐거운 하루 되세요