도전

자동차는 기술 융합의 첨단에 서 있습니다. 운전자를 위해 자동차 핸들 바로 위에 정보를 투사해주는 헤드업 디스플레이(HUD) 장치 2차 시장을 그 예로 들 수 있습니다. 이러한 혁신적인 장치의 대표적인 예는 Navdy의 출시 예정 제품인 헤드업 디스플레이로, 안드로이드 또는 iOS와 연결해 휴대 전화의 다양한 알림을 투명 화면에 표시해 줍니다. 이 디스플레이를 사용하면 운전자는 손의 움직임과 음성 인식 기능으로 HUD를 조작할 수 있으므로, 도로에서 눈을 떼지 않고 계속 운전할 수 있습니다.

이 획기적인 주행 장치의 성공에 가장 큰 위협이 되는 것은 열 관리입니다. 장치에 들어가는 정교한 전자 장비 및 프로젝션 시스템은 종류가 다양하며, 차량의 계기판에 부착되어야 하므로 고온에 노출되기가 쉽습니다.

장착 위치 때문에 보관과 작동 조건에 불안 요인이 생깁니다. 가장 자주 발생하는 최악의 보관 조건은 바로 맑고 더운 여름날 야외에 주차하는 것입니다. 태양의 열 에너지가 자동차와 장치의 상단부에 쏟아지면 그로 인해 주변 온도가 급격히 상승합니다. 또한 장치 내부에는 작동 시에 정상적으로 기능을 하려면 특정 온도 이하로 유지되어야 하는 일부 중요 부품들이 있습니다.

이러한 문제를 이해하고 HUD에 효과적인 열 솔루션을 개발하기 위해 Navdy는 Boyd를 고용했습니다.

프로젝트 정보

고객:
  • 내비

응용 프로그램:
  • 헤드업 디스플레이(HUD)

기술:
  • 히트 파이프, 히트 싱크

산업:
  • 소비자 전자 제품

위치:
  • 샌프란시스코, 캘리포니아, 미국

솔루션

주어진 문제를 해결하기 위해 설계의 중점 사항을 두 가지로 나누었습니다. 첫 번째는 장치를 보관할 때의 차광 효율성을 조사하는 것이었습니다. 그리고 두 번째는 장치가 작동 중일 때 장치 내부의 능동 냉각 옵션을 설계하는 것이었습니다.

태양열 차폐 솔루션을 개발하기 위해 Boyd는 저장 및 작동 중에 전체 열 부하를 줄이는 적절한 상단 하우징을 설계하기 위해 광범위한 연구 및 태양 광 테스트를 수행했습니다. 태양 광 테스트 설정에는 자동차 내부에 장치가 있으며 제어 된 태양 부하가있는 환경 챔버 내부에 배치됩니다.

작동 모드에 대한 능동 냉각 옵션을 평가하기 위해 Boyd는 장치 내의 공기 흐름 경로, 다양한 구성 요소의 열 솔루션 및 장치 내부의 구성 요소 배치를 개선하기 위해 CFD에서 장치를 모델링했습니다.

Navy와 Boyd의 협업으로 얻은 결과는 두 가지 중요한 기술적 문제에 대한 혁신적인 열 관리 솔루션을 갖춘 헤드 업 디스플레이 장치였습니다.

Boyd의 솔루션은 Navdy의 제품을 향상시키고 신뢰성이 높고 수명이 긴 장치를 가능하게했습니다. Navdy의 HUD와 같은 장치의 개발 및 사용은 모든 사람의 도로 안전을 향상시키고 신뢰성이 높을수록 도로가 더 안전해집니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!