4인치 터치스크린, 이미지 센서, 가변 전원(작동 모드에 따라 변경되는) PCB, 솔레노이드 작동형 기계식 셔터, 모터 제어 보드가 포함된 고배율 렌즈 등 카메라 기능을 위해서는 열 솔루션이 필요했으며, 이는 또한 사진의 품질과 제품의 긴 수명을 보장하는 것이었습니다.
열과 관련된 가장 중요한 구성요소는 이미지 센서였습니다. 작동 온도는 찍는 사진의 질에 직접적으로 영향을 주기 때문입니다. 카메라 본체 내부의 온도 편차를 이미지 센서 한계 이하로 유지하는 것이 열 솔루션의 주요 초점이었습니다.
대용량 배터리나 칩 하위 구성요소와 같은 다른 PCB 구성요소도 내부 온도의 상승에 영향을 주었습니다. 외부 표면 온도(접촉 온도)는 카메라가 작동되는 동안 언제나 목표 한계 이하를 유지해야만 했습니다.