드론은 전 세계 대기업, 군대 및 매일 소비자에게 점점 더 유용해지고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 이러한 비행 로봇은 수색 및 구조 임무, 보안 감시, 의료 분석 및 이 경우 원격 지역에 대한 인터넷 액세스와 같은 다양한 기능에 활용됩니다. 드론은 자신만의 열 문제를 제기합니다. 이들은 종종 열악한 환경에서, 저개발 국가에 인터넷 기능을 공급하기 위해 추가 장치를 추가 할 때 복합된다.
이 액세스를 제공하기 위해 노력하는 회사는 연결된 돔 내부의 열을 발산하는 전원 공급 장치, 모터 및 모뎀 배열을 포함하는 내부 구성 요소를 갖춘 무인 항공기를 개발했습니다. 회로 기판의 아래쪽에는 안테나가 주변에 보호 돔이 부착되어 있습니다. 환경이 속도, 온도 및 고도가 높기 때문에 제품 설계가 성공할 수 있을지에 대한 의문이 있었습니다. 이 의심으로 인해 회사는 보이드에게 연락하여 무인 항공기의 열 및 흐름 분석을 수행했습니다.