Boyd의 전용 설계 센터 중 하나에서 시작되었으며, 프로젝트에 대한 정확하고 최적의 열 요구 사항을 정의하기 위해 각 새로운 배터리 팩 크기에 대해 광범위한 열 분석을 수행했습니다. 이러한 매개 변수가 정의되면 Boyd는 유사한 요구 사항을 가진 전기 자동차 배터리에 성공적으로 구현된 여러 가지 과거 콜드 플레이트 예제를 제시했습니다. 여러 개의 TiM이 제공되었으며, 각각 다른 열 특성을 특징으로 합니다.
옵션을 평가한 후 Boyd의 엔지니어와 고객은 섬유 강화 열 패드가 있는 알루미늄 액체 냉판이 최적의 솔루션이 될 것이라고 공동으로 결정했습니다. Boyd의 설계 센터 엔지니어들은 각 개별 배터리 팩의 요구에 따라 즉시 도면을 개발하기 시작했습니다. 초기 설계는 열 관리 요구 사항을 처리하는 데 효과적이었지만 콜드 플레이트는 상대적으로 크고 배터리의 추가 무게가 우려되었습니다.
Boyd는 콜드 플레이트 구조에 대한 광범위한 경험을 활용하여 체중을 줄이는 방법에 착수했습니다. 일부 실험 후 Boyd 엔지니어는 각 개별 배터리에 대한 각 콜드 플레이트의 크기와 모양을 최적화하여 배터리 콜드 플레이트 무게를 크게 낮췄습니다. 새로운 구조는 극한의 배터리 팩 열을 효과적으로 냉각시키면서 초기 설계에서 전체 중량을 40% 줄였습니다.
디자인이 완성되면 Boyd의 프로토타이핑 팀은 신속하게 스탬프를 찍고 CAB가 콜드 플레이트 프로토타입을 제작하여 평가를 시작했습니다.