캘리포니아에 본사를 둔 한 회사는 전 세계에 산재해 구성된 팀이 제작, 공유, 혁신할 수 있는 시각 협업 클라우드를 사용하고 있습니다. 이 곳에서 사용되는 기술은 화상 회의나 웹 세미나를 뛰어넘는 것입니다. Prysm Inc.는 앱, 콘텐츠, 동영상, 웹을 단일 인터페이스로 통합하여 데이터 시각화를 실현합니다.
Prsym Inc.는 레이저 광원을 사용하여 신제품 개발을 시작했습니다. 레이저 소스는 팬이있는 방열판에 추가로 장착되는베이스 플레이트에 장착됩니다. 열은 장치에서 베이스 플레이트로 흐른 다음 방열판으로 흐르고 팬에 의해 빨려 들어가 결국 주변 공기로 방출됩니다. 열 타겟은 매우 단단했고 지오메트리에는 고급 주조 솔루션이 필요했습니다. 이 설계의 열 목표는 물리적 제약으로 인해 조정되어야했지만 캘리포니아 보이드 팀은 CFD 분석 및 HDDC로 알려진 고밀도 주조 공정을 사용하여 최상의 열 관리 솔루션을 찾는 데 도움을 줄 수있었습니다.