LED 조명 열 솔루션 사례 연구

소개

소비자 제품 회사인 Aavid는 BoydCorporation의 열 사업부를 방문하여 LED 기반 램프 제품 두 대의 열 솔루션을 분석하고 설계했습니다. 이 회사는 기능적 열 솔루션이 실현될 때까지 제품 개발 프로세스 전반에 걸쳐 Aavid의 지원을 요청했으며, 이사회 승인을 위해 Summit 회의에서 발표할 수 있었습니다.

문의하기

 

도전 과제

-테이블 램프는 각각 약 0.64W (총 12.8W)를 방출하는 20 개의 LED로 구성됩니다. Aavidmust는 이러한 LED가 링 모양의 플렉스 PCB에 장착될 위치를 두 개의 배열로 결정합니다. 램프 베이스는 다이 캐스트되며 추가 2-3W를 소멸 시킬 수있는 전원 공급 장치 (밸러스트)를 수용 할 것입니다.

-책상 램프는 각각 최대 4.5W까지 발산할 수 있는 4개의 높은 발광 LED로 구성되어 있지만 4개의 LED에서 의총 소산은 언제든지 10W를 초과하지 않습니다. 이러한 LED는 열 솔루션에 따라 PCB 또는 금속에 장착될 수 있습니다. 아비드의 일은 열을 퍼뜨리고 척추로, 그리고 궁극적으로 기지로 운반하는 방법을 알아낼 것입니다.

-두 가지 열 솔루션이 모두 기능성이 있고, 제조 가능해야 하며 기존 솔루션에 영향을 미치지 않아야 합니다.

해결책

Aavid는 설계 제약 내에서 최고의 열 솔루션을 찾기 위해 프로세스를 따랐습니다.

• 기준 열 모델링 및 분석 : 데이터 시트를 기반으로 한 LED 패키지, Flex PCB는 구리 스택 업, 모든 플라스틱 층, 판금 층 및 표면 사이의 공극, 밸러스트를 포함한 모든 중요한 열 발생 구성 요소를 기반으로했습니다. 및 베이스 시뮬레이션은 지정된 주변 의 자연 대류 환경에서 (있는 것처럼) 수행되었습니다.

• 열 설계 및 최적화 탐색: LED 아래에 열 분산기를 추가하여 집중된 열원을 피하고, 사용 가능한 금속 구성 요소에 열을 균일하게 분산시키고, 노출된 표면에서 자연스러운 대류를 최대화하고, 필요에 따라 테이블 조명을 위한 통풍구 또는 채널을 추가하고, 필요에 따라 히트 파이프 및/또는 싱크 용액을 설계합니다.

• 프로토타입 솔루션 설계: 고객의 이사회 회의를 위해 작업 중인 프로토타입을 적시에 설계하고 제조할 수 있도록 지원합니다.

산출물/결과

Aavid는 기준 선 시뮬레이션 결과, 유량 및 온도 등고선 플롯 및 공기 흐름, 환기, 판금 전도, 전도 층 및 두께, 열 인터페이스 재료 및 환기 구멍에 대한 특정 지침 / 권장 사항을 제시테이블 및 데스크 램프 제품 모두에 대해.

-Aavid는 열 솔루션의 프로토타입에 적합한 CAD 데이터베이스를 개발한 다음 Summit을 위해 제조된 프로토타입을 완성했습니다.또한 이 회의에서 고객은 건전한 기능적 솔루션을 유지하면서 사운드 기능 솔루션을 확보했습니다. 설계 의도의 무결성을 위해

-정상 회의에서 이사회의 승인 후,이 회사는 성공적으로 아비드의 지원으로 시장에 두 제품을 출시했다.

설계공학 문의하기