6개의 액체 냉각 장치가 단순 판금 인클로저에 내장되었습니다. 첫 번째 3 유닛은 높이를 10mm 더 줄여 원래 인클로저보다 작게 설계했습니다. 최종 3 유닛은 첫 번째 유닛보다도 더 작아졌습니다.
시스템을 시뮬레이션하기 위해 상세한 CFD 모델을 사용했으며, 프로토타입을 테스트하여 데이터를 수집했습니다. 그 후 프로토타입으로 얻은 데이터 결과를 기반으로 CFD 모델을 더욱 세심하게 조정하여 마무리했습니다.
각 장치는 12VDC 보이드 팬 (파트 #PSAD1A225BH), 액체 펌프, 두 개의 맞춤형 액체 콜드 플레이트 (CPU 및 HDD 용)와 두 개의 액체 대 공기 열교환기로 구성되었습니다.
각 액체 냉각 히트 싱크 시스템의 전반적인 열 성능은 HDD를 최대 온도 이하로 유지하는 동시에 CPU도 최대 온도 이하로 유지할 수 있었습니다.
펌프 속도는 전반적인 성능에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 예를 들어, 액체 펌프가 50% 속도로 작동해도 100%에서 작동하는 것과 거의 동일한 열 성능을 제공합니다. 이는 펌프의 수명을 연장하고 전력을 적게 소비하며 시스템 소음을 줄이기 때문에 매우 중요합니다.