팀이 사용한 기존 솔루션은 2012 년 이탈리아 볼로냐의 보이드 (Boyd)가 개발했습니다. 그것은 베이스 플레이트에 브레이징 된 형성된 알루미늄 핀으로 제작되었습니다. 2013의 경쟁 테스트에서 팀은 작동 중에 방열판이 "너무 차갑기 때문에 사실이 아닐 것"이라는 것을 관찰했습니다. 0.74 kg (1.6 파운드)의 무게에서, 냉각 용액은 분명히 과체중, 과체중 및 최신 감소 된 열 부하를 위해 수행되었습니다.
당사에서는 적절한 열 성능을 유지하면서도 최소 무게를 위한 설계를 매우 빨리 다시 최적화해야 했습니다. 분석 결과 핀의 높이와 피치를 크게 줄일 수 있었다는 것을 알게 되었습니다. 팀은 브레이즈 조립 공정을 계속 유지하기로 결정했고, 브레이징에 필요한 최소 베이스 두께와 핀 두께가 결정되었습니다.
모델링은 Boyd가 열 요구 사항을 충족하면서 0.36kg (0.8 파운드)에 도달하는 열 용액의 무게를 50 % 줄일 수 있다고 예측했습니다. 보이드는 지느러미를 빠르게 형성하고, CNC를 사용하여 베이스를 가공하고, 전체 구조물을 함께 브레이징하고, 모래 분사하고, 방사 전달을 향상시키기 위해 검은 색 양극 산화 처리 마감을 적용했습니다.
Solar Team Twente가 테스트를 완료했으며 결과는 Boyd가 예측한 것과 정확히 일치했습니다 - 무게의 절반에서 뛰어난 열 성능. 호주의 Solar Team Twente에게 행운을 빕니다!