도전

심장 혈관 피트 니스를 최적화 하기 위해, 선수 는 그들의 운동을 최대한 받고 있는지 확인 하기 위해 특정 심장 박동을 대상으로. 운동 하는 동안 그들의 심장 박동을 모니터링 하는 주자와 자전거에 대 한 수많은 장치가 있지만, 수영 그들의 심장 박동을 측정 하거나 불편 하 고 상당한 드래그를 만드는 성가신 모니터를 사용 하 여 중지 해야 합니다.

힌드 호베이카(Hind Hobeika)는 대학 재학 중에 수영 중에 실시간으로 심박수 정보를 제공하며 수경에 부착할 수 있는 모니터 장치의 프로토타입을 개발했습니다. 호베이카 씨의 디자인은 '사이언스 스타(Stars of Science, 아랍의 과학 리얼리티 프로그램)'에서 3위를 차지했으며 호베이카 씨는 제품을 상용화하기 위해 Instabeat 사를 설립했습니다. Instabeat 사의 최우선 목표는 비침습적인 자가 추적 기능을 통해 수영 중인 사용자에게 완벽한 운동 정보를 제공하는 것입니다.

그러나 호베이카 씨의 디자인을 시장에 내놓기 위해 팀 작업을 진행하던 중 상당한 디자인적 난제가 발생했습니다. 해수, 염소, 직사광선에 장시간 노출되는 장치의 특성상 완벽한 방수 씰이 필수적이었으며, 모든 종류의 수경에 맞게 조절할 수 있도록 충분한 유연성이 요구되었고, 동시에 정확한 심박수 감지를 위해 사용자의 머리에 단단히 고정되어야 할 필요가 있었습니다.

프로젝트 정보

고객:
  • 인스타비트

응용 프로그램:
  • 피트니스 장치

기술:
  • 오버몰딩일렉트로닉스

산업:
  • 가전제품

위치:
  • Lebanon(레바논)

솔루션

Boyd는 Instabeat 설계를 보다 안정적이고 컴팩트하며 상업적 제조에 최적화되도록 개선했습니다. 프로토 타입은 실리콘이 손으로 부어 주조 된 동안 전자 장치를 제자리에 고정시키는 부드러운 도구를 통해 만들어졌습니다. 프로토 타입은 알고리즘과 심박수 측정을 개선하는 데 필수적 이었지만 물이 부족하지는 않았습니다. 이로 인해 사출 성형을 사용하도록 설계가 향상되었습니다. 그러나 사출 성형은 고압, 고온 공정이기 때문에 전자 제품에 몇 가지 과제가 제시되었습니다. Boyd는 구성 요소가 생존 할 수 있는지 여부를 확인하기 위해 프로세스를 시뮬레이션했으며 성형 후 배터리를 설치해야한다고 결정했습니다.

시뮬레이션 및 알고리즘 외에도 Boyd는 개념, 상세한 기계 설계, 전기 설계, PC 보드 레이아웃, 펌웨어 디자인, 심박수 모니터 디자인, 포장 설계 및 대량 제조 지원을 생산했습니다.

그 결과 모든 수경에 장착할 수 있는 획기적인 수영 모니터 장치가 개발되었으며, 이 장치를 통해 심박수를 추적, 저장하고 즉각적인 피드백을 디스플레이함과 동시에 방수 기능을 유지할 수 있고 이용자의 운동에 방해가 되지 않습니다. Instabeat은 이제 기존의 수영 방식을 혁신하고자 합니다.

Boyd가 기계, 전기 및 산업 디자인 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 자세한 내용은 아래 연락처로 문의하십시오.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!