광학 클리어 접착제(OCA)는 시각적으로 투명한 부품을 기포나 왜곡 없이 광학적으로 투명한 라미네이션으로 접착하는 데 사용되는 매우 투명한 접착제입니다. OCA는 투명 재료와 레이어를 함께 적층하여 복잡한 광학 투명 어셈블리가 최적의 굴절 및 굴절률 정합을 통해 가능한 한 많은 빛을 전송할 수 있도록 합니다. 적층 디스플레이 부품의 굴절률을 최적화하면 명암비와 광학 선명도가 향상되는 동시에 반사광이 감소하여 LCD, LED 및 OLED 스크린의 가시성, 생동감, 선명도 및 가독성이 향상됩니다. OCA는 향상된 안전성으로 차별화된 자동차 디스플레이 경험을 제공합니다.
이 접착제는 우수한 광학 및 기계적 부착 품질을 위해 특별히 사용됩니다. 광학적으로 투명한 접착제는 높은 치수 안정성, 낮은 수축률을 가지며 시간이 지남에 따라 미백에 저항합니다. 올바른 OCA와 레이어를 통합하면 복잡한 광학적으로 투명한 라미네이션에서 견고하고 오래 지속되는 결합이 가능합니다. OCAs는 광범위한 응용을 수용하기 위해 다양한 제형으로 제공되지만 전형적으로 아크릴, 폴리비닐 아세테이트 (PVA), 폴리우레탄 (PU), 실리콘 또는 에폭시로 구성된다. OCA의 광학 투명성과 디스플레이와 사용자의 시야 사이에 직접 적용된다는 것은 결함이나 시각적 결함이없는 코팅, 처리 및 제작을 의미합니다. Class 100 인증을 받은 고청결도 환경에서 OCA를 처리, 제작 및 조립하는 것이 좋습니다.
OCA는 또한 침투 보호 기능을 제공하고 베젤이 화면 공간을 최대화하고, 디스플레이를 방수하고, 오염 물질로부터 보호하고, 몰입감 넘치는 디스플레이 경험을 제공하기 위해 베젤에 필요한 폭을 줄입니다. OCA는 종종 베젤 본딩 기술 및 통합 디스플레이 개스킷과 함께 고성능, 초밀폐 공차, 간소화된 터치 디스플레이 마운트를 위해 활용됩니다.