일반적으로 의료 기기는 사용자의 건강과 안전에 미치는 영향 때문에 대부분의 다른 유형의 전자 제품보다 높은 안전 및 신뢰성 표준을 충족해야합니다.
IP 등급(침투 보호)은 제어가 제한된 환경에서 장치를 사용할 경우 매우 중요합니다. 팬과 인클로저 개구부는 장치의 IP 등급을 결정하는 요소입니다. 고체 입자 보호 또는 액체 침투 요구 사항이 있는 경우 팬 선택 및 인클로저의 개방 크기 설정이 중요합니다.
열 솔루션은 인클로저 개구부의 크기에 영향을 주어 IP 등급에 직접적인 영향을 미칩니다. 충분한 열 전달을 위해 더 큰 개구부가 필요한 경우 2X의 IP 등급을 유지하기 위해 손가락 가드를 설계해야 할 수도 있습니다.
민감한 장비 또는 장치의 경우 더 높은 IP 등급이 필요할 수 있으므로 먼지로부터 보호하기 위해 필터를 사용해야 합니다. 필터는 공랭식 시스템 내에서 흐름 저항과 압력 강하에 직접 영향을 미치며 팬은 이러한 조건에서 작동하려면 적절하게 선택해야 합니다.
진공 타이트한 씰이 필요한 더 높은 IP 6X 등급의 경우 장치가 인클로저 내에 완전히 있어야 하므로 외부 표면이 열을 발산해야 할 수 있습니다. 그리고 이러한 외부 표면이 터치 온도를 초과하는 경우 우발적 인 접촉으로부터 최종 사용자에게 보호 기능을 제공해야합니다. 이 등급은 더 견고한 응용 분야, 특히 의료 시설 외부에있을 장치, 집, 현장, 응급 상황 등에 선호됩니다.
용도에 따라 완전 방수가 주요 관심사가 될 수도 있고 아닐 수도 있지만 어쨌든 청소 및 살균으로 인한 액체 침투를 고려해야합니다. 장치를 청소하기 위해 단순히 닦아내는 경우 더 낮은 IP 등급이 허용됩니다. 강력한 워터젯으로 완전하고 광범위한 청소 공정이있는 경우 열 전달에 전념하는 모든 종류의 개구부를 면밀히 조사해야합니다. 액체가 장치에 들어갈 수 있고 장치에 IP 등급 또는 X5 이상이 필요한 경우 전자 장치에 대해 일종의 방수 코팅을 고려해야합니다. 열 전도성 실리콘 또는 에폭시와 같은 등각 코팅은 전자 장치를 액체로부터 밀봉 할 수 있지만 여전히 장치에서 열 전달을 가능하게합니다.
또한 테이크 홈 의료 기기는 X4의 최소 IP 등급을 가져야합니다. 일상적인 활동, 가정 청소 및 유출은 모두 합법적 인 관심사입니다. USP 등급 등급(장치가 의약품, 식품 재료, 보충제 등과 같은 섭취 가능한 제품 제조에 사용되는 경우) 또는 이식, 장착 또는 어떤 방식으로든 환자와 접촉할 물리적 장치에 대한 ISO 10993을 고려할 때 중요한 재료 선택.
플라스틱은 가스 배출 및 잠재적 인 화학적 거머리로 인해이 두 표준에서 큰 관심사입니다. 용액의 일부가 열 전도성 플라스틱을 사용하는 경우, 제품 설계를 완료하기 전에 생체 적합성과 관련된 플라스틱의 특성을 결정해야 합니다.
금속은 또한 내식성의 수준에 따라 문제가 될 수 있을 뿐만 아니라 잠재적인 알레르기 환자는 내식성을 위한 일반적인 도금인 특정 금속, 특히 니켈에 대해 가질 수 있다. 알루미늄 제품의 하드 아노다이징, 구리용 클리어 코트 또는 대부분의 다른 구성 요소에 대한 등각 코팅과 같은 특정 유형의 표면 처리는 열 솔루션과 함께 여전히 작동하는 잠재적 인 해상도가 될 수 있습니다.