마이크로 전자 장치의 열 발산이 증가하고 전체 폼 팩터가 감소함에 따라 열 관리는 전자 제품 설계에서 점점 더 중요한 요소가됩니다. 전자 장비의 성능 신뢰성과 기대 수명은 모두 장비의 부품 온도와 반비례합니다. 일반적인 실리콘 반도체 장치의 신뢰성과 작동 온도 사이의 관계는 온도의 감소가 장치의 신뢰성 및 기대 수명의 기하 급수적 인 증가에 해당한다는 것을 보여줍니다. 따라서, 구성요소의 긴 수명 및 신뢰성 있는 성능은 장치 설계 엔지니어가 설정한 한계 내에서 장치 작동 온도를 효과적으로 제어함으로써 달성될 수 있다.
열 흡수원은 뜨거운 표면에서의 열 분산을 향상하는 장치로, 일반적으로 열을 발산하는 부품을 공기 등 시원한 주변 환경에 노출하여 냉각합니다. 여기에서 공기는 냉각용 유체 역할을 하는 것으로 가정됩니다. 대부분은 고체 표면과 공기 냉각제 간의 열 전달로 인해 인터페이스 시스템 내부의 효율이 향상되며, 고체-공기 인터페이스는 열 소모를 막는 가장 큰 요인이 됩니다. 열 흡수원은 주로 냉각제와 직접 닿는 표면적을 증가시키는 방법으로, 이러한 한계를 감소시켜 더 많은 열이 소모되고 장치의 작동 온도가 감소되도록 합니다. 열 흡수원의 주목적은 제조업체에서 명시하고 있는 최대 허용 온도 이하로 장치 온도를 유지하는 것입니다.