전 세계의 전자 장치가 더 많은 전력 기능과 신뢰성을 요구함에 따라 열은 최대화된 성능을 달성하고 주요 혁신을 실현하는 데 있어 주요 장벽 중 하나로 남아 있습니다. 모든 산업, 특히 모바일, 의료, 통신 및 IoT는 가볍고 다기능적이며 고전력이며 더 신뢰할 수 있어야 하는 새로운 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 엔지니어들은 소비자들이 더 많은 옵션과 기능을 갖춘 더 작고, 더 얇고, 더 강력한 장치를 요구함에 따라 과도한 열을 효과적으로 처리하기 위해 고군분투하고 있습니다.
두 단계 냉각은 이러한 문제를 해결하는 데 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 이러한 기술은 더 빠른 발산, 경량화, 높은 신뢰성 및 수명을 위해 열 확산에 특히 이상적이지만 가장 큰 이점은 설계 유연성과 냉각 효율과 용량을 크게 향상시키는 시스템에 쉽게 통합 할 수있는 능력입니다. 능동적 인 공기 냉각 또는 액체 냉각만으로는 종종 너무 크고 번거롭고 음향, 무게 및 진동과 같은 자체 합병증이 있습니다. 더 많은 활성 구성 요소를 통합하거나 설계함으로써 두 단계는 음향 및 진동 문제를 해결할 수 있습니다.
대부분의 엔지니어는 요인에 대해보다 선형적이고 매우 유연한 위상 냉각의 이점을 제공하는 히트 파이프에 가장 익숙하지만 더 많은 열을 처리하거나 고유 한 이점과 기능을 제공 할 수있는 몇 가지 주요 유형의 두 가지 상 기술이 있습니다. 증기 챔버는 평면 지오메트리에서 열을 전달하여 균일 한 열 확산을 허용합니다. 써모사이펀은 위킹 구조를 필요로 하지 않으며 중력을 사용하여 유체를 이동시킴으로써 더 비용 효율적일 수 있습니다. 한편, 침수 냉각은 더 높은 열 부하로 작업 할 수 있기 때문에 고전력 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다.
다음 가이드에서는 이러한 각 기술과 이를 활용하여 응용 프로그램을 냉각할 때의 이점과 고려 사항에 대해 설명합니다.