안전 관리 기술
혁신적인 재료, 공정 제어 및 효과적인 설계를 통해 잠재적위험으로부터 고객과 사용자를 보호합니다.
빠른 요청
안전 관리 기술
Electrical    Infection    User Ingress    Acoustic    Safety Labels
안전은 제품 설계 및 제조에 중요한 측면이며, 특히 사용자의 웰빙이 제품에 따라 달라질 때 중요합니다. 고온 표면이나 고전압과 같은 위험으로부터 사용자를 보호하는 것은 최종 제품과 고객 만족을 적절히 사용하는 열쇠입니다. 의료 환경에서 감염으로부터 환자와 의료 제공자를 보호하는 것은 인구의 안전과 의학의 진행의 열쇠입니다. 고객과 직원을 과도한 소음이나 부식성 물질에 노출되지 않도록 보호하는 것은 OEM(OEM) 및 부품 조립업체 모두에게 필수적입니다.
Boyd가 다양한 공정 제어 기술, 재료 전문 지식 및 설계 경험을 활용하여 고객이 다음을 보장하는 솔루션을 설계하는 데 어떻게 도움을 주는지 자세히 알아보십시오.
- 전기 절연 및 안전 단락, 고전압 및 전류에 대한 노출, 화재 안전, 배터리 보호 및 적절한 케이블 관리를 방지하기 위한 것입니다.
- 감염 제어 의료 서비스 제공자 안전, 상처 치료 제품 및 의료 환경을 멸균 상태로 유지하고 환자 회복을 촉진하는 솔루션
- 사용자 인그레스 보호소비자 나 기술자가 안전하지 않을 수 있는 제품 영역에 액세스하지 못하도록 합니다.
- 과도한 소음에 대한 노출을 제한하는 음향 보호
- 안전 라벨을 사용하여 사용자 행동에 대한 정보를 제공했습니다

전기 절연 및 안전

더 많은 제품이 전기화됨에 따라 OEM은 전기 절연 및 케이블 안전을 제품 설계에서 더 중요한 부분으로 찾고 있습니다. 전기 절연 및 유전체 재료를 다양한 제품에 통합하여 다양한 응용 분야에서 소비자와 기술자의 안전을 보장해야 합니다.
Boyd는 폴리머 필름, 세라믹 하드웨어, 성형 부품 및 폼과 같은 광범위한 전기 절연 재료를 사용하여 고객이 전기 적 위험을 관리할 수 있도록 돕습니다. 적절한 전기 관리 솔루션을 구현함으로써 고객은 고전압 또는 과도한 전류에 대한 전기 단락 및 사용자 노출 방지를 개선합니다. 또한 전기 절연 기능이 추가되어 위험이나 아크 또는 단락 없이 밀도가 높은 제품을 구현하여 더 많은 기능성 부품을 더 큰 발전으로 더 작은 차원 공간으로 안전하게 설계할 수 있습니다.
복잡한 전기 시스템은 더 많은 볼륨 정보와 전력을 더 개별적인 위치로 전송하기 때문에 훨씬 더 복잡한 케이블 네트워크를 활용합니다. 부하가 증가하는 것 외에도 케이블 관리는 고가의 장비를 손상시키고 사용자에게 잠재적으로 해를 끼칠 수 있는 교차선 또는 오인을 방지하기 위한 전기 안전의 중요한 부분입니다.
전기 단락의 경우, 재료 선택은 화재 안전에 중요한 역할을한다. 내화성 또는 지연성 물질은 화염의 확산을 방지하고 경우에 따라 불꽃이나 불꽃을 소화하거나 격리할 수 있습니다. 또한 내화재는 시스템 고장을 격리하고 시스템 균형의 무결성을 보호할 수 있으며, 시스템 고장으로부터 사용자를 보호하는 데 중요하며, 특히 고장 시 위험이 높은 배터리 시스템과 같은 응용 분야에서 중요합니다. .
Boyd가 효과적인 전기 절연 및 안전 솔루션을 만드는 데 사용하는 재료 및 설계 기술에 대해 알아보십시오.
감염 제어

멸균 및 일회용 제품은 환자와 의료 전문가의 건강과 안전에 중요한 감염을 줄이는 데 도움이 됩니다. 의료 용 일회용 제품은 전염성 질병 전염을 완화하고 고급 상처 치료 제품은 바이러스및 박테리아로부터 감염으로부터 환자를 보호합니다. 이러한 감염 제어 솔루션은 더 빠른 회복을 가능하게 하고 의학적 진행을 지원합니다. 적절한 감염 제어를 통해 환자는 병원과 진료소에서 시간을 줄이고 의료 시설에 대한 비용을 절감하고 보험 청구 비용을 절감할 수 있습니다.
이러한 감염 제어 솔루션의 대부분은 감염의 확산을 방지 하기 위해 단일 또는 임시 사용. 이러한 솔루션은 확장 가능하고 경제적인 비용 모델에서 중요한 안전 요구 사항을 충족해야 합니다. 일회용 감염 제어 솔루션의 성능, 비용, 재료 품질, 신뢰성 및 유통 기한은 최적의 재료 선택, 효과적인 부품 설계, 공정 혁신, 청결 관리 및 품질 보증의 섬세한 균형입니다.
내구성이 뛰어난 의료 제품은 오염 물질을 밀봉하고, 교차 오염을 방지하고, 내부 환경을 제어하며, 쉽게 살균하는 것이 제품 설계 및 제조 성공에 필수적인 다양한 과제에 직면해 있습니다.
Boyd가 클린룸 환경에서 품질 관리 및 정밀 프로세스를 구현하여 효과적인 감염 제어 솔루션을 생산하는 방법에 대해 알아보십시오.
사용자 진입 보호(User Ingress Protection)

제품의 모든 부분이 사용자가 연락하는 것이 안전한 것은 아닙니다. 기계 부품, 고전압 영역 및 고온 표면은 고객이 만지거나 접근하기에 안전하지 않습니다. 또한 설치 장치를 시스템 보호 솔루션으로 서비스할 때 기술자를 보호하는 것도 중요합니다. OEM은 사용자와 기술자가 제품 또는 어셈블리 내에서 잠재적으로 위험한 환경에 부딪히는 것을 방지하기 위해 사용자 인드레스 제어 솔루션을 구현하여 안전한 동작을 안내합니다. 안전 케이지 및 난간, 핑거 가드, 절연 재료 및 메쉬와 같은 솔루션은 고객과 기술자가 위험으로부터 멀리 하는 데 도움이 됩니다.
Boyd가 제조 공정, 자재 선택 및 견고한 설계를 활용하여 사용자가 안전하지 않은 영역으로 유입되는 것을 방지하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
소리 제어

음향 제어 기술은 소음과 진동에 과도한 노출로부터 사용자와 시스템을 보호합니다. 음향 단열재 및 메셰는 전송되는 소음을 제한하고 안전한 음향 수준을 유지하는 데 도움이 되며, 특히 작업장 안전 및 규정 준수에 중요합니다. 절연 폼은 엔진실과 같은 시끄러운 환경이나 중장비 작업자 택시와 같은 제어된 환경으로 방출되는 소음 전달을 방지하여 안전하지 않은 사용자 환경을 조성하거나 보다 민감한 프로세스 또는 장치를 방해할 수 있습니다. 근처.
당사의 많은 기술에는 소음과 진동의 전달을 완화하거나 방지하는 방법이 포함되어 있지만, 당사의 설계 전문 지식을 사용하여 기존 기술에 비해 소음을 낮게 유지하는 능동 형 시스템을 개발합니다. 당사의 엔지니어링 팀은 낮은 음향으로 높은 성능을 유지하는 송풍기를 설계합니다.
Boyd가 음향 제어를 개선하기 위해 디자인과 재료 선택을 활용하는 방법에 대해 알아보십시오.
안전 라벨

안전 라벨은 OEM이 주요 사용 동작 정보를 소비자에게 전달할 수 있도록 지원합니다. 시스템 정보 그래픽은 사용자와 기술자가 복잡한 시스템과 안전하게 상호 작용할 수 있는 방법에 대한 중요한 세부 정보를 공유합니다. OEM은 소비자와 기술자에게 제품을 올바르게 설치, 유지 관리 및 상호 작용하는 방법을 알려줌으로써 제품 수명을 연장하고 사용자 안전을 강화합니다.
Boyd가 재료 및 접착제 선택, 색상 일치 인쇄 및 정밀 변환을 활용하여 효과적인 안전 라벨을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보기: