인로우 CdUs는 효율적인 데이터 센터 냉각을 제공하기 위해 서버 랙 행과 함께 설치된 전체 랙 크기의 절삭공급 분배 장치입니다. CdUs는 보조 냉각 측의 폐쇄 루프 시스템에서 냉각수를 순환시키고 기본 열 거부 측의 시설 물을 활용합니다. CCD는 프로세서와 DIMM 모듈의 열 전송을 최대화하기 위해 서버 랙 내의 냉간 플레이트에 냉각된 유체를 제공합니다. 냉각수 분배 장치에는 펌프, 유체 저장소, 전원 공급 장치, 제어 보드 및 효과적인 데이터 센터 냉각을 위한 열을 조절하고 제거하는 열 교환기를 포함합니다. 인행 CDU의 용량은 600-800KW의 규모에 있으며, 5-6개의 고전력 서버 랙을 냉각하기에 충분한 열 방출이 있습니다. 인로우 CdUs는 기존 공기 냉각 시스템을 교체하고, 더 조용하고, 높은 성능 수준, 더 높은 신뢰성 및 안전한 작동을 잠금 해제할 때 동일한 설계 발자국에서 더 큰 전력 및 컴퓨팅 밀도를 가능하게 합니다.
데이터 센터 내에서 완전히 액체 인로우 냉각 분배 장치를 활용하면 동일한 냉각 성능에 도달하기 위해 팬 또는 송풍기 트레이 또는 과도한 강제 대류가 필요하지 않습니다. 공기 흐름을 줄이고 기계적 진동이 도입되면 음향 소음을 줄여 기술자에게 더 안전한 환경과 진동 감소로 인한 데이터 읽기 오류 감소에 대한 분석 오류가 줄어듭니다.