Boyd 스마트CFD: 더욱 지능적인 CFD 소프트웨어

시장의 압력이 작은 폼 팩터에서 더 높은 제품 성능을 요구함에 따라 전력 밀도가 기하급수적으로 증가했습니다. 이로 인해 현재 모델링 소프트웨어가 더 이상 제품 성능을 정확하게 예측할 수 없다는 점에 따라 더 복잡한 열 솔루션이 생겼습니다.

사용자가 흐름 특성 및 열 성능을 시뮬레이션할 수 있습니다.

BOYD는 이론 및 실제 열 성능 간의 격차를 해소하기 위해 BOYD SmartCFD를 개발했습니다. BOYD SmartCFD는 수십 년 동안 축적된 제조 전문 지식, 테스트 및 성능 데이터를 스마트 오브젝트 모델로 암호화하여 열 설계 및 분석을 개선했습니다. 복잡한 시스템, 어셈블리 및 구성 요소의 정확도가 향상된 BOYD SmartCFD를 사용하면 설계 주기, 프로토타입 테스트 및 프로젝트 비용을 줄일 수 있습니다.

Boyd SmartCFD는 사용자가 단순하고 복잡한 시스템 모두에서 흐름 특성과 열 성능을 시뮬레이션 할 수있는 새로운 시뮬레이션 소프트웨어입니다. 이 제품은 전자 시스템의 상세한 열 전달 및 유체 흐름 시뮬레이션에 최적화되어 있으며 자동화 도구, 직관적인 설계 인터페이스 및 다중 솔버 옵션을 통해 간소화된 사용을 제공합니다. 이러한 솔버 옵션은 효율적인 상관 관계 기반 시스템 솔버 및 상세한 CFD(전산 유체 역학) 솔버까지 다양합니다. 엔지니어 및 과학자와 같은 사용자는 Boyd SmartCFD가 제품의 품질을 높이고 출시 시간을 단축하며 설계 비용을 절감하는 데 도움이 되므로 Boyd SmartCFD의 혜택을 누릴 수 있습니다.

애프터마켓 열교환기 코어 교체

Boyd SmartCFD는 구성 요소 수준, 보드 수준 또는 시스템 수준 응용 제품을 해결하는 데 사용할 수 있는 전체 열 관리 설계 도구입니다. 설계 엔지니어는 물리적 모델과 복제하는 것이 비실용적일 수 있는 작동 조건에서 개념 설계를 테스트하고 모니터링을 위해 액세스할 수 없는 위치에서 정보를 얻을 수 있는 기능을 제공합니다.

BOYD SmartCFD는 히트 파이프, 강제 및 자연 대류 시스템, 액체 냉각판 및 시스템, 열교환기, 맞춤형 방열판, 열 전기 냉각기 및 발전기(TEC 또는 TEK), LED, 전기 트레이스 및 퓨즈, 버스바를 모델링하는 데 이상적입니다.

Boyd 스마트CFD의 스마트 오브젝트

Boyd SmartCFD는 히트 파이프 및 증기 챔버와 같은 복잡한 두 단계 냉각 구성 요소를 정확하게 모델링하고 활용 용량을 정량화하며 건식 경고를 표시하는 유일한 소프트웨어 도구입니다.

Boyd SmartCFD는 업계 최고의 열 설계 엔지니어가 수집한 수십 년간의 경험적 데이터를 활용합니다. 이 데이터를 복잡한 알고리즘에 활용하여 히트 파이프, LED 모듈, TEC 및 TEG와 같은 물체에 대한 정확하고 상호 관련된 부품 성능을 제공합니다. Boyd SmartCFD 사용자는 이러한 고급 조립 구성 요소의 실제 기능이 시뮬레이션 소프트웨어 내에 통합되어 있기 때문에 보고된 성능을 확신할 수 있습니다.

열 모델링 가속화

Boyd SmartCFD는 수십 년의 현장 경험을 가진 열 엔지니어가 설계했기 때문에 소프트웨어는 열 관리 솔루션 설계 중에 일반적인 모델링 문제를 복잡하게 줄일 수 있도록 간소화되었습니다. Boyd SmartCFD에는 일반적인 방열판 구조를 위해 미리 구성된 형상, 열교환기 및 냉판 솔루션의 액체 흐름을 특성화하는 향상된 도구, 열교환기의 여러 유체 흐름을 해결하는 솔버가 포함되어 있습니다.

Boyd SmartCFD가 이러한 공통 냉각 솔루션에 대한 열 설계 모델링을 가속화하는 방법에 대해 아래에서 자세히 읽어보십시오.

Boyd 스마트CFD 솔버 옵션

Boyd SmartCFD에는 초기 및 후기 열 설계 주기 요구 사항을 충족하기 위해 여러 시뮬레이션 솔버가 장착되어 있습니다. Boyd SmartCFD에는 각각 다른 애플리케이션에 최적화된 3개의 솔버가 있습니다.

초기 개념 설계 및 빠른 반복을 위해 Boyd SmartCFD는 상관 관계와 고급 계산을 결합하여 계산을 간소화하는 고유한 시스템 솔버를 사용합니다. Boyd SmartCFD 시스템 솔버는 열 전달 및 마찰에 대한 상관 관계를 사용하여 일반 CFD 솔버에 비해 10-20배 향상된 성능을 실현합니다. 전체 CFD 결과와 비교하여 -0% + 10%의 정확도로 사용자는 다양한 "what-if" 시나리오 및 토폴로지를 신속하게 실행하여 최적의 설계를 좁힐 수 있습니다.

Boyd SmartCFD를 사용하면 고객이 전체 Navier-Stokes CFD(전산 유체 역학) 솔버와 함께 시스템 솔버로 정제된 동일한 모델을 사용할 수 있습니다. 전체 CFD 솔루션은 사면체(Tet) 또는 육면체(Hex) 메셔를 사용하며 정확도가 가장 중요한 경우 최상의 솔버 옵션입니다. 전체 CFD 솔버는 실제 성능에 대한 높은 정확도가 타의 추종을 불허하기 때문에 열 관리 솔루션을 마무리하는 데 이상적입니다.

사용자는 시스템 솔버의 속도와 CFD 솔버의 정확도를 Boyd SmartCFD의 하이브리드 솔버를 사용하여 결합할 수 있습니다.

네트워크 솔버는 파이프, 커넥터, 매니폴드, 펌프 및 밸브와 같은 기타 장치와 맥락에서 액체 콜드 플레이트 F-J 곡선 기반 의 감소 된 주문 모델 (ROM)으로 구성된 대형 액체 시스템을 모델링 할 수 있습니다. 제어 모니터에 연결하여 시스템의 과도 응답을 변화하는 작동 조건의 함수로 실시간으로 모델링할 수 있습니다.

Boyd 스마트CFD의 글로벌 파라미터화

Boyd SmartCFD를 사용하면 고급 사용자가 모델 구성 및 환경 조건을 자동화하고 매개 변수화할 수 있습니다. 사용자는 글로벌 파라미터화를 사용하여 주요 치수에 대한 파라미터를 사용하여 액체 콜드 플레이트와 같은 복잡한 구성 요소를 구성하고 몇 가지 매개 변수를 변경하기만 하면 즉시 새로운 디자인을 만들 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 제품 설계의 초기 개발 단계에서 여러 설계를 더 빠르게 탐색 할 수 있습니다. 엔지니어는 Boyd SmartCFD 글로벌 파라미터화 기능을 사용하여 설계에 대한 확신을 가지고 프로토타이핑을 진행할 수 있습니다.

글로벌 프로젝트 매개 변수 창은 사용자가 전역 변수를 정의하고, 사용자 지정 함수를 정의하고, 목록과 사전을 정의하고, 추가 기능을 위해 고급 Python 모듈을 가져올 수 있는 Python 구문을 지원합니다. Boyd SmartCFD 사용자는 모델의 여러 구성 요소에 걸쳐 전역 변수를 업데이트하고, 형상 또는 속성 간의 관계를 동적으로 조정하고, 공통 프로젝트에 대한 계산 및 모델 구성을 자동화할 수 있습니다.

Boyd SmartCFD의 글로벌 프로젝트 파라미터 창은 열 시뮬레이션을 한 단계 끌어올리고 설계 엔지니어와 연구원에게 더 많은 모델 시공 능력을 제공합니다.

Boyd SmartCFD의 상대 포지셔닝 시스템

Boyd SmartCFD의 강점 중 하나는 상대 좌표계 기능입니다. Boyd SmartCFD의 상대 좌표계를 사용하면 솔루션 도메인 내에서 구성 요소를 임의로 회전할 수 있습니다. 이 고급 통합 시스템을 사용하면 객체의 위치와 크기를 다른 구성 요소의 속성과 직접 연결하여 정의할 수 있습니다. 이 강력한 도구는 모델 구성과 설계 반복 간의 조정을 간소화하여 열 설계를보다 쉽고 효율적으로 만듭니다.

모델에 구성 요소를 추가할 때 다른 구성 요소의 표면을 기준으로 배치할 수 있습니다. 좌표계도 동적이므로 새 컴포넌트는 상위 컴포넌트에 "첨부"된 상태로 유지되고 상위 컴포넌트의 위치나 형상이 변경되면 자동으로 업데이트됩니다. 모든 컴포넌트의 원점과 위치 또는 치수 속성은 부모 컴포넌트의 백분율과 같은 관계로 정의될 수 있습니다. 상대 좌표계를 통해 Boyd SmartCFD는 정확하고 역동적인 모델을 직관적으로 신속하게 구축하여 더 빠른 설계 반복을 지원할 수 있습니다.

상대 좌표계는 또한 파라메트릭 또는 최적화 시험에서 개별 컴포넌트의 파라미터화된 포지셔닝 및 크기 조정을 단순화합니다. 모든 기하학적 치수 또는 좌표를 함수로 정의할 수 있으므로 고급 응용 프로그램에서는 Boyd SmartCFD의 매개 변수화 도구를 사용하여 구성 요소 치수 및 위치를 지능적이고 자동으로 정의하고 조정할 수 있습니다.

Boyd 스마트CFD 사용자 인터페이스

Boyd SmartCFD는 마우스와 키보드로 제어되는 일반적인 창 스타일 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용합니다.

Boyd SmartCFD를 열면 기본적으로 여러 메뉴가 있는 기본 창이 열립니다. GUI는 메인 메뉴 모음, 도구 모음, 프로젝트 관리자, 속성 패널, 메시지 창 및 3D 모델보기와 같은 몇 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. Boyd SmartCFD의 대부분의 작업은 프로젝트 관리자, 기본 메뉴 또는 도구 모음을 사용하여 완료됩니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!