Aavid SmartCFD의 스마트 오브젝트

임베디드 열 인텔리전스


빠른 요청


아비드 스마트CFD 페이지로 돌아가기

Aavid SmartCFD의 스마트 오브젝트

Aavid SmartCFD는 히트 파이프 및 증기 챔버와 같은 복잡한 2상 냉각 구성 요소를 정확하게 모델화하고, 사용 률을 정량화하며, 드라이아웃을 경고하는 유일한 소프트웨어 도구입니다.

Aavid SmartCFD는 업계 최고의 열 설계 엔지니어가 수집한 수십 년간의 경험적 데이터를 통해 이점을 누릴 수 있습니다. 우리는 히트 파이프, LED 모듈, TE및 TEG와 같은 물체에 대한 정확하고 상호 관련된 구성 요소 성능을 위해 복잡한 알고리즘에서이 데이터를 활용합니다. Aavid SmartCFD 사용자는 이러한 고급 어셈블리 구성 요소의 실제 기능이 시뮬레이션 소프트웨어 내에 통합되어 있기 때문에 보고된 성능을 확신할 수 있습니다.


히트 파이프 및 증기 챔버:

효과적이고 정확한 히트 파이프 모델링은 어렵고 시간이 많이 걸립니다. 엔지니어가 가정을 하고, 해결 방법을 만들고, 건조를 효과적으로 예측하고, 모델 정확도를 양보할 수 없기 때문에 현재 시장에서 소프트웨어 옵션에 오류가 발생할 여지가 있습니다.

Aavid SmartCFD Swept Heat Pipe Script


히트 파이프 및 증기 챔버 스마트 오브젝트는 히트 파이프 또는 증기 챔버의 사용률이 낮고 더 작고 가볍고 저렴하거나 마진이 남지 않고 100% 가까이 사용률이 면 드라이아웃 위험이 있는지 사용자에게 알려줍니다. Aavid SmartCFD를 사용하면 고급 스윕 지오메트리 도구를 사용하여 히트 파이프 및 전체 히트 파이프 어셈블리에 대한 상관 관계 모델을 빠르고 효과적으로 구성할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 각 히트 파이프의 성능을 계산할 때 히트 파이프 직경, 심지 두께, 굽힘 또는 평탄도 및 중력 방향과 같은 형상과 같은 히트 파이프 구성 세부 사항을 고려합니다. Aavid SmartCFD의 향상된 메시 기능과 스마트 상관 관계는 상세한 구성 요소 레벨 보고서에서 성능을 정확하게 예측하고 조건을 건조시합니다.

Aavid SmartCFD Heat Pipe Vapor Chamber Smart Objects



LED 모듈:

Aavid SmartCFD LED Pin Fin Heat Sink-Thermal Contours with Flow Vectors


Aavid SmartCFD의 LED 모듈은 제조업체에서 정의한 설계 파라미터를 사용하여 실제 성능을 모델링합니다. 다른 소프트웨어 패키지는 LED 모듈의 단순화가 필요하지만 Aavid SmartCFD LED 스마트 오브젝트는 세부 사항을 사용하여 LED 내의 매개 변수 간의 복잡한 관계를 완전히 묘사합니다. LED 스마트 오브젝트를 사용하면 LED 어레이를 빠르게 생성하고 정확한 열 거동을 모델링할 수 있습니다.

Aavid SmartCFD LED SmartObject는 Vf(순방향 전압), 경우(정방향 전류), 비닝 및 열 방출을 분석하여 폐쇄 루프 정상 상태 루멘 강도를 계산합니다. LED 어레이에서 개별 LED 전류는 총 표적 루멘 강도를 충족시키기 위해 국부적인 열 그라데이션을 기반으로 조정되어야 합니다.




열전 냉각기 및 열전 발전기(TECs/TEG):

Aavid SmartCFD TEC and TEG Heat Sink Thermal Contours


Aavid SmartCFD에는 열전 냉각기 및 열전 발전기(TECs/TEG)를 위한 고급 모델링 기능이 포함되어 있습니다. TEG 및 TE는 장치의 유체 및 고체 부분 모두의 전체 3D 불연속으로 모델링됩니다. 이 세부 수준은 Aavid SmartCFD가 요소를 통해 확산 및 비균일 전도를 포함하면서 TEC 및 TEG 내에서 줄 및 톰슨 효과를 정확하게 예측할 수 있도록 합니다. 또한 3D 모델을 사용하면 다단계 TEC를 정확하게 빌드하고 시뮬레이션할 수 있습니다.

TEC에 대한 자세한 옵션은 각 커플을 개별적으로 구성하고 TEC의 N 및 P 커플에 대해 서로 다른 단면 치수를 가질 수 있게 해줍니다. TEC는 고온 및 저온 면 모두에서 펌핑된 열을 포함하여, 성능 계수(COP) 및 줄 가열을 포함한다.


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!