» 블로그 » 디스플레이 성능을 향상시키는 방법: 가시성 및 사용자 경험

디스플레이 성능을 향상시키는 방법: 가시성 및 사용자 경험

BOYD는 가시성과 사용자 경험을 개선하기 위해 여러 가지 향상된 디스플레이를 제공합니다.

제품에 대한 특정 디스플레이를 결정할 때 한 가지 크기가 모든 사람에게 적합하지는 않습니다. 디스플레이는 산업 전반에 걸쳐 서로 다른 엄격한 시각적 표준을 충족해야 하는 경우가 많습니다. BOYD에는 무게, 부피 또는 전력 수요 증가 없이 고유한 사용자 인터페이스 요구 사항에 맞게 디스플레이 성능을 향상시킬 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.

디스플레이 가시성과 사용자 경험을 향상시켜야 하는 이유는 무엇입니까?

시각적 디스플레이 향상은 햇빛 가독성을 높이고, 디스플레이의 생생함과 선명도를 극대화하고, 디스플레이 빛 누출 손실을 최소화하여 전력 효율성을 최적화하여 사용자 경험, 고객 만족도 및 시장 채택을 개선합니다.

가시성과 사용자 경험을 개선하기 위한 가장 일반적인 유형의 디스플레이 모듈 개선 사항 중 일부는 다음과 같습니다.

  1. AF 또는 AS 코팅: 지문 방지(AF) 코팅 및 얼룩 방지(AS) 코팅은 오늘날 사용되는 가장 일반적인 전면 디스플레이 개선 사항 중 두 가지입니다. 이 코팅은 반복 사용으로 가시성이 감소하는 표면을 보호합니다. 스프레이 코팅을 통해 적용된 이러한 향상된 기능은 전면이 반복적인 사용자 터치, 상호 작용 및 작동으로 인해 오일 및 오염 물질 침전물에 노출되는 응용 분야에서 디스플레이를 보호합니다.
  2. AR 또는 AG 코팅:반사 방지(AR) 코팅 및 눈부심 방지(AG) 코팅은 실외 응용 분야 또는 다양한 빛 노출이 있는 응용 분야에서 자주 사용됩니다. 눈부심과 반사를 완화하는 것은 가시성이 중요한 자동차 또는 농업 산업과 같은 산업에서 중요하며 사용자는 자연광과 인공 조명에 모두 노출됩니다. 둘 다 직사광선이나 기타 열악한 조명 조건에서 더 나은 가시성을 위해 디스플레이 전면에 적용됩니다. 이러한 코팅은 반사 또는 눈부심을 통한 빛 손실을 완화하여 디스플레이의 겉보기 휘도와 대비를 향상시킵니다. 사용자는 다양한 사용 환경에서 보다 생생한 이미지를 볼 수 있습니다.
  3. 장식용 커버 렌즈 또는 유리:디스플레이 모듈의 전면은 사용자가 가장 먼저 보게 되는 것으로, 장치 정보, 명령 및 기능을 위한 이상적인 장소입니다. 커버 렌즈 또는 유리를 장식하려면 컬러 그래픽, 로고 또는 기타 메모를 렌즈 또는 유리의 후면에 직접 인쇄해야 합니다. 이러한 표시는 디스플레이의 특정 영역을 강조하고, 디스플레이 미학을 향상시키고, 경고를 표시하거나, 형태와 기능을 결합하여 브랜드를 홍보하도록 설계할 수 있습니다. 이 공정은 다목적이므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
  4. 백라이트 어셈블리 향상:많은 디스플레이 모듈에는 디스플레이를 비추기 위해 LCD를 둘러싸는 작은 LED 스트립이 포함되어 있습니다. 이 LED는 일반적으로 다양한 향상 옵션이 있는 경전철이라고 하는 얇은 금속 난간에 들어 있습니다. LED는 가시성 요구 사항에 따라 더 밝거나 어두운 LED로 교체할 수 있습니다. 또는 BOYD 동일한 경전철을 따라 여러 조명 형태를 포함하도록 LED 유형을 번갈아 가며 이중 모드 경전철을 설치할 수 있습니다. 휘도 향상 필름은 디스플레이의 시야각을 개선하고 백라이트에서 발생하는 빛을 사용자를 향해 재활용하여 생동감, 가시성 및 백라이트 효율성을 향상시킵니다. 많은 디스플레이 모듈에는 작은 발광 다이오드 스트립이 포함되어 있습니다.
  5. 리플렉터 필름: 반사판 필름은 디스플레이에 통합되어 디스플레이의 측면이나 후면으로 향하는 폐광을 줄여 효율성과 밝기를 향상시킵니다. 리플렉터 필름은 디스플레이를 통해 빛을 반사하여 생성된 모든 디스플레이 모듈 빛을 시청자에게 집중시킵니다. 사용자에게 도달하는 빛이 많을수록 에너지 효율성, 생동감 및 색상 사실도가 극대화됩니다.
  6. 광학적으로 투명한 접착제: 디스플레이 모듈 구성 요소를 함께 접착하고 굴절률이 일치하는 광학 투명 접착제(OCA)로 굴절 손실을 최소화합니다. 광학적으로 투명한 접착제는 최대한의 최적 선명도로 디스플레이 전체에 일관되게 얇은 접착력을 제공합니다. OCA는 디스플레이 모듈 구성 요소의 굴절률과 일치하도록 최적화되어 사용자에게 빛의 전환을 극대화하여 디스플레이 대비, 생동감 및 생동감을 향상시킵니다.

다양한 시각적 및 사용자 경험 디스플레이 개선 사항은 제품의 시각적 및 성능 요구 사항에 따라 혼합하고 일치시킬 수 있습니다. 다음 블로그에서는 디스플레이를 견고하게 만들고 보호하기 위한 다양한 개선 사항을 살펴봅니다.

관련 게시물:

CGM 기기란 무엇인가요?

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!