Boyd의 재료 과학

우리는 기초 재료 과학 전문 지식과 엔지니어링으로 시작하여 고객을 위해 더 가볍고 작고 기능적인 구성 요소를 개발합니다. 재료 혁신을 통해 과학을 사용하여 무게나 부피를 추가하지 않고도 최고의 성능을 확장하여 더 적은 재료로 더 많은 성능을 얻을 수 있는 고유한 방법을 찾을 수 있습니다.

우리는 1928년 창립 이래 재료 과학을 혁신해 왔으며, 초창기의 산업용 직물 및 폴리머에서 오늘날의 최첨단 광학 필름으로 진화했습니다.

우리는 Boyd의 재료 과학 포트폴리오와 전략적 글로벌 재료 공급 파트너와 공동으로 혁신을 주도합니다.

우리는 고객의 가장 복잡한 과제에 귀를 기울이고 과학을 창의적으로 수용하여 재료 특성을 활용하여 야심 찬 성능 목표를 해결합니다.

다양한 재료 유형에 걸친 재료 특성, 호환성 및 동작에 대한 Boyd의 심층적인 지식을 통해 고객은 원하는 성능, 지속 가능성 목표, 지역적 가용성, 전체 제품 수명 주기 관리 및 전반적으로 최고의 총 소유 비용에 가장 최적화된 재료를 지정할 수 있습니다.

Boyd의 재료 과학 전문 지식은 고객이 다음을 수행할 수 있도록 합니다.

첨단 소재를 사용한 혁신

Boyd의 재료 과학 유산과 글로벌 재료 공급업체 파트너십이 결합되어 프로젝트의 최신 재료 혁신을 완벽하게 활용할 수 있습니다. 고급 재료는 기존 설계의 경계를 넓게 하거나 시장을 재정의하는 데 도움이 됩니다.

자신감 있는 디자인

Boyd가 응용 프로그램 및 프로젝트 요구 사항에 가장 적합한 재료를 권장하고 있다는 것을 자신있게 개발하십시오. 우리는 호환되는 재료를 혼합하고 일치하여 다기능 어셈블리를 설계하고 제작하여 더 많은 기능을 더 작은 공간으로 포장합니다.

제품 차별화

Boyd의 재료 과학 전문 지식은 제품의 수명, 성능, 기능 및 지속 가능성을 개선할 수 있는 자료를 구현하여 브랜드를 경쟁보다 우선시하는 데 도움이 됩니다.

재료 과학이란 무엇인가?

재료 과학은 금속 및 금속 합금, 고무 및 플라스틱, 세라믹 및 기타 와 같은 폴리머를 포함한 천연, 합성 또는 복합 재료의 구조 및 화학 적 특성에 대한 연구 및 연구입니다. 재료 과학자와 엔지니어는 이러한 지식을 활용하여 기존 재료를 개선하거나 새로운 응용 분야에 대한 특성이 다른 새로운 소재를 만듭니다. 재료 과학에 정통한 사람들은 또한 특정 응용 프로그램 이나 제품에 가장 잘 작동 하는 재료 추천에 능숙.

BOYD의 재료 과학 전문 지식은 무엇입니까?

Boyd의 재료 과학자들은 지식을 활용하고 기존 재료를 개선하고, 재료를 창의적으로 결합하거나, 다양한 응용 분야와 제품에 사용하기 위한 특정 특성을 가진 새로운 제형을 개발하는 방법을 고안합니다. 수십 년의 경험과 최신 재료 혁신에 대한 액세스로 무장한 당사의 재료 과학 전문가들은 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 재료를 권장하며 1928년부터 그렇게 해왔습니다.

BOYD 재료 과학 파트너로 신뢰하는 이유는 무엇입니까?

Boyd는 거의 100년 동안 뒷받침되는 사내 재료 전문 지식, 혁신적이고 비용 효율적인 처리 방법, 우수한 공급업체 관계를 결합하여 애플리케이션에 가장 적합한 재료를 찾을 수 있도록 지원합니다. 우리는 최고의 성능, 조립 단순성 및 총 전체 비용을 창의적으로 제공하는 효과적인 다기능 구성 요소를 만들기 위해 통합되는 다양한 재료를 처리하고 변환하는 동시에 설계를 최적화할 수 있도록 지원합니다.

재료 과학

태블릿, 노트북 및 스마트폰 디스플레이 개스킷(광학적으로 투명한 접착제 포함) Boyd로 정밀 변환

필름

필름 또는 시트 재료는 플라스틱, 고무 및 새롭고 재활용 가능하며 생분해성 필름을 포함한 금속을 포함한 광범위한 화학 성분을 포함합니다. 롤 필름 형식을 사용하면 정밀 변환기가 고급 회전식 다이 커팅을 통해 대량의 연속 생산을 할 수 있습니다. 필름은 라벨로 사용하거나 표면 보호에 사용할 수 있습니다. BOYD는 또한 고성능 광학 설계를 활용하여 고급 디스플레이 솔루션을 제작합니다. BOYD의 정밀 변환 전문 지식과 재료 과학 유산이 결합되어 높은 생산 수율, 최적화된 재료 활용 및 복잡한 단일 패스 회전 변환으로 필름 재료를 최대한 활용하여 정확한 필름 레이어 정렬을 보장할 수 있습니다.

절연 및 차폐 566x300 1

접착제

접착제는 표면을 함께 결합하는 데 사용되는 재료입니다. 이러한 채권은 영구적이거나 일시적일 수 있습니다. 일반적인 접착제는 아크릴, 실리콘, 고무, 우레탄 또는 에폭시 화학 물질을 사용합니다. 새로운 바이오 기반 및 바이오 분해성 재료는 보다 지속 가능한 접착제 제품에 사용할 수 있습니다. BOYD의 접착제 전문 지식은 70 + 년에 걸쳐 광범위하고 깊기 때문에 다양한 재료의 성능 특성을 제공하는 복잡한 다기능 어셈블리를 만들기 위해 재료를 함께 라미네이트 할 수 있습니다. 접착제는 발포 재료에 통합되거나 표면을 함께 결합하는 후크 및 루프 패브릭과 같은 기계적 패스너 형태를 취할 수 있습니다.

직물 1 1920x720 1

직물

짠 직물은 통기성이 있고 상처 치료와 같은 의료 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 순응 시트입니다. 부직포 시트 재료는 단열, 흡수 및 여과 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 프레스 시트 펠트는 마찰을 줄이고 소음을 흡수하는 데 일반적입니다. 직물과 필름 및 접착제를 결합하는 Boyd의 전문 지식은 클린룸 환경에서 고급 상처 치료 제품을 만들고 가장 까다로운 응용 분야를 위한 포괄적인 NVH 및 BSR 감소 솔루션을 구성하는 핵심 파트너로 만들었습니다.

외과 절개 치료용 고급 상처 치료 접착제는 접착제 박리 층에 인쇄된 단계별 지침을 포함하여 최첨단 의료 재료로 제작되었습니다.

폼

폼과 스폰지 고무는 탄력, 경량 재료및 가능한 응용 프로그램은 절연, 충격 및 충격 흡수, 진동 댐핑 및 밀봉입니다. Boyd의 폼 전문 지식에는 선택, 응용 프로그램 및 정밀 변환뿐만 아니라 우리 고유의 SOLIMIDE® 폼을 공식화하는 것이 포함됩니다.

폼
복잡한 파란색 개스킷 566x300 1

플라스틱

플라스틱은 재활용 가능하고, 적응 가능하고, 가볍고, 내구성이 있고, 유연하고, 비교적 저렴한 재료입니다. 플라스틱은 다양한 화학 성분과 그에 따른 거동으로 나타납니다. BOYD 플라스틱 혁신을 안내하기 위해 30 + 년 동안 배운 플라스틱 재료 과학 지식을 적용합니다. 열가소성 수지에서 열경화성 폴리머, 결정질 또는 반결정질에서 비정질 플라스틱, 생분해성 플라스틱 및 바이오 플라스틱에 이르기까지 BOYD는 플라스틱을 합성, 성형 및 압출하는 데 당사의 지식과 능력을 사용합니다. 우리는 고객이 제품 무게를 줄이고, 탄력성과 내구성을 높이고, 플라스틱 재료 과학 혁신을 사용하여 소비자 경험을 개선할 수 있도록 돕습니다.
재질 보기 NVH 566x300 1 DIN

고무

고무는 천연 및 합성 소스 모두에서 파생된 견고한 탄성 폴리머입니다. 고무 제품은 까다로운 운송 응용 분야 또는 안정적이고 생체 적합성 있는 의료 제품에서 내구성있는 씰 및 환경 보호 역할을 할 수 있습니다.

외과 절개 치료용 고급 상처 치료 접착제는 접착제 박리 층에 인쇄된 단계별 지침을 포함하여 최첨단 의료 재료로 제작되었습니다.

합성물

복합재는 적어도 두 가지 비혼합 성분, 즉 수지와 보강 구조의 혼합물로 구성됩니다. BOYD의 재료 과학 전문 지식과 제조 능력을 통해 까다로운 응용 분야를 위한 복합재를 개발할 수 있습니다.

복잡한 파란색 개스킷 566x300 1

그래파이트

흑연은 평면 열전도율이 높고 질량이 낮은 매우 효과적인 열 재료입니다. 높은 열 부하를 빠르고 효율적으로 수평으로 전도할 수 있습니다. 흑연은 자연적으로 부서지기 쉽고 벗겨지기 때문에 가공, 취급 및 조립이 어렵습니다. BOYD는 깨끗하고 쉬운 조립에 최적화된 흑연 부품을 효율적으로 제조할 수 있는 독점적인 제조 및 설계 전문 지식을 갖춘 광범위한 솔루션에서 천연 흑연과 합성 흑연을 모두 활용합니다. 이를 통해 고객은 흑연 로우 프로파일, 경량, 높은 전도성의 이점을 활용하는 동시에 고유한 재료 문제를 최소화할 수 있습니다.

외과 절개 치료용 고급 상처 치료 접착제는 접착제 박리 층에 인쇄된 단계별 지침을 포함하여 최첨단 의료 재료로 제작되었습니다.

Pigments and Inks

직물 1 1920x720 1

금속 합금

금속의 강도와 높은 열 전도도는 효과적인 열 관리 솔루션에서 이상적인 특성입니다. Boyd는 다양한 산업 및 무수한 응용 분야에서 견고한 고성능 냉각 솔루션을 설계하고 제조하기 위해 금속및 다양한 합금에 대한 심층적인 지식을 사용합니다. Boyd의 금속 합금 전문 지식은 반세기 이상에 걸쳐 있으며 스테인레스 스틸및 티타늄과 같은 고강도 금속 또는 알루미늄 및 구리와 같은 고전도 재료에 중점을 둡니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!