» 블로그 » 기술 인쇄: 자격 절차

기술 인쇄: 자격 절차

기술 인쇄에 대한 3부작 시리즈의 마지막 블로그에서는 기술 인쇄 프로젝트가 견뎌야 하는 자격 절차에 대해 논의할 것입니다.

지난 블로그에서는 기술 인쇄 프로젝트를 위한 5단계 개발에 대해 설명했습니다. 해당 프로세스가 완료되고 안정화되면 프로젝트는 생산으로 이동하면서 자격 절차를 거칩니다. BOYD 기술 인쇄 프로젝트, 특히 항공 우주 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에 속하는 프로젝트에 이러한 절차를 신중하게 적용합니다.

판매 준비가 된 부품으로 검증되기 위해 생산 중에 프로젝트가 통과해야 하는 세 가지 자격이 있습니다.

설치 적격성 평가(IQ)

장비가 제대로 설치되지 않으면 생산하는 부품이 실행 가능하지 않기 때문에 기계의 올바른 설치가 중요합니다. IQ는 일반적으로 특정 작업을 위해 구입한 새 장비에 대해 수행됩니다. 여기에는 장비를 테스트하고 작동 방식을 이해하는 것이 포함됩니다. IQ를 수행할 때 가장 중요한 요소 중 하나는 장비의 정확성을 알 수 있도록 사용 시 장비의 가변성을 학습하는 것입니다. 기술 인쇄 프로젝트에서는 너무 많은 가변성만 허용되며 생산 중에 사용되는 장비의 변동을 신중하게 고려해야 합니다. 장비가 이전에 사용된 적이 있는 경우 과거 자격 테스트를 참조할 수 있습니다.

작동 적격성 평가(OQ)

이 프로세스는 변수와 중요한 작동 매개변수가 생산 전반에 걸쳐 일정하게 유지되도록 하기 위한 것입니다. 이전 블로그에서 우리는 기술 인쇄 프로젝트가 개념에서 생산으로 이동할 때 거치는 초기 개발 프로세스에 대해 설명했습니다. OQ는 운영 프로세스의 가변성을 이해하고 대규모 생산 중에 일관성을 유지하는 방법에 관한 것입니다. 이것은 본질적으로 생산 수준에서의 개발이며, 더 나은 이해를 얻기 위해 많은 변수를 테스트해야 합니다.

기술적으로 인쇄된 부품은 의료 기기와 같은 장비에 속하기 때문에 건조 온도, 잉크 분배, 잉크 두께 및 기판 재료와 같은 많은 변수를 엄격하게 제어해야 합니다. OQ 동안 매개변수 창은 허용되는 최소 및 최대 수준의 분산으로 설정되며 생산 전반에 걸쳐 이 범위 내에서 유지하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 잉크가 경화되는 최적의 온도, 잉크의 최적 두께 및 잉크가 접착하기에 가장 적합한 기판 재료를 알고 나면 변수가 적절한 수준에서 일정하게 유지된다는 것을 알고 생산을 진행할 수 있습니다.

생산 적격성 평가(PQ)

생산 자격은 생산 공정과 부품을 제조할 때 사용되는 재료(공급업체의 제어 매개변수)를 테스트하는 것입니다. 기술적으로 인쇄된 부품은 규제가 엄격한 산업에 속하기 때문에 기판, 유전체, 탄소, 은 및 기타 재료에 결함이 없는지 확인하고 생산 공정에서 매개변수 창 중간에 많은 변수를 유지해야 합니다. 이 프로세스는 초기 생산 중에 서로 다른 많은 재료로 세 가지 다른 실행/설정을 수행하여 수행됩니다. 부품이 생산되면 각 로트를 검사하여 좁은 매개변수 창에 속하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 근본 원인 분석을 수행하여 고장이 재료 불량, 생산 설정 문제 또는 다른 요인으로 인한 것인지 확인합니다. 이 프로세스는 부품이 완성될 때까지 고객이 사용할 수 있도록 하는 최종 검토입니다.

기술적으로 인쇄된 부품은 규제가 엄격한 산업에 속하기 때문에 처음 생산을 준비할 때 이 프로세스를 거치는 경우가 많습니다. BOYD는 품질 관리 검사관 및 품질 엔지니어로 구성된 전문가 팀을 고용하고 IQ, OQ, PQ 프로세스를 활용하여 생산 전반에 걸쳐 품질과 반복성을 보장합니다.

테크니컬 프린팅에 대한 자세한 내용은 이 시리즈의 다른 블로그를 참조하십시오.

관련 게시물:

CGM 기기란 무엇인가요?

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!