엔터프라이즈 에어 블로커 솔루션 사례 연구
소개
미국에 본사를 둔 데이터 센터 회사가 새로운 서버 라인을 개발할 때 적절한 공기 흐름을 보장하는 것이 성능과 수명에 중요하다는 것을 알고 있었습니다. 시원한 공기가 낭비되는 것을 방지하고 뜨거운 공기가 시스템에 다시 스며들지 않도록 하기 위해 공기 흐름을 차단하고 직접 적으로 방지하는 맞춤형 구성 요소가 필요했습니다. Boyd의 재료 과학 전문 지식에 의존하여 여러 성공적인 과거 프로젝트에 참여했기 때문에 Boyd에게 도움을 요청했습니다.
프로젝트 정보
고객:
데이터 센터 빌더/연산자
응용 프로그램:
데이터 센터 서버
기술:
솔리마이드® 폼
산업:
기업용
위치:
미국

서버 에어 갭 필러 챌린지
고객이 엔터프라이즈 공간의 선두 주자이었기 때문에 이 데이터 센터 회사는 필러에 사용할 수 있는 재료에 대한 엄격한 요구 사항을 가지고 있었습니다. 필러는 UL 94 분류당 가능한 최고의 화염 리타르단인 V0 화염 등급을 충족해야 했습니다. 간격 채우기가 필요한 영역의 큰 크기를 감안할 때 재료는 서버의 고유한 형상으로 변환해야 했습니다. 선택한 자료에 따라 고객은 시스템 내에서 필러를 설치하는 가장 좋은 방법을 찾아야 합니다. 마지막으로, 이 재료는 응용 프로그램에 필요한 크기로 변환된 경우에도 비용 효율적이어야 했습니다.
서버 공기 갭 필러 솔루션
Boyd의 엔지니어들은 고객과 함께 가능한 다양한 재료를 평가하는 것으로 시작했습니다. 초기 시험은 실리콘 기반 폼으로 시작되었습니다. 이 쉽게 필요한 V0 화염 등급을 충족하는 동안, 큰 부분 크기는 원료 비용에 따라 변환하는 거품이 매우 비싸다. 또한 실리콘 구조로 인해 서버 내부의 구성 요소를 부착하기 위해 고가의 사용자 지정 접착제 또는 번거로운 기계 식 패스너가 필요합니다. 고객은 또한 폴리 에스테르 기반의 거품을 시도했는데, 이는 훨씬 저렴했지만 필요한 화염 등급을 충족할 수 없었습니다.
고객은 또한 비용을 절감하고 인화성 문제를 제거하기 위해 판금에서 공기 차단기를 제작하려고 시도했습니다. 이것은 효과적이고 저렴한 솔루션처럼 보였지만 금속이 정전전을 억제할 수 있다는 것을 재빨리 발견하여 시스템 및 장비 고장 내에서 반바지로 이어질 수 있습니다.
BOYD의 엔지니어들은 추가 실험 후 고객에게 SOLIMIDE® 폼을 소개했습니다. SOLIMIDE®는 과거에 유사한 응용 분야에서 성공적으로 구현된 고유한 열적 특성을 가진 경량 개방형 폴리이미드 폼입니다. 이 동안 쉽게 가연성 요구 사항을 초과하여 고객은 재료를 필요한 설계로 비용 효율적으로 변환하는 능력에 대해 의구심을 가졌습니다. BOYD의 엔지니어들은 이러한 문제를 완화하는 데 도움이 되도록 필요한 정확한 치수의 SOLIMIDE® 폼으로 프로토타입을 만들었습니다.
SOLIMIDE® 프로토타입은 즉시 서버에서 구현되었으며 모든 프로젝트 요구 사항을 충족했습니다. SOLIMIDE의 경량 구조® 필러는 저렴한 저표면 에너지(LSE) 접착제로 부착할 수 있게 해주었으며, 이를 통해 비용을 절감하고 설치 공정을 훨씬 더 간단하게 만들었습니다.


서버 공기 갭 필러 결과
포괄적인 재료 선택과 재료 과학, 설계 및 정밀 변환에 대한 전문 지식을 결합한 BOYD는 고객에게 즉시 사용할 수 있는 완벽한 에어 갭 필러 솔루션을 제공할 수 있었습니다. SOLIMIDE® 필러는 이후 미국 전역의 엔터프라이즈 데이터 센터에 적용되었습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!