품질 및 환경 인증 및 시스템
Boyd는 품질을 최우선으로 생각합니다. 지속적인 개선과 린 관행에 대한 우리의 약속을 통해 우리는 적시에 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력합니다. 우리는 글로벌 환경, 정부 및 사회적 책임 표준을 준수합니다.
Boyd 스포트라이트 시리즈 - 수석 품질 엔지니어
(대본 보기)
품질 인증 및 시스템
우리는 전략적 및 일상적인 작업 주문 수준에서 품질과 환경 목표를 지속적으로 달성하는 좋은 사람, 신뢰할 수있는 재료 및 엄격한 프로세스를 갖게된 것을 자랑스럽게 생각합니다. IATF16949, AS9100, ISO13485, ISO9001, ISO14001 및 Nadcap™에 걸친 ISO 인증부터 자재 규정 준수에 대한 클린룸 컨트롤에 이르기까지, 당사는 신뢰할 수 있는 정밀 한 구성 요소를 통해 고객을 위해 높은 기준을 설정했습니다.
Boyd의 품질 정책은 다음과 같습니다.
- 고객의 니즈 충족
- 품질 관리 시스템(QMS) 요구 사항 준수
- 품질 관리 시스템의 효율성을 지속적으로 개선
Boyd 품질 관리 시스템에는 다음과 같은 품질 도구 활용이 포함됩니다.
- 제품 품질 사전 계획(APQP)
- 제조 부품 승인 절차(PPAP)
- 고장 모드 및 영향 분석(FMEA)
- 통계적 공정 관리(SPC)
- 게이지 반복성 및 재현성(GR&R)과 같은 측정 시스템 분석(MSA)
- 제1차 기사 검사(FAI), 설치, 운영 및 성능 검증(IQ/OQ/PQ)과 같은 기타 제품 및 공정 검증 도구
ISO 9001: 광범위한 품질 관리 시스템 인증
ISO 9001은 효과적인 품질 관리 시스템(QMS)을 구현하고 유지하기 위한 국제 표준입니다. ISO 9001 표준은 고객 및 규제 요구 사항을 충족하여 프로세스를 문서화하고, 위험을 식별 및 관리하고, 성능을 모니터링 및 측정하는 프레임워크를 통해 품질 관리에 대한 프로세스 기반 접근 방식을 설명합니다.
Boyd는 ISO 9001 인증을 유지함으로써 품질 관리 관행과 지속적인 개선에 대한 약속을 보여줍니다. ISO 9001 표준을 적용하여 신뢰할 수 있는 품질로 고객 만족도를 높이고 전체 비용을 최소화하며 제품의 성공을 보장합니다.
위치별 Boyd ISO 9001 인증:

ISO 13485: 환자 및 제공자 안전을 위한 의료 품질 관리 시스템
ISO 13485은 의료 및 의료 제조에 특화된 국제 품질 경영 시스템 인증입니다. Boyd의 ISO 13485 인증 시설은 최고 품질의 의료 기술을 제조합니다. 의료용 웨어러블, 의료용 일회용품, 의료 기기, 테스트 장비, 민감한 기기 및 체외 진단 기기(IVD)는 신뢰할 수 있고 안전한 의료 구성 요소와 성능을 보장하여 환자와 의료 제공자 모두를 보호하기 위해 엄격한 품질 관리 시스템이 필요합니다.
당사의 ISO 13485 인증 솔루션은 엄격한 검사 및 추적성 문서를 준수하여 통제된 작업 환경에서 생산되어 의료 제품에 최고의 품질 표준을 제공합니다.
ISO 13485 (의료):
IATF 16949: 교통 안전 및 우수성을 위한 자동차 품질 경영 시스템
IATF 16949은 자동차 품질 관리 시스템에 대한 국제 표준으로, 제조업체가 전 세계 자동차 고객의 요구 사항을 효율적이고 효과적으로 충족할 수 있도록 지원합니다. IATF(International Automotive Task Force)는 안전, 품질 및 규정에 대한 자동차 관련 표준을 수용하기 위해 ISO 9001의 일반 품질 관리와 함께 IATF 16949을 사용하도록 설계했습니다.
Boyd의 IATF 16949 인증은 문서화되고 반복 가능하며 통제된 프로세스에서 안전하고 신뢰할 수 있으며 고품질의 제품을 제조할 수 있도록 보장합니다. 자동차 품질에 대한 우리의 약속은 효과적인 품질 관리를 통해 안전하고 통제된 방식으로 생산성과 효율성을 개선하기 위한 우리의 일관된 노력을 보여줍니다.
우리는 IATF 16949 요구 사항을 충족하기 위해 다음과 같은 다양한 핵심 품질 관리 시스템 프로세스를 사용합니다.
- 제품 품질 사전 계획(APQP)
- 고장 모드 및 효과 분석(FMEA)
- 통계적 공정 관리(SPC)
- 측정 시스템 분석(MSA)
- 제조 부품 승인 절차(PPAP)
IATF 16949 (자동차):

AS9100: 항공 안전 및 우수성을 위한 항공우주 품질 관리 시스템
AS9100은 글로벌 항공, 우주 및 방위 기업 대표와 IAQG (International Aerospace Quality Group)의 입장으로 ISO 9001 품질 관리 시스템을 구축하여 항공 우주에 특화된 강력한 품질 관리 시스템 표준을 만들었습니다.
Boyd는 품질 관리 시스템 요구 사항이 항공, 우주 및 방위 시장에서 고객이 제시하는 과제를 초과하도록 보장하기 위해 여러 제조 시설에서 AS9100 인증을 유지합니다. AS9100 인증은 제품 안전, 위조 부품 관리, 윤리적 행동 및 기타 요인에 대한 추가 검사 및 제어를 배치하여 항공 우주 및 방위 부품이 이러한 응용 분야의 고품질, 신뢰성 및 안전 요구 사항을 가장 잘 지원하는 강력한 품질 관리 시스템 하에서 관리되도록 합니다. Boyd는 AS9100의 특정 품질 관리 시스템 기능을 구현함으로써 항공, 우주 및 방위 고객의 고유한 요구와 품질 표준을 준수할 수 있는 능력을 보여줍니다.
ISO-14001: 보이드의 환경 영향 완화
Boyd의 ISO 14001 환경 관리 시스템(EMS) 인증은 전체 제품 수명 주기 계획, 강력한 재활용 및 폐기물 감소 프로그램, 지역 사회 영향에 대한 사려 깊은 고려를 통해 탄소 발자국과 부정적인 환경 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. 우리는 계획에 대한 데이터 기반 접근 방식, 증거 기반 의사 결정 및 지속적인 개선 문화를 구현함으로써 지속 가능성 및 환경 보호에 대한 소유권과 책임을 지게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
Boyd는 환경에 대한 제조 영향에 대한 역량과 인식을 촉진하고 환경 영향을 체계적으로 줄이기 위해 중요한 프로세스 정보를 문서화하고 유지함으로써 환경 정책에 대한 일관되고 반복 가능한 준수를 보장합니다.
보이드의 ISO 14001 인증 위치:
NADCAP™ 인증:
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!