홈 » 블로그 » ESG 성공 사례: 유해 폐기물 처리 감소

ESG 성공 사례: 유해 폐기물 처리 감소

ESG 성공 사례: 유해 폐기물 처리 감소

BOYD의 먼로 시설은 노스캐롤라이나 환경품질부(NCDEQ)에서 최근 제정한 유해 폐기물 재활용 규정을 준수하여 가치 있는 재료의 안전하고 환경적으로 책임 있는 재사용 및 매립을 촉진합니다. 우리는 유해 폐기물 처리를 76%까지 줄이기 위해 최근 매립 개선을 추정합니다.

유해 폐기물 처리 감소 2023

노스캐롤라이나주 먼로에 있는 BOYD의 시설은 금속 제품 인쇄 및 장식 공정에 메틸 에틸 케톤(MEK) 용매를 사용합니다. 인쇄 작업 사이에 잉크를 묽게 하고 장비를 청소하는 데 사용되는 MEK 솔벤트는 유해 폐기물로 간주되어 책임감 있게 관리해야 합니다. 이 시설은 작업자가 매일 사용하는 MEK 용매의 최대 76%를 재활용할 수 있는 증류 장치를 설치했습니다. 증류 장치는 잉크와 용제 혼합물을 분리하여 폐 잉크와 용제를 재활용된 MEK 용제와 별도로 분류합니다. 이 재활용 프로세스를 통해 시설은 다음 날 MEK 솔벤트를 재사용할 수 있습니다.

이 재활용 프로세스를 구현함으로써 Monroe의 MEK 폐기BOYD 2022년 8460파운드에서 2023년 2074파운드로 감소하여 노스캐롤라이나 환경 품질부(NCDEQ) 지침에 따라 시설이 대규모 폐기물 생산업체에서 소규모 폐기물 생산업체로 전환할 수 있게 되었습니다.

유해 폐기물 처리 감소

환경적 책임과 지속 가능성에 대한 BOYD의 약속

BOYD는 환경적 책임과 지속 가능성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 폐기물 발생을 줄이는 데 중점을 둘 뿐만 아니라 잠재적인 건강 및 환경 영향을 줄이기 위해 폐기물 관리 기술 혁신을 지속적으로 개선합니다. 우리는 업계의 다른 조직이 보다 지속 가능한 미래에 기여하는 유사한 관행을 채택하도록 영감을 주기 위해 노력합니다.

BOYD의 환경적 책임과 지속 가능성에 대한 우리의 약속에 대해 자세히 알아보십시오.