홈 » 블로그 » 디스플레이 설계 테스트 라이트 랩

디스플레이 설계 테스트 라이트 랩

디스플레이 개발과 관련하여 다양한 조명 조건에서 잠재적인 재료와 기술을 테스트하는 것이 핵심 단계입니다. 외부 조명은 부품의 모양과 기능에 중요한 역할을 하므로 구성 요소는 의도한 모든 설정에서 프로젝트 요구 사항을 충족해야 합니다.

디스플레이 가독성, 색상 일치, 백라이트 확산 또는 기타 어떤 테스트이든 BOYD는 조명을 정밀하게 제어하여 여러 변수에 대한 정확한 테스트를 가능하게 하는 최첨단 Light Lab을 보유하고 있습니다. 그러나 BOYD의 Light Lab은 정확히 어떻게 이것을 달성합니까?

BOYD의 Light Lab에는 무엇이 있습니까?

BOYD의 Light Lab은 다양한 조명 및 테스트 장비를 갖춘 크고 어두운 방입니다. 정확한 조명 값을 측정하려면 실내를 최대한 어둡게 유지하는 것이 필수적이므로 실험실 벽은 칠흑색으로 칠해져 있습니다. 장비 모니터의 밝기도 세심하게 제어되며, 추가 조명으로 인해 판독값이 왜곡될 수 있습니다.

BOYD의 Light Lab에는 조명 및 테스트에 사용되는 두 가지 주요 특수 광원이 있습니다 -

  • 스페큘러 콘트라스트 소스(Specular Contrast Source) - 스페큘러 콘트라스트 소스는 특수 코팅된 하우징에 밝은 석영 램프를 포함하고 있습니다. 하우징은 램프의 빛을 반사 및 확산시켜 다양한 간접 및 주변 조명 조건을 모방하도록 전파할 수 있습니다.
  • 직접 광원 - 직접 광원은 강력한 광선을 테스트 표면에 직접 집중시킵니다.

이 두 광원은 직접 조명과 확산 조명이 모두 있는 실외 환경을 복제하기 위해 서로 함께 자주 사용됩니다.

광원 맞은편에는 테스트 중인 장치를 고정하는 직교 고니오미터가 포함된 5축 모션 시스템이 있습니다. 고니오미터는 완전한 ±90° 수직 및 수평 시야각을 달성할 수 있어 테스트를 위한 거의 모든 각도를 수용할 수 있습니다. 각 부품 또는 장치에 맞게 설계된 맞춤형 고정 장치가 고니오미터에 부착되어 플랫폼이 회전하는 동안 제자리에 고정되도록 합니다. 카메라 및 분광 방 사계와 같은 광학 테스트 장비는 별도의 이동식 고정 장치의 광원 옆에 있습니다.

이전에 방대한 디스플레이 테스트 기능에 대해 이야기했지만 BOYD의 Light Lab은 까다로운 백라이트 및 색상 일치 문제를 극복하는 데에도 사용됩니다. 의료 또는 항공 우주 분야와 같이 규제가 엄격한 산업의 경우 오버레이, 레이블 및 플래카드가 특정 조명 시나리오에서 정확한 색상 사양을 충족해야 할 수 있습니다. 마찬가지로 백라이트가 있는 키패드 또는 디스플레이는 사용 중에 색상 또는 휘도 사양을 충족해야 할 수 있습니다. Light Lab에는 색상 값, 휘도 값 및 색상 일치를 확인하기 위해 여러 대의 카메라와 분광 방 사계가 장착되어 있습니다.

BOYD 사양에 맞는 맞춤형 테스트 프로그램을 설계하여 제품 품질과 일관성을 유지하면서 개발 프로세스에서 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 사내 테스트 기능에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 전문가와 상담 일정을 잡으십시오.