홈 » 블로그 » 백라이트 정전 용량 터치 회로

백라이트 정전 용량 터치 회로

선택적 인쇄에서 투명 전도성 잉크 사용에 이르기까지 정전식 터치(PCAP) 스위치로 일관된 백라이트를 보장하기 위해 여러 기술을 사용합니다.

PCAP(Projected Capacitive) 터치 기술은 최근 몇 년 동안 많은 산업에서 널리 사용되는 사용자 인터페이스 옵션이 되었습니다. 매끄럽고 직관적인 사용자 경험을 제공할 뿐만 아니라 정전식 터치 회로를 백라이트할 수 있는 가능성은 거의 무한합니다.

정전식 터치 기술은 다양한 백라이트 옵션과 잘 통합되지만 회로 설계는 중요한 고려 사항입니다. 부적절하게 설계된 경우 스위치가 조명의 일부를 방해하여 모양이 고르지 않거나 일관되지 않을 수 있습니다.

정전식 터치 회로는 백라이트에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?

용량성 회로는 용량성 필드를 투영하고 정전용량의 변화를 측정하여 작동합니다. 이 용량 성 필드는 전도성 잉크로 인쇄 된 회로를 사용하여 가장 일반적으로 생성됩니다. 은, 탄소 또는 유전체 잉크와 같은 표준 전도성 잉크는 백라이트 PCAP 회로를 인쇄 할 때 문제가 될 수 있습니다. 잉크의 불투명도는 백라이트를 차단하고 스위치의 조명이나 그림자가 고르지 않게 될 수 있습니다.

다행스럽게도 백라이트 정전식 터치 회로가 매번 균일하게 켜지도록 하는 몇 가지 방법이 있습니다. 아래에서는 일관된 백라이트를 보장하기 위해 BOYD에서 사용하는 가장 일반적인 세 가지 기술을 살펴보겠습니다.

선택적 인쇄:

PCAP 스위치를 백라이트하는 가장 간단한 방법 중 하나는 백라이트 영역이나 아이콘 주위를 선택적으로 인쇄하는 것입니다. 저렴한 탄소 또는 기타 불투명 잉크를 사용하는 경우 아이콘이나 기호가 디자인 내에 인쇄되지 않은 상태로 둘 수 있습니다. 백라이트가 스위치를 통해 상승하면 빛은 인쇄되지 않은 영역만 통과하므로 사용자에게 직관적인 조명 아이콘이 생성됩니다.

그러나 이 백라이트 기술을 사용하려면 몇 가지 요구 사항이 있습니다. 첫째, 스위치 영역은 도상학을 인쇄하지 않은 채로 둘 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다. 또한 인쇄되지 않은 영역을 둘러싸고 회로를 완성하고 효과적인 스위치를 만들기 위해 충분한 전도성 잉크가 있어야 합니다. 이 방법은 크거나 기하학적으로 단순한 스위치 설계에 이상적입니다.

투명 전도성 잉크를 통한 백라이트:

더 작거나 더 복잡한 스위치 설계의 경우 최근 인기를 얻고 있는 솔루션은 투명한 폴리머 기반 전도성 잉크(예: pedot 잉크)를 사용하는 것입니다. 이 잉크는 반투명에서 거의 투명하게 작동하며 회로가 바로 아래에서 켜질 수 있도록 합니다. 잠재적으로 조명을 차단할 수 있는 불투명 잉크를 사용하는 스위치와 달리 투명 잉크는 동일한 방식으로 전기를 전도하지만 빛이 방해받지 않고 회로를 통과할 수 있도록 합니다. 투명 잉크는 불투명 잉크보다 비싸지만 스크린 인쇄를 통해서도 동일한 방식으로 적용할 수 있습니다.

이러한 잉크를 사용하는 또 다른 이점은 잉크의 종류와 증착 두께에 따라 반투명도를 변경할 수 있다는 것입니다. 덜 투명한 잉크는 조명 확산기 역할도 하여 핫스팟을 제거합니다.

정전식 터치 스택업 변경

또 다른 해결책은 백라이트 소스가 용량 성 회로 위에 위치하도록 스택업을 설계하는 것입니다. 대부분의 정전 용량 터치 회로는 아래에서 백라이트가 켜지지만 백라이트 소스 (일반적으로 도광판 또는 광섬유 번들)를 PCAP 스위치 위에 배치하면 회로가 조명을 방해하지 않도록 할 수 있습니다.

이것이 효과적인 방법이지만 백라이트 레이어를 통해 입력을 정확하게 등록하려면 PCAP 스위치의 감도를 조정해야 합니다. 백라이트가 오버레이 바로 아래에 있기 때문에 조명 핫스팟도 잠재적인 문제이지만 디퓨저를 추가하면 쉽게 해결할 수 있습니다.

위의 솔루션은 인터페이스의 각 부분이 일관되게 켜져 있는지 확인하기 위해 디자인에 따라 종종 혼합되고 일치합니다. BOYD는 거의 모든 프로젝트에 대해 다양한 백라이트 솔루션을 제공합니다. 특정 백라이트 요구 사항에 대해 논의하려면 당사 전문가와 상담 일정을 잡으십시오.