홈 » 블로그 » 항공 우주 응용 프로그램을 위한 플라스틱 과형

항공 우주 응용 프로그램을 위한 플라스틱 과형

플라스틱 오버몰딩은 두 가지 유형의 플라스틱을 결합하여 단일 부품을 만드는 제조 공정입니다. 일반적으로 플라스틱 오버 몰딩은 종종 고무 처리 된 부드러운 플라스틱으로 덮인 단단한 플라스틱을 사용합니다. 또는 색상이 다른 두 개의 단단한 플라스틱을 함께 묶는 데 사용할 수 있습니다. 전반적으로 이것은 특성이 다른 다양한 재료를 단일 성형 부품으로 결합하는 공정입니다.

오버몰딩 공정

오버 몰딩 공정은 두 개의 개별 사출 금형을 사용하여 수행됩니다. 시작하려면 기판 또는 첫 번째 샷(일반적으로 단단한 플라스틱)이 첫 번째 사출 도구로 만들어집니다. 그런 다음 단단한 부품을 제거하고 별도의 사출 금형 도구에 배치하여 두 번째 샷 또는 오버 몰드가 첫 번째 부품 위에 성형됩니다. 대부분의 경우 오버 몰드가 기판에 달라붙을 수 있도록 기계적 결합이 부품에 설계됩니다. 이러한 기계적 결합은 오버 몰딩 공정 중에 두 번째 샷(오버 몰드)이 유입되는 영역(첫 번째 샷)을 기판에 생성하여 형성됩니다.

플라스틱 오버몰딩의 이점

오버몰딩은 부품에 추가 기능과 장식을 제공하는 부가가치 기술입니다. 일반적으로 내구성과 견고한 제품을 만드는 데 사용되지만 향상된 미학과 기능성으로 장식용으로 사용할 수 있습니다. 플라스틱 오버몰딩은 제품에 부드럽고 고무 처리된 느낌을 줄 수 있어 단단한 플라스틱에 비해 취급이 훨씬 더 편안합니다. 또한 단단한 플라스틱 가장자리를 매끄럽게 하고 둥글게 만듭니다. 오버몰딩의 주요 기능적 이점은 견고하고 미끄럼 방지 표면으로 극한 환경에서 제품을 안전하게 유지합니다. 추가적인 이점으로는 원치 않는 진동이나 소음 감소, 액체에 대한 보호 강화, 추가적인 브랜드 아이덴티티 기회가 있습니다.

플라스틱 오버몰딩의 항공우주 응용 분야

As a technology utilized throughout a variety of industries including aerospace, plastic over-molding is an excellent option for customers who are interested in soft-touch handles, grips, etc., or multi-colored buttons, switches, or knobs for their products. Additionally, this process is a great option for sealing or gaskets on parts. Over-molding a gasket on a plastic substrate bonds the gasket material to the substrate, which helps to prevent moisture ingression, as opposed to using a rubber or die-cut gasket that is pressed or held together by screws. Common applications for over-molding within the aerospace industry include aircraft seating, lavatories, stowage bin latches, handles, and user interface switches. Instead of having to create two different parts that then require additional assembly to fasten them together, over-molding allows for multiple parts to be formed into a single part at once. Since the second shot is molded over the first substrate, the bond created between the two is much stronger and more durable, as well as results in a clean design. The key advantages that aerospace applications take away from over-molding include:
  • 체중 감소
  • 강도 및 내구성 향상
  • 향상된 산업 디자인
  • 추가 제조 및 조립 단계 제거
  • 제조 및 조립 시간 단축
Since this process involves the use of two separate tools, it is a great method for lower volume programs, but is inefficient for high-volume projects. If you’re looking for a high-volume over-molded part, a better technology to employ would be two-shot molding, which uses a single two-shot mold. Contact Boyd for more information about our plastic injection molding capabilities.