홈 » 블로그 » 예상 정전 용량 터치스크린

예상 정전 용량 터치스크린

In our previous blog, we talked about the different kinds of resistive touchscreens and how they compare. While resistive screens offer a high level of versatility, another one of the most widely used touchscreen varieties is the projected capacitive touchscreen. Below, we’ll be discussing the key features and advantages that make projected capacitive technology such a popular touchscreen option.

PCAP(Projected Capacitive) 터치스크린이란 무엇입니까?

저항성 터치스크린과 달리 투영된 정전식 터치스크린은 활성화하기 위해 물리적 압력이 필요하지 않습니다. 대신, 디스플레이를 통해 정전 용량 필드를 투사하는 데 의존합니다. 인체의 전기 충격은 커버 유리를 만질 때 이 필드를 방해합니다. PCAP 터치 스크린은 지난 몇 년 동안 인기가 엄청나게 높아졌으며 주로 스마트 폰, 모니터 및 내구성과 정밀도가 모두 필요한 기타 장치에 사용됩니다.

PCAP 터치 스크린의 장점

원래는 비싸고 신뢰할 수 없다고 생각되었던 투영 정전식 터치스크린 기술이 지속적으로 개선되었습니다. 수년에 걸쳐 제조 비용은 많은 저항 옵션의 비용에 필적할 만큼 충분히 낮아졌습니다. PCAP 터치 스크린의 입력 감도는 먼지, 기름, 그리스, 젤 및 기타 에이전트를 조정하면서 사용자 입력을 효과적으로 측정 할 수있는 지점까지 발전했습니다. 따라서 높은 세척성과 입력 정밀도가 요구되는 산업에 이상적입니다.

입력은 정전 용량 필드의 중단일 뿐이므로 PCAP 화면은 확대/축소, 회전 등과 같은 멀티 터치 기능을 허용합니다. 그러나 입력을 위해 전기 충격에 의존하기 때문에 이를 활성화하는 데 사용할 수 있는 것에는 한계가 있습니다. 스타일러스와 장갑을 등록하도록 감도를 조정할 수 있지만 사용되는 항목은 정전 용량 필드를 방해해야 합니다. 이것은 정보를 입력하기 위해 다른 물체를 사용해야 할 수도 있는 특정 응용 분야의 저항성 터치스크린보다 덜 이상적일 수 있습니다.

PCAP 터치 스크린은 접촉하는 별도의 패널에 의존하지 않기 때문에 커버 유리 또는 아크릴의 손상은 일반적으로 사용자 입력에 영향을 미치지 않으므로 거의 무한한 활성화를 처리 할 수있을만큼 내구성이 있습니다. PCAP 터치 스크린은 구조로 인해 매우 선명도가 높은 이미지를 표시합니다. 레이어가 광학적으로 투명한 접착제로 결합되기 때문에(저항성 터치스크린과 같이 레이어 사이에 에어 갭이 있는 것과 반대) 표시된 이미지는 높은 수준의 광 투과율을 갖습니다. 교정 손실이 거의 없을 뿐만 아니라 수명 기간 동안 내구성과 정밀도가 뛰어납니다.

Ultimately, the decision to use either a resistive or projected capacitive touchscreen comes down to the application. Regardless of what type of user interface system you’re looking for, Boyd’s experts can help you find the perfect touchscreen for your next product. Find out more by setting up a consultation with our experts.