신소재 제품
NVH와 BSR이란 무엇인가요
NVH 및 BSR 소개 소음, 진동, 거칠음(NVH)은 기계 시스템에서 원치 않는 특성입니다. 버즈, 삑삑, 덜컹거리는 소리(BSR)는 부품 간 상대적 움직임에서 발생하여 최종 사용자에게 불쾌한 소음이나 진동을 발생시킵니다. NVH 그리고...
액체 여과를 위한 안정적인 밀봉
올바른 액체 여과 씰로 효율성과 안전성 극대화: 정확한 밀봉은 액체 여과 시스템을 안정적으로 작동시킵니다. 잘못 설계된 씰은 누출되고 효율성이 저하되며 안전이 손상될 수 있습니다. Boyd 맞춤형 액체를 설계하고 제조합니다.
여과 시스템용 맞춤형 에어 씰
여과 시스템에 맞춤형 에어 씰이 필요한 이유는 무엇입니까? 에어 씰은 운송 여과 시스템에서 필수적인 역할을 합니다. 에어 씰을 사용하면 필터가 최고의 성능으로 작동하고 누출을 방지하며 불순물을 차단할 수 있습니다. 잘 설계된 씰이 없으면 가장 진보된 씰조차도...
운송 산업의 일반적인 여과 응용 분야는 무엇입니까?
효과적인 운송 여과: 깨끗하고 지속 가능한 운송 여과의 핵심은 현대 운송에 필수적인 기술입니다. 필터는 불순물이 유체 흐름을 기계적으로 차단하거나 화학적으로 변경하는 것을 방지합니다. 종종 간과되는 필터는 다음을 보호합니다.