홈 » 블로그 » 올바른 터치스크린 기술을 선택하는 방법

올바른 터치스크린 기술을 선택하는 방법

다양한 터치스크린 기술과 기능을 모두 갖추고 있는데 장치에 가장 적합한 터치스크린을 어떻게 선택합니까?

터치스크린이 사용자 인터페이스 시스템의 일부로 계속 인기를 얻음에 따라 올바른 터치스크린 기술을 선택하는 것이 중요한 설계 결정이 되고 있습니다. 저항막 방식 터치스크린 또는 PCAP(Projected Capacitive) 터치 스크린은 각각 다양한 이점을 제공합니다. 다양한 터치스크린 옵션을 감안할 때 최적의 사용자 경험을 제공하는 옵션을 어떻게 선택합니까?

터치스크린 기술을 선택할 때 고려해야 할 6가지 사항

이 블로그에서는 다음 프로젝트에 이상적인 터치스크린 기술을 선택하는 데 도움이 되는 제품 개발 단계를 시작할 때 물어봐야 하는 6가지 주요 질문에 대해 설명합니다.

1) 장치의 용도는 무엇입니까?

첫 번째 단계는 어떤 터치스크린이 실현 가능한지 결정할 수 있으므로 장치가 무엇에 사용될지 구체적으로 정의하는 것입니다. 예를 들어, 디스플레이가 열악한 조건에 노출될 수 있는 군사용 용도로 사용됩니까, 아니면 내구성이 크게 문제가 되지 않을 수 있는 저렴한 장난감용으로 화면이 사용됩니까? 두 상황 모두 기능, 내구성, 입력 등록 및 가격이 다른 화면 기술이 필요합니다. 디스플레이의 용도를 좁혔다면 다음 단계는 어떤 기능이 필요한지 파악하는 것입니다.

2) 어떤 터치 기능이 필요합니까?

사용자가 장치에서 한 손가락으로 단일 입력만 선택하면 되나요? 그렇다면 표준 4선 저항막 방식 터치스크린이 완벽한 옵션이 될 수 있습니다., 간단한 구조로 많은 비용을 추가하지 않고 이를 처리하기 때문입니다. 그러나 사용자가 여러 터치포인트가 있는 기능을 확대/축소, 스크롤 또는 활성화해야 하는 경우 PCAP(Projected Capacitive) 또는 RMTS(Resistive Multi-Touch Screen)와 같은 멀티 터치 기능이 있는 화면으로 선택 범위를 좁힐 수 있습니다.

3) 터치스크린은 어떻게 활성화됩니까?

터치스크린이 입력을 등록하는 다양한 방법을 감안할 때 제품 설계자는 화면이 활성화되는 방식을 고려해야 합니다. 사용자가 장갑을 끼거나 연필이나 스타일러스와 같은 다른 물체를 사용하여 화면을 터치합니까? 그렇다면 해당 입력을 등록하기 위해 특정 유형의 터치스크린이 필요할 수 있습니다. 투영된 정전식 터치스크린의 감도는 특정 스타일러스와 장갑을 등록하도록 조정할 수 있지만 사용되는 물체는 정전식 필드를 방해할 수 있어야 합니다. 다른 입력 장치를 사용할 수 있는 응용 분야의 경우 저항막 방식 터치 스크린 모듈이 거의 모든 물체의 입력을 등록할 수 있으므로 보다 최적의 선택입니다.

4) 터치스크린이 사용되는 환경은 무엇입니까?

고려해야 할 또 다른 중요한 요소는 터치스크린이 활성화되는 위치입니다. 의료 환경에서 가혹한 세척제를 사용합니까? 반복적인 충격을 받을 수 있는 산업 환경에서 사용됩니까? 내구성이나 청결 성이 중요한 관심사 인 경우 커버 유리가 손상되어도 입력을 올바르게 등록하는 기능이 변경되지 않는다는 점을 감안할 때 PCAP 기술이 이상적입니다. 보다 온화한 환경을 위해 저항성 스크린은 추가 비용 없이 성능 요구 사항을 충족할 수 있습니다

5) 가격대는 무엇입니까?

기술이 대중화됨에 따라 PCAP 터치 스크린의 비용은 계속 감소하지만 저항 터치 스크린은 여전히 저렴한 옵션 인 경향이 있습니다. 간단한 장난감, 게임 또는 기타 저렴한 애플리케이션을 위한 터치 스크린 모듈을 찾고 있다면 단순한 4선 저항막 방식 터치스크린 이상이 장치에 불필요한 비용을 추가할 수 있습니다. 그러나 컴퓨터, 스마트폰 또는 고급 모양과 느낌이 필요한 기타 고가의 애플리케이션의 경우 투사된 정전식 화면이 추가 비용을 지불할 가치가 있을 수 있습니다.

6) 터치스크린은 얼마나 많은 작동을 처리해야 합니까?

다른 터치스크린 구조는 다른 작동 수에 대해 평가됩니다. 4선 또는 8선 저항막 방식 터치스크린은 수천 번의 작동에 대해서만 정확성을 유지해야 하는 장치에 최적일 수 있는 반면, 장치를 훨씬 더 많이 사용해야 하는 경우 5선 터치스크린이 더 나은 선택입니다. 그러나 디스플레이가 수백만 번의 작동을 처리해야 하는 경우 거의 무한한 입력에서 정확도를 유지할 수 있으므로 투영된 정전식 스크린이 이상적입니다.

While these questions are a great start, this is far from an exhaustive list of variables to consider when deciding on the optimal touchscreen technology. To discuss your project needs and to talk about custom solutions, reach out to one of our experts.