» 블로그 » 기술 인쇄란 무엇입니까?

기술 인쇄란 무엇입니까?

엄격한 공차와 사양이 필요한 기능성 인쇄의 경우 기술 인쇄 기술이 완벽한 솔루션입니다.

이 블로그는 기술 인쇄에 대한 새로운 시리즈의 첫 번째 블로그입니다. 이 시리즈에서는 기술 인쇄 솔루션을 만드는 데 필요한 절차를 처음부터 끝까지 설명합니다. 먼저 기술 인쇄를 정의하고 그 용도에 중점을 둘 것입니다.

테크니컬 프린팅 소개

기술 인쇄는 산업 표준, 재료, 프로세스 및 사양을 벗어나는 기능성 인쇄 프로젝트에 사용되는 일반적인 용어입니다. 이러한 프로젝트에는 매우 엄격한 허용 오차와 중요한 제품 사양이 필요하며, 일반적으로 의료 산업과 같이 규제가 엄격한 산업에 속합니다. 이 프로세스는 제품이 요구되는 품질 표준을 일관되게 충족하도록 하기 위해 FDA에서 시행하는 규정인 현행 우수제조관리기준(cGMP)을 따릅니다. 기술 인쇄와 기능성 인쇄는 모두 멤브레인 스위치와 같은 유사한 응용 분야에 사용됩니다. 기능성 인쇄는 더 관대한 사양을 가지고 있는 반면 기술 인쇄는 훨씬 더 엄격한 요구 사항을 가지고 있습니다.

기술 인쇄 프로젝트의 예

기술적으로 인쇄된 부품의 일반적인 예는 전기화학적 분석을 위해 제조된 스트립인 인쇄된 전극입니다. 여기에는 일반적으로 당뇨병 테스트 스트립과 같은 응용 분야에서 규제가 엄격한 의료 분야에서 사용되기 때문에 기술 인쇄가 포함됩니다. 인쇄된 전극을 제조할 때 전도성 라인은 일반적으로 탄소, 은 및 염화은을 포함한 전도성 잉크를 사용하여 폴리에스터에 복잡하게 인쇄됩니다.

테크니컬 프린팅의 경우 표면에 전도성 잉크를 바르는 것은 케이크에 프로스팅을 바르는 과정과 유사합니다. 설탕 프로스팅 한 봉지를 짜면 마지막에 구멍에서 조절된 양이 나옵니다. 이 동일한 프로세스는 기술 인쇄 중에 전도성 잉크가 폴리에스터 기판에 회로 라인으로 적용되는 방식입니다.

의료 산업을 위한 기술 인쇄

BOYD 당뇨병 테스트 스트립 또는 빠른 진단 실험실과 같은 전기 화학 테스트 스트립 및 장치용 전극을 자주 제조합니다. BOYD은, 탄소 또는 다양한 전도성 잉크로 전극을 인쇄하여 전류 또는 기타 신호를 측정합니다. 그런 다음 고객은 전극 위에 시약을 도포합니다. 이러한 시약이 혈액과 같은 체액에 노출되면 화학 반응이 일어나고 전극이 해당 반응을 감지하고 전원이 공급되는 장치에 신호를 보냅니다. 이것은 작은 규모로 이루어지며 신호 판독은 완전히 정확해야 하므로 이 부분은 높은 수준의 조사를 거친 기술 인쇄가 필요합니다. 회로의 편차가 크면 결과가 변경되고 테스트 스트립이 고장날 수 있으므로 기술 인쇄의 더 엄격한 허용 오차가 필요합니다.

기술 인쇄 프로젝트에는 경화 시간과 잉크 품질, 사용된 인쇄물 및 두께와 같은 많은 변수가 포함됩니다. 이러한 변수는 특히 의료 장비용 전극을 만들 때 면밀히 제어됩니다. 이러한 부품은 중요한 장비에 사용되며 병원에서 사용되는 의약품 투여 장치의 버튼이나 질병 진단 실험실에서 사용되는 인쇄 전극과 같은 특정 상황에서 삶과 죽음을 의미할 수 있습니다. BOYD는 의료 산업 및 기타 규제가 엄격한 산업에서 다년간의 경험을 가진 기술 인쇄 프로젝트를 위한 신뢰할 수 있는 제조업체입니다.

이 시리즈의 다음 블로그에서는 기술 인쇄 프로젝트가 개발에서 생산으로 어떻게 진행되는지 살펴보겠습니다.

관련 게시물:

CGM 기기란 무엇인가요?

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!