홈 » 블로그 » 의료 웨어러블 장치 디자인 - 1부 - 피부에 부착

의료 웨어러블 장치 디자인 - 1부 - 피부에 부착

성능 및 총 비용 최적화를 위한 의료용 웨어러블 장치 설계 간소화 - 1부

우리는 현장 애플리케이션 엔지니어 중 한 명과 함께 의료용 웨어러블 장치 설계를 최적화하고 간소화하는 방법에 대해 논의했습니다. BOYD는 의료 웨어러블의 혁신적인 설계, 제조 및 조립을 간소화하여 제품 설계자와 의료 기기 회사가 우수성을 위한 설계(DFx)를 지원하는 전문가입니다. 슈나이더 일렉트릭은 설계자가 환자의 편안함과 안전, 제조 효율성, 제품 수명 주기 및 총 비용을 고려하는 동시에 복잡한 규제 프로세스를 탐색하고, 글로벌 민첩성을 제공하고, 비즈니스 연속성을 보장하고, 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

다음은 선도적인 의료 기기 설계 및 제조 고객과 함께 의료 웨어러블 기기 설계 프로젝트를 진행하면서 받는 일반적인 질문입니다.:

의료용 웨어러블 장치를 피부에 부착하는 가장 안전하고 안전한 방법은 무엇입니까??

의료용 웨어러블의 부착과 관련하여 고려해야 할 두 가지 중요한 요소가 있습니다.: 장치에 대한 장치 자체의 부착 및 사용되는 전도성 전극의 스타일. 피부에 부착되는 모든 장치는 환자의 편안함과 안전을 보장하기 위해 엄격한 테스트와 규제를 거쳐야 합니다. 웨어러블 기기는 환자의 피부를 손상시키지 않고 제거할 수 있는 동시에 의도한 착용 시간 동안 환자에게 안정적으로 부착되어야 합니다.

웨어러블 장치 접착제 고려 사항

웨어러블 기기에 적합한 의료용 접착제 선택은 다음을 기준으로 선택됩니다.

  • 필요한 접착력 수준(예: 더 긴 마모 시간을 위해 더 높은 접착력이 필요함),
  • 통기성: 피부에 닿는 물이 빠져나가야 착용 시간이 단축됩니다.
  • 제거의 용이성,
  • 착용자의 편안함 수준,
  • 재배치 가능성 또는 재도포(필요한 경우)
  • 다른 응용 프로그램 고려 사항.

의료용 웨어러블 설계 및 사용 조건

피부 접촉층의 형태 및 유형은 또한 웨어러블 장치가 외부 물 침투로부터 패치 내에 끼워진 하이드로겔 전극 또는 민감한 전기 부품을 보호해야 하는지 여부에 따라 영향을 받을 수 있다. 마모 시간이 짧고, 수분 침투가 요인이 아니며, 웨어러블의 재배치성이 요구되는 일부 고유한 응용 분야에서는 접착성 피부 접촉층을 포기하고 원하는 수준의 접착력을 제공하기 위해 하이드로겔 성분에 의존할 수 있습니다. 우리는 피부 접촉의 편안함과 성능 분야에서 세계 최고의 혁신가인 많은 글로벌 원료 공급업체와 협력하여 이러한 요소를 기반으로 고객에게 재료를 추천하여 제품의 편안함, 관리 및 안전성을 개선합니다.

의료용 웨어러블 장치 전극 구성 요소

전극 구성 요소에 관해서는, 사용되는 재료의 한 가지 전통적인 유형은 전기 전도성 매체로서 전도성 젤로 포화 된 개방형 셀, 의료용 폼 패드입니다. 이 스타일의 전극은 원료로 취급하기가 더 어려울 수 있으며 제조 효율성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 우리는 고객을 하이드로겔 기반 전극으로 안내해 왔습니다. 하이드로겔은 몇 가지 절단 문제를 제시하지만, 당사의 독점적인 변환 방법은 더 나은 옵션을 제공할 수 있습니다: 롤 형태로 제공되며 고체는 더 나은 품질 관리로 절단, 취급 및 배치가 더 쉬운 구성 요소를 의미합니다. 대응력 있는 지원과 공급망 안정성을 제공하는 다양한 글로벌 하이드로겔 원료 제조업체가 있어 규제 및 인증 제어를 준수할 수 있는 이중 공급원을 확보할 수 있습니다. 선택할 수 있는 많은 재료 제형은 일반적으로 특정 전기 및 응용 분야 요구 사항에 맞는 올바른 하이드로겔을 찾을 수 있음을 의미합니다.

다음 게시물에서 의료용 웨어러블 기기 FAE와의 인터뷰를 계속하겠습니다!

관련 게시물:

CGM 기기란 무엇인가요?

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!