홈 » 블로그 » 활성 웹 vs 엘라스토머 키패드의 데드 웹

활성 웹 vs 엘라스토머 키패드의 데드 웹

다른 블로그에서는 엘라스토머 키패드가 제품의 고유한 느낌과 사양에 맞는 탁월한 설계 유연성을 제공하는 방법에 대해 논의했습니다. 엘라스토머 키패드를 사용하기로 결정했다면 각 버튼의 정확한 느낌을 조정하여 최적의 고객 경험을 만드는 것이 중요합니다. 응용 프로그램에 따라 고려해야 할 몇 가지 디자인 고려 사항이 있습니다.

우발적인 활성화를 방지하기 위해 아래로 누르는 것이 어려운가요, 아니면 텔레비전 리모컨과 같은 소비자 애플리케이션을 위해 누르기 쉬워야 합니까? 버튼을 눌렀을 때 딸깍 소리가 나야 합니까? 원하는 것과 상관없이, 엘라스토머 키패드는 활성 웹 또는 죽은 웹 디자인을 사용하여 다양한 방식으로 느끼고 동작하도록 사용자 정의 할 수 있습니다.

액티브 웹 엘라스토머 키패드

활성 웹 디자인이 있는 엘라스토머 버튼은 버튼 하단에 버튼을 누르면 구부러지는 작은 웹이 있습니다. 이 플렉스의 저항은 버튼을 아래로 누를 때 촉각 반응을 제공하여 사용자에게 스위치 작동을 알려줍니다. 탄소 또는 금속 퍽이 버튼 아래쪽에 성형되어 버튼을 누르면 회로가 완성됩니다.

데드 웹 엘라스토머 키패드

대조적으로, 엘라스토머 키패드의 데드 웹 디자인은 베이스에 웹이 없는 버튼입니다. 촉각 피드백을 제공하는 웹 대신 금속 돔이 버튼 자체 아래에 삽입됩니다. 금속 돔은 눌렀을 때 촉각 반응과 가청 딸깍 소리를 제공합니다.

활성 웹 엘라스토머 키패드와 데드 웹 엘라스토머 키패드의 비용 차이

두 디자인의 차이점 중 하나는 제조 비용입니다. 활성 웹 디자인의 경우 저항이 웹 자체에 의해 제어되기 때문에 도구가 약간 더 비쌀 수 있습니다. 이것은 일반적으로 전체 키패드가 일체형으로 성형되기 때문에 웹의 두께를 결정하기 위해 더 많은 시행착오를 필요로 합니다. 정확한 원하는 저항에 도달하기 위해 버튼을 누르는 데 필요한 작동력을 정확히 파악하는 것은 까다로울 수 있습니다. 데드 웹 버튼의 경우 삽입된 금속 돔이 저항을 결정하고 금속 돔은 일반적으로 누르는 데 필요한 매우 특정한 양의 작동력을 갖습니다. 간단히 말해서, 특정 돔은 얼마나 많은 힘이 필요한지에 따라 선택됩니다.

엘라스토머 키패드 유형의 세척성

또 다른 중요한 차이점은 두 유형의 세척성입니다. 둘 다 밀봉되어 열악한 환경에서 잘 작동하지만 버튼이 일반적으로 활성 웹 디자인만큼 돌출되지 않기 때문에 죽은 웹 키패드를 청소하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 또한 일반적으로 베젤을 통과하지 않으므로 원치 않는 재료가 갇힐 공간이 줄어듭니다. 베젤이 없고 죽은 웹 디자인의 낮은 프로파일로 인해 일반적으로 청소하기가 훨씬 쉽습니다.

While there are differences between them, the decision on whether to use an active web or dead web design ultimately comes down to the desired user experience for the specific product. To learn more about all of the possibilities with elastomer or to discuss your unique project needs, schedule a consultation with our experts.