홈 » 블로그 » 데드 프론트 프린팅이란 무엇입니까?

데드 프론트 프린팅이란 무엇입니까?

데드 프론트 프린팅이란 무엇입니까?

데드 프론트 인쇄는 베젤 또는 오버레이의 기본 색상 뒤에 대체 색상을 인쇄하는 프로세스입니다. 이것은 능동적으로 백라이트가 켜지지 않는 한 표시등과 스위치를 효과적으로 숨깁니다. 그런 다음 백라이트를 선택적으로 적용하여 특정 아이콘과 표시기를 비출 수 있습니다. 사용하지 않는 아이콘은 배경에 숨겨져 있어 사용 중인 표시기에만 주의를 환기시킵니다.

Dead Front Overlay 인쇄 방법 및 기판

데드 프론트 오버레이를 비추는 방법에는 두 가지가 있으며 각각 다른 인쇄 기술이 필요합니다. 첫 번째 방법은 각 표시기 또는 아이콘 바로 뒤에 LED를 사용하는 것입니다. 이 접근 방식은 인쇄 프로세스를 단순화합니다. LED는 다양한 색상을 제공하기 때문에 모든 아이콘 뒤에 단일 색상만 인쇄하면 됩니다.

또는 선택적 인쇄는 다양한 표시기와 아이콘 뒤에 다른 반투명 색상을 추가할 수 있습니다. 도상학 뒤에 있는 반투명 잉크는 표시기에 색조를 부여하기 때문에 이러한 방식으로 인쇄된 데드 프론트 오버레이는 거의 모든 백라이트 방법을 사용할 수 있습니다.

광 확산기는 일관성을 유지하기 위해 조명과 오버레이 사이에 자주 적용됩니다. 특히 LED의 경우 디퓨저는 문자 또는 아이콘의 한 영역이 다른 부분보다 훨씬 밝게 나타나는 핫스팟을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. BOYD는 백라이트가 일관되도록 필요한 색상, 조명 값 및 외부 조명 환경에 따라 오버레이를 위한 맞춤형 디퓨저를 만듭니다.

데드 프론트 인쇄는 기술적으로 거의 모든 색상의 베젤 또는 오버레이에서 가능하지만 일반적으로 중립 색상으로 인쇄된 오버레이 및 베젤에서 볼 수 있습니다. 흰색, 검은색 또는 회색은 사용하지 않는 표시기를 가장 효과적으로 숨깁니다. 데드 프론트 오버레이는 일반적으로 폴리카보네이트, 폴리에스터 또는 유리에 인쇄되는데, 이는 쉽게 후면에 인쇄되고 아이콘을 효과적으로 숨길 수 있기 때문입니다.

BOYD 사용한 Dead Front 제어판 개발

새로운 데드 프론트 오버레이를 개발할 때 완벽한 모양을 얻기 위해 실험이 필요한 경우가 많습니다. 가능한 조명 옵션, 잉크 밀도, 색상 팔레트 및 기판의 폭을 감안할 때 오버레이 전체에서 일관된 모양을 유지하려면 여러 프로토타입을 개발해야 하는 경우가 많습니다. BOYD에는 최첨단 컬러 랩, 라이트 랩 및 전체 인쇄 팀이 있어 색상을 일치시키고 완벽하게 일치시킵니다. 색상 연구실 내에서 분광 광도계와 분광 방 사계는 매칭에 권장되는 특정 색상 값을 정의하는 데 도움이됩니다. 우리의 인쇄 팀은 라이트 랩을 사용하여 특정 기판과 필요한 모양에 필요한 잉크의 정확한 혼합물과 밀도를 지정합니다.

데드 프론트 인쇄는 자동차 대시보드, 항공우주 지표 및 HMI(Human Machine Interface)와 같은 다양한 응용 분야에 탁월한 옵션입니다. 데드 프론트 인쇄가 당사 전문가와의 상담 일정을 잡아 특정 사용자 인터페이스를 향상시킬 수 있는 방법을 알아보십시오.