홈 » 블로그 » EV 배터리 재료 테스트 연구소

EV 배터리 재료 테스트 연구소

EV 배터리 소재에 대한 자신감: Boyd의 연구실

전기 자동차(EV)에 대한 수요가 급증함에 따라 신뢰할 수 있는 고성능 배터리 재료가 필수적입니다. Boyd의 새로운 EV 배터리 재료 테스트 연구소는 이러한 요구를 충족하기 위해 더 빠르고 포괄적인 재료 테스트 솔루션을 제공합니다. 완료하는 데 몇 주 또는 몇 달이 걸리는 타사 테스트 하우스에 의존하는 회사와 달리 당사는 테스트 프로세스를 간소화합니다. Boyd는 필요한 모든 EV 배터리 재료 테스트를 한 곳에 통합합니다. 우리는 개별 EV 배터리 재료를 테스트하고 다양한 EV 배터리 재료 조합을 테스트한다는 점에서 독특합니다. 이 접근 방식은 귀중한 시간을 절약하고 보다 신뢰할 수 있는 결과를 제공하여 고객에게 더 빠르고 정확하게 진행할 수 있는 자신감을 제공합니다.

전통적인 재료 테스트의 병목 현상

기존의 테스트 하우스와 개별 재료 테스트 시설은 진행을 지연시킵니다. 이를 위해서는 전체 재료 테스트를 완료하기 위해 여러 당사자 간의 조정이 필요합니다. 서로 다른 재료가 어떻게 함께 작동하는지 보여주지는 않지만, 개별 재료 테스트 데이터가 결합될 때 어떻게 작동할 수 있는지 평가하여 함께 작동할 수 있는 방법을 추론합니다. 이러한 단편적인 접근 방식은 정확성을 떨어뜨리고, 리드 타임을 연장하고, 개발 주기를 늦추고, 개념에서 생산으로의 전환을 복잡하게 만듭니다.

Boyd 테스트를 통한 EV 개발 가속화

Boyd 모든 EV 배터리 재료 테스트를 단일 시설로 통합합니다. 우리는 다양한 재료 조합을 테스트하여 함께 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 또한 고객의 필요에 따라 개별 재료를 테스트할 수도 있습니다. Boyd의 EV 배터리 재료 테스트 연구소는 고객에게 간소화된 테스트 프로세스, 단축된 일정, 향상된 정확도 및 포괄적인 데이터를 제공합니다. TÜV SÜD의 테스트는 매우 다양한 실제 환경 조건과 안전 문제를 시뮬레이션하도록 구성되어 있습니다. 우리가 수행하는 주요 테스트 중 일부는 다음과 같습니다.

열전도율 테스트:

50°C에서 800°C까지 재료의 열 전도 능력을 측정하여 배터리가 극한 조건을 견딜 수 있도록 합니다. 열 성능은 열 폭주와 같은 고에너지 이벤트 동안 위험을 최소화하는 데 매우 중요합니다.

남용 화염 테스트:

재료의 한쪽을 900°C에서 1100°C까지 가열하고 반대쪽을 300°C 이하로 유지하여 극한의 화재 시나리오를 시뮬레이션합니다. 이 테스트는 재료가 화재 관련 사고에서 구조적 무결성을 유지하고 폭발에 저항하는 방법을 보여줍니다.

핫 사이드/콜드 사이드 사이클 테스트:

재료가 급격한 온도 변화를 견디는 방법을 평가하고, 급변하는 환경에서 열 성능을 평가하기 위해 뜨거운 면과 차가운 면 사이를 순환합니다.

절연 파괴 강도:

전기 및 스파크 전압 에너지에 대한 안전성과 내구성을 평가하기 위해 재료의 전기 파괴 저항 능력을 테스트합니다. 효과적인 유전 특성은 폭발 관련 에너지 서지를 억제하는 데에도 기여합니다.

내습성:

재료 무결성을 손상시킬 수 있는 수분 침투를 확인하여 습하거나 습한 조건에서 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 습기에 대한 강력한 내성이 있는 재료는 압력 상승 및 폭발을 유발할 수 있는 고장이 발생할 가능성이 적습니다.

테스트 그 이상: Boyd의 포괄적인 재료 솔루션

Boyd 단순히 재료를 테스트하는 데 그치지 않습니다. 재료 공급업체이자 변환기로서 당사는 다층 적층을 시뮬레이션하고 제조하는 전문가로서 재료 요구 사항에 대한 전체적인 솔루션을 제공합니다. 사내 프로토타이핑 기능을 통해 테스트에서 생산까지 원활하게 진행하여 시장 출시 시간을 단축하고 비용을 절감합니다. 결합된 자재 스택업을 시뮬레이션하고 FEA 시뮬레이션을 실행함으로써 2일에서 14일 이내에 빠르고 정확한 데이터를 제공하여 OEM이 더 빠르고 자신 있게 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 당사의 테스트 프로세스는 고객 문제에 대해 하나의 솔루션만 평가하지 않기 때문에 일반적인 표준을 능가합니다. 우리는 고객 요구 사항 또는 중요한 응용 분야에 대한 더 높은 안전 마진을 기반으로 "우수하고 우수하며 최고의" 재료 솔루션을 제공합니다. 우리는 고객이 최상의 솔루션을 선택할 수 있도록 지원합니다.

협업 테스트: Boyd의 차별화 요소

Boyd의 연구소는 EV 배터리 시장을 전문으로 합니다. 우리는 EV 애플리케이션의 고유한 문제를 해결하고 기존 테스트 하우스보다 더 빠르게 결과를 제공합니다. 최대 800°C의 열전도율 테스트, 그릿 침투가 없는 화염 테스트, 절연 파괴 테스트를 통해 재료가 EV 제조업체의 엄격한 요구 사항을 충족하거나 초과하는지 확인합니다.

Our ability to quickly verify results gives OEMs the ability to accelerate their project design. By replicating real-world conditions, we prepare materials for the toughest challenges.

Boyd: EV 배터리 소재 파트너

재료 테스트, 시뮬레이션 및 프로토타이핑을 모두 한 지붕 아래에서 결합함으로써 Boyd는 EV 배터리 재료 개발을 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 새로운 테스트 랩은 설계 및 개발 프로세스를 가속화하여 의사 결정을 지원하는 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. 열 보호, 방폭 또는 다층 재료 솔루션이 필요한 경우 Boyd의 EV 배터리 재료 테스트 연구소는 업계 표준을 충족하거나 능가하는 결과를 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 EV 배터리 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 전문가와의 상담을 예약 하여 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하십시오.