ADAS 및 고급 컴퓨팅

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 냉각 시스템을 사용하는 이유는 무엇일까요?

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 냉각 시스템은 운전 및 차량 안전을 자동화하는 데 도움이 되는 중요한 전자 시스템의 안전한 작동 온도를 유지합니다. 너무 많은 열에 노출되면 처리 속도가 느려지거나 중요한 안전 기능에 대한 응답성과 정확도가 감소하고 민감한 구성 요소의 수명이 제한되며 시스템의 전반적인 신뢰성이 저하될 수 있습니다. ADAS 냉각 시스템이 없으면 자율 주행 기능은 비실용적이고 안전하지 않습니다.

ADAS용 수냉식 전자 제어 장치

ADAS 냉각 시스템은 무엇을 합니까?

ADAS 냉각 시스템을 사용함으로써 제조업체는 온보드 데이터 처리 및 텔레매틱스에 연결된 센서의 수를 안전하게 늘려 시스템을 더 높은 수준의 자율 주행으로 밀어 넣을 수 있습니다. 차량 설계자는 더 많은 ADAS 서브시스템 전자 제어 장치(ECU)를 통합하고 중앙 집중화하여 보다 효과적인 열 관리를 활용할 수 있습니다. 가장 적합한 ADAS 냉각 시스템을 통해 시스템 설계자는 신속하게 반응하는 보다 안정적인 시스템을 위해 데이터 처리 속도를 높일 수 있습니다.
3D-차량 인테리어 렌더링(ADAS 시스템 포함)
기술-공-액-전환 그래프

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 냉각 시스템이란 무엇입니까?

드라이버 자동화 수준이 높아짐에 따라 온보드 전자 장치 및 텔레매틱스 솔루션의 전반적인 전력 손실이 발생합니다. ADAS 열 관리의 기술 및 구성은 액체 라인의 가용성 및 자동화 수준과 같은 주변 시스템에 따라 다릅니다. 자동화가 거의 없기 때문에 다이 캐스트 인클로저 또는 향상된 다이 캐스트 어셈블리와 같은 공기 냉각 시스템은 열 관리 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 더 중요한 운전자 자율성은 더 무거운 데이터 수집, 처리 및 전송을 관리하기 위해 더 많은 냉각이 필요하므로 ADAS 구현 수준이 높을수록 2상 및 액체 솔루션을 포함할 수 있는 더 많은 냉각이 필요합니다.

ADAS 냉각 시스템에 Boyd를 사용하는 이유는 무엇입니까?

BOYD의 기술 포트폴리오를 통해 소형, 경량 및 고신뢰성 ADAS 냉각 시스템을 설계하고 제조할 수 있습니다. BOYD의 ADAS 열 관리 솔루션은 일관된 센서 및 컴퓨팅 성능, 효율적인 에너지 사용을 보장하고 계산 요구에 관계없이 안전한 작동 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 다양한 기술로 설계 및 제조하기 때문에 특정 응용 분야에 가장 적합한 솔루션을 추천할 수 있습니다. BOYD의 센서 냉각 솔루션은 다음과 같습니다.so reliable that they’re used on the Perseverance Mars Rover.
구리-초박형 증기-챔버
ADAS-인포그래픽

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)란 무엇입니까?

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 운전자가 차량을 보다 안전하게 운전할 수 있도록 도와주는 능동 시스템입니다. 이러한 각 고급 시스템은 차량 주변에 위치한 다양한 센서를 사용하여 데이터를 수집하고, 온보드 전자 장치로 이 정보를 처리하고, 텔레매틱스를 통해 다른 시스템과 통신합니다. ADAS는 보다 직관적인 차량 작동에서 레벨 5 자동화를 갖춘 완전 자율 주행 차량에 이르기까지 광범위한 기능을 가능하게 합니다. 이러한 시스템은 운전자 오류를 완화하고 생명을 구하도록 설계되었습니다.

ADAS 솔루션에 Boyd를 사용하는 것에 대해 아직 확신이 서지 않습니까?

Boyd의 유산과 전문성은 열 관리뿐만 아니라 ADAS와 같은 중요한 시스템을 밀봉하고 보호하는 데 있습니다. 당사의 엔지니어링 재료 솔루션은 환경 위험으로부터 센서와 전자 장치를 밀봉하고 이러한 시스템의 수명과 신뢰성에 대한 충격 및 진동 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 당사의 유명한 전문 지식 중 일부는 광학적으로 투명한 접착제를 포함하여 가장 까다로운 재료를 처리하는 것입니다. 고급 접착 솔루션에서 맞춤형 엘라스토머 개스킷 및 폼 솔루션에 이르기까지 Boyd 공들여 설계한 ADAS 시스템의 수명과 신뢰성을 보호하고 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
통합 디스플레이 개스킷

ADAS 열 관리 FAQ

자동차의 열 관리란 무엇입니까?

자동차의 열 관리는 배터리, 센서 및 전력 전자 장치와 같은 중요한 구성 요소의 온도를 제어하여 최적의 성능을 보장하고 과열을 방지합니다.

자동차의 열 시스템은 무엇입니까?

자동차의 열 시스템은 엔진, 변속기 및 배터리를 포함한 다양한 구성 요소의 열을 관리합니다. 라디에이터, 냉각수 펌프, 열교환기 및 단열재를 사용하여 온도를 조절하고 효율적인 성능을 보장하며 과열을 방지하여 안전성을 높입니다.

EV에서 열 관리의 중요성은 무엇입니까?

전기 자동차(EV)의 열 관리는 배터리 성능을 최적화하고 수명을 연장하며 안전을 보장합니다. 최적의 작동 온도를 유지함으로써 에너지 효율성을 높이고 전력 전자 장치 및 모터의 안정적인 작동을 지원하여 궁극적으로 전반적인 차량 성능과 범위를 개선합니다.

ADAS란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 센서, 카메라, LiDAR 및 레이더를 사용하여 주변 환경을 모니터링하고 제동, 조향 및 차선 유지와 같은 작업을 지원합니다. 실시간 데이터를 처리하여 위험을 감지하고 사고를 예방하는 데 도움이 됩니다.

ADAS에는 몇 가지 유형이 있습니까?

ADAS에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 비상 제동, 사각지대 감지, 주차 보조 등 여러 유형이 있습니다. 각 시스템은 주행 안전과 편의성의 다양한 측면을 지원합니다.

ADAS에는 어떤 센서가 사용됩니까?

ADAS는 레이더, 카메라, 초음파 센서 및 LiDAR를 사용하여 차량 주변을 모니터링하고 물체 감지, 거리 측정 및 차선 추적과 같은 작업을 지원합니다.

ADAS에는 어떤 하드웨어가 사용되나요?

ADAS는 센서, 카메라, 레이더, LiDAR, 중앙 처리 장치(CPU) 및 그래픽 처리 장치(GPU)를 사용하여 실시간 의사 결정과 보다 안전한 운전을 위한 데이터를 수집하고 처리합니다.

ADAS에는 어떤 프로세서가 사용됩니까?

ADAS는 종종 SoC(System-on-Chip) 솔루션, CPU(중앙 처리 장치) 및 GPU(그래픽 처리 장치) 형태의 고성능 프로세서를 사용하여 센서의 데이터를 관리하고 물체 감지, 경로 계획 및 차량 제어에 대한 실시간 결정을 내립니다.

ADAS는 누가 제조합니까?

주요 자동차 제조업체, 기술 회사 및 전문 공급업체는 ADAS를 제조하여 첨단 운전자 지원 시스템을 차량에 통합하는 데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설계 및 생산합니다.

ADAS의 핵심 구성 요소는 무엇입니까?

ADAS의 주요 구성 요소에는 센서(예: 레이더, 카메라 및 LiDAR), 제어 장치, 소프트웨어 알고리즘 및 통신 시스템이 포함됩니다. 이러한 요소는 함께 작동하여 환경을 감지하고, 데이터를 처리하고, 안전과 편의성을 향상시키는 주행 작업을 실행합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!