» 블로그 » 열원의 소실 전력 정의

열원의 소실 전력 정의

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2018년 Sep월 12일

입력 전력 대 손실 전력

열 관리가 생소한 사용자들을 위해 설명하자면, 대부분의 장치에는 입력 전력과 손실 전력이라는 서로 관련된 두 전력 값이 있습니다. 입력 전력은 장치에 대한 전기 입력 전류와 전압의 곱입니다. 이는 전기 기술자들이 일반적으로 가장 관심있어 하는 것입니다.

Boyd-Genie-FAQ-Hero

손실 에너지

열 엔지니어들은 주로 장치의 손실 전력에 대해 더 관심을 가집니다. 손실 전력은 구성부품이 입력 전력에서 장치가 수행하는 동작으로는 변환할 수 없는 폐열입니다. 해당 작업에 적합한 히트 싱크를 추정하기 위해서는 이러한 입력이 모든 종류의 열 계산에 필요하며, Boyd Genie를 사용하는 경우도 마찬가지 입니다.

예시로 빛을 발산하는 LED를 들 수 있습니다. LED는 입력 에너지를 빛으로 변환하지만, 그 에너지 중 일부는 열로 손실됩니다. 컴퓨팅 등의 일부 산업에서는 손실된 열을 '열 설계 전력'으로 보고합니다.

예시:

장치에서 100W가 효과적으로 발생하지만 80W만 열로 소실될 수 있습니다. 80W는 히트 싱크가 손실하는 부분입니다. 이 경우 Boyd Genie에 입력하는 값은 80W여야 합니다. 예시로 들은 80W를 손실하는 100W 장치의 경우 효율성은 20%입니다.

총 장치 부하

여러 장치가 있는 경우 각 장치의 손실 열을 모두 더합니다. 해당 값은 프로젝트 조건에서 장치의 총 부하 매개 변수로 추정하는 데 사용하거나 Boyd Genie 내에서 사용할 수 있습니다.

총 열원 크기 및 열 밀도

Total-Heat-Source-Size-Aavid-Genie-Project-Conditions

전체 손실량은 대략적인 추정치로 사용하기에 적합하지만, 열원 크기는 히트 싱크 또는 기타 열 관리 솔루션에 열이 적용되는 방식에 있어 중요한 부분입니다. 열원 크기는 손실 전력 외에도 열 부하의 밀도를 정의합니다. 열 밀도는 열 관리 솔루션이 부품에 흡수된 열을 얼마나 잘 처리할 수 ​​있는지에 영향을 줍니다.

고밀도 열원에는 열 확산이 더욱 증가하는 대신 작은 영역에 열이 집중되도록 되어 있습니다. 대부분의 열 관리 솔루션은 열을 먼저 열 부하에서 멀리 이동시키는 데 도움이 되는 전도 효과에 의존하지만, 단일 영역에 너무 많은 열이 가해지면 표면 및 장치 온도가 크게 올라갈 수 있습니다. 심지어 심각한 교통 체증처럼 엄청나게 쌓일 수 있습니다.

Boyd Genie에서 열원 크기 적용

Boyd Genie의 프로젝트 조건에서 열을 전체 히트 싱크 베이스에 분산하거나, 실제 열 밀도를 반영하도록 특정 사용량을 정의할 수 있습니다. 히트 싱크에 흑연 히트 스프레더, 증기 챔버 및 내장 히트 파이프를 사용하려는 경우, 총 열 부하를 균등하게 분산하는 것이 열원의 실제 영역을 사용하는 것보다 더 잘 대표됩니다.

여러 장치가 있는 작업의 경우, 프로젝트 조건 섹션에서 여러 부하에 대한 표면적을 더할 수 있습니다. 이는 Boyd Genie가 기술 선택에 동등한 표면적을 사용하고, 어떤 재질의 히트 싱크를 선택해야할지 선택하는 데 도움이 됩니다. 나중에 열원 정의 페이지에서 실제 장치 및 크기를 업데이트할 수 있습니다.

총 부하와 열원 크기 사이에서, Boyd Genie는 귀사의 히트 싱크 설계 프로젝트의 기술 선택 부분에 대해 훌륭한 추정치를 생성할 수 있습니다.

히트 싱크를 선택 및 설계하고, 유량을 입력하고 덕트를 사용할지 유량 바이패스를 사용할지를 결정한 후, '열원' 페이지에서 개별 장치를 배치할 수 있습니다. 귀사의 열부하가 히트 싱크에 접촉하는 위치를 더 정확하게 일치시킬 수 있도록 열원을 드래그, 복사 및 편집할 수 있습니다.

Boyd 지니에 열 인터페이스 재료 적용

대부분의 작업은 방열 계면 물질(TIM)을 사용함으로써 혜택을 볼 수 있으므로 방열 계면 물질(TIM)에서 방열 계면 저항을 추가할 수도 있습니다.

결론적으로, 시간을 할애해 장치의 실제 손실 전력과 실제 크기를 고려해 보세요. 이렇게 함으로써 Boyd Genie가 맞춤화할 수 있는 옵션에 대한 더 나은 아이디어를 제공할 수 있습니다.

열원 위치 지니 열 소스 위치 지정

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!