열 관리
Boyd는 모든 산업에서 신뢰할 수 있는 고성능 열 관리 솔루션을 개발, 설계, 테스트, 최적화 및 제작한 오랜 역사를 가지고 있습니다. 엔지니어링 및 제조의 일관된 혁신을 통해 Boyd는 가장 다양한 기존 및 고급 냉각 기술을 활용하는 최적화되고 비용 효율적인 냉각 솔루션 및 시스템을 제공합니다.
Boyd의 열 관리 솔루션을 통해 고객은 다음을 수행할 수 있습니다.

성능 및 기능 향상
쿨러 장치는 더 빠르게 작동할 수 있으므로 제품 설계자는 전산 처리 속도 또는 전자 스위칭 속도를 높이면 배터리 충전 시간 이나 에너지 변환을 줄일 수 있습니다.

제품 크기 감소 또는 더 많은 설계 공간 만들기
동일한 장치 출력에 대한 열 솔루션의 무게와 볼륨을 줄여 더 많은 기능이나 더 작은 제품을 위한 공간을 확보합니다.

제품 수명 연장, 신뢰성 향상 및 제품 안전 성
과도한 열은 실리콘 칩 프로세서와 리튬 이온(Li-Ion) 배터리를 포함한 물질을 마모시킬 수 있으므로 제품을 시원하게 유지하면 더 길고 안전하게 작동할 수 있습니다.
열 관리 솔루션

액체 냉각
액체 시스템, 냉각기, 냉각수 분배 장치(CdUs), 냉철판 및 열 교환기에 액체 냉각의 고열 용량을 적용합니다.

2상 냉각
2상 증기 챔버, 보온기 시스템 및 히트 파이프 어셈블리를 통해 고열 하중을 안정적으로 확산, 운송 및 방출합니다.

익스트림 에어 쿨링
비용 효율적인 지퍼 핀 어셈블리, 압출 방열판 또는 축류 팬으로 제품과 시스템을 냉각하십시오.

전도냉각
흑연 열 스프레더, 캡슐화된 흑연 섀시 및 인클로저, 열 인터페이스 재료로 고밀도 열 하중을 확산시십시오.

소켓
반도체 번인(burn-in) 및 테스트 소켓은 모든 유형의 집적 회로를 테스트하고 검증하는 데 필수적입니다

유통 파트너
수백 가지의 표준 구성 요소와 열 솔루션을 공인 대리점에서 구입하십시오.
열 관리 FAQ
열 관리란 무엇입니까?
열 관리는 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 다양한 시스템에서 열을 제어합니다. 방열판, 히트 파이프 및 액체 냉각과 같은 솔루션을 사용하여 과열을 방지하고 효율성을 유지합니다.열 관리의 기본 사항은 무엇입니까?
열 관리에는 전도, 대류 또는 복사를 통한 열 흐름 관리가 포함됩니다. 방열판, 열 분산기, 열 페이스트 및 냉각 시스템과 같은 재료 및 구성 요소를 사용하여 열을 효율적으로 이동하고 발산합니다. 목표는 열 생성과 발산의 균형을 유지하여 시스템이 안정적으로 작동하도록 하는 것입니다.열 관리 시스템이란 무엇입니까?
열 관리 시스템은 방열판, 팬, 액체 냉각 및 열 인터페이스 재료와 같은 구성 요소를 사용하여 온도를 조절하여 열을 제어합니다. 과열을 방지하여 시스템이 효율적이고 안정적으로 실행되도록 합니다.열 관리 전략은 무엇입니까?
열 관리 전략에는 열을 제어하기 위한 수동 및 능동 냉각 방법이 포함됩니다. 수동적 전략은 방열판과 열 분산기를 사용한 자연 방열에 의존합니다. 적극적인 전략은 팬, 펌프 및 냉동 시스템을 사용하여 열 제거를 향상시킵니다. 공기 흐름을 최적화하고, 열 인터페이스 재료를 사용하고, 상변화 재료를 통합하면 열 성능도 향상됩니다.열 관리는 어떻게 계산합니까?
열 관리를 계산하려면 구성 요소에서 발생하는 열과 필요한 냉각 용량을 평가하십시오. 재료의 열 저항을 결정하는 것으로 시작하고 전도, 대류 및 복사 공식을 사용하여 열 전달을 계산합니다. 효율적인 열 방출을 보장하기 위해 주변 온도와 원하는 작동 온도를 고려합니다. 이 데이터를 사용하여 성능 요구 사항을 충족하는 효과적인 열 관리 솔루션을 선택하십시오.기본 열 공정은 무엇입니까?
기본 열 과정에는 전도, 대류 및 복사를 통해 열을 전달하는 것이 포함됩니다. 전도는 고체 물질을 통해 열을 전달하고, 대류는 유체를 통해 열을 이동시키며, 복사는 전자기파를 통해 열을 전달합니다. 이러한 프로세스는 함께 온도를 조절하고 시스템의 효율적인 열 관리를 유지합니다.열 제어의 다른 유형은 무엇입니까?
열 제어에는 능동 냉각, 수동 냉각 및 단열이 포함됩니다. 팬 및 냉동 장치와 같은 능동 냉각 시스템은 구성 요소에서 열을 제거합니다. 수동 냉각은 방열판 및 열 분산기와 같은 재료를 사용하여 자연적인 열 방출에 의존합니다. 단열은 열 전달을 최소화하여 민감한 구성 요소를 온도 변동으로부터 보호합니다. 각 유형은 다양한 응용 분야에서 최적의 작동 조건을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.우주에서의 열 관리란 무엇입니까?
우주에서의 열 관리는 우주선 및 위성 시스템의 온도를 제어하여 극한 환경에서 최적의 성능을 보장합니다. 단열재, 라디에이터 및 능동 열 제어 시스템을 사용하여 온보드 장비 및 태양 복사의 열을 관리합니다. 효과적인 열 관리는 과열을 방지하고 임무 전반에 걸쳐 민감한 구성 요소의 안정적인 작동을 보장합니다.질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!