» 블로그 » 열전 기기 내장 컨트롤러

열전 기기 내장 컨트롤러

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2017년 Apr월 25일

새로운 방식으로 열전 장치 적용

TEGway ThermoReal은 열전 장치 임베디드 컨트롤러입니다. TEGway는 소형 열전 소자 (TED)의 유연한 어레이를 생성하는 방법을 개발했습니다. 이 유연한 TED 어레이는 행 단위로 전원이 공급됩니다. 이를 통해 어레이는 각 행을 핫, 콜드 또는 4°에서 40°C 범위 사이의 어느 곳에서나 개별적으로 제어할 수 있습니다. 흥미로운 점은 이러한 핫 행과 콜드 행을 번갈아 가며 사용할 때입니다. 그렇게 함으로써 TED 어레이는 "통증" 또는 추위에 빠져 손을 불에 바로 대었을 때 느끼는 타는듯한 느낌을 시뮬레이션 할 수도 있습니다.

유연한 열전 장치 및 강성 TED와의 비교 TEGway 제공
유연한 열전 장치 및 강성 TED와의 비교 TEGway 제공

대부분의 열전 장치는 세라믹과 금속으로 만들어지기 때문에 일반적으로 더 크고 단단합니다. 이는 Peltier 장치에 대한 새로운 응용 프로그램을 찾는 데 큰 제한이 될 수 있습니다. 이 작은 장치 배열을 생성함으로써 열전은 더 단단하고 흥미로운 곳으로 나아갈 수 있습니다.

가상 현실과 증강 현실을 보다 실감나게 만들기

깔끔하게 들리지만 열전 장치 임베디드 컨트롤러에 대해 흥미로운 점은 무엇입니까? 미디어 소비가 더욱 몰입감이 높아짐에 따라 엔터테인먼트 산업은 현실을 더욱 시뮬레이션하기 위해 이와 같은 새로운 기술을 모색 할 것입니다. 최신 TV 화면, 영화 화면 및 가상 현실 헤드 세트는 우리의 시각을 감싸고 서라운드 사운드 또는 훌륭한 헤드폰은 우리의 소리 감각을 다루지만 터치는 어떻습니까? TEGway는 디지털 경험을 통해 완전히 새로운 감각을 접할 수 있는 잠재력을 보았습니다. 그렇기 때문에 소비자에게 또 다른 수준의 피드백을 추가할 수 있는 큰 잠재력이 있기 때문에 이 기술을 비디오 게임에 적용하는 것을 볼 수 있습니다.

열전 장치 임베디드 컨트롤러

비디오 게임이나 영화에서 북극 지역을 탐험하는 것이 극도로 추울 것이라고 상상해 보십시오. 현재 우리가 할 수 있는 일은 추위를 상상하는 것뿐이다. 그러나 열전 장치 임베디드 컨트롤러를 사용하면 실제로 느낄 수 있습니다. 우리 미디어가 우리를 사막으로 데려가거나 화산 위에 서게 하는 것과 같은 시나리오가 될 것입니다. 컨트롤러는 우리가 경험할 것으로 예상되는 열을 시뮬레이션하기 위해 가열됩니다. 컨트롤러의 작은 공간에서 뜨겁고 차가운 것을 번갈아 가며 사용할 수 있는 기능을 통해 미디어 소비자는 자신이 몰입한 이야기의 주인공의 고통도 느낄 수 있습니다.

열전 장치 임베디드 컨트롤러에 수반되는 열

열전 장치 임베디드 컨트롤러가 가지고 있는 열 상황을 살펴보겠습니다. 대부분의 열 관리 응용 분야에서는 열전 냉각기에 대한 특정 온도 차이를 유지해야 할 필요성이 있습니다. 이것은 온도 차이가 동적이며 TED 어레이에 따라 크게 다를 수 있는 고유한 응용 프로그램입니다.

열전 장치 임베디드 컨트롤러 자체

이러한 각 장치의 뒷면은 각 온도 출력에 대한 전압을 예측할 수 있도록 일정한 온도로 유지되어야 합니다. 이것은 구리 스프레더와 같은 히트 스프레더를 사용하여 수행할 수 있습니다. 열전 장치는 또한 이러한 장치에 의해 유도된 온도 변동에 노출될 경우 신뢰성 문제를 겪을 수 있는 온보드 전자 장치가 있는 경우 컨트롤러 내부와 절연되어야 합니다.

컨트롤러 전원 공급 장치

TED 자체에 부차적인 것은 이러한 장치의 전원입니다. 열전 장치는 비효율적이므로 작은 온도 차이를 만드는 데 많은 에너지가 필요합니다. 전체 어레이에 걸쳐 이러한 비효율성을 곱하면 이러한 열전 장치 임베디드 컨트롤러는 거대한 전력 돼지가 됩니다. 대용량 전원 공급 장치 또는 무거운 배터리가 필요하며, 둘 다 안전하고 신뢰할 수 있도록 자체 열 솔루션이 필요할 수 있습니다.

몰입감 넘치는 게임 플레이의 한계를 뛰어넘다

열 경험을 출력할 수 있는 컨트롤러와 함께 제공되는 문제에도 불구하고 게임 산업이 기존 기술을 새로운 애플리케이션으로 밀어붙이는 것을 보는 것은 흥미진진합니다. 우리는 확실히 상업적으로 이용 가능한 최초의 열전 장치 임베디드 컨트롤러를 볼 수 있기를 고대하고 있습니다.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!