» 블로그 » 보온병 대 히트 파이프

보온병 대 히트 파이프

이전 블로그에서 우리는 열사이펀이란 무엇입니까? 그리고 다양한 열사이펀 구성 및 응용 프로그램. 여기서 우리는 2 상 냉각과 관련하여 가장 자주 묻는 질문 중 하나에 답할 것입니다 : 열 사이펀과 히트 파이프의 차이점은 무엇입니까?

주요 차이점

둘 다 작동 유체의 증발 및 응축을 기반으로하는 수동 냉각 시스템이지만, 히트 파이프와 열 사이펀의 차이점은 열 사이펀에없는 히트 파이프 내에 위킹 구조가 존재한다는 것입니다. 일반적으로 소결 분말, 축 방향 홈이 있는 철망 또는 스크린 심지인 이 위킹 구조는 작동 유체가 중력을 포함한 모든 방향에서 응축기로 돌아갈 수 있도록 하는 모세관 압력을 생성합니다. Thermosiphon의 경우 작동 유체는 중력을 통해 되돌아 오므로 열원과 증발기가 응축기 장치 아래에 위치해야합니다.

다른 장점과 단점은 무엇입니까?

큐맥스:

열 사이펀의 최대 열 전달 용량 (Qmax)은 일반적으로 직경과 길이가 동일한 히트 파이프의 열 전달 용량보다 큽니다. 심지 구조는 증기 공간의 양과 심지 모세관을 통해 증발기로 되돌아가는 액체의 잠재적 속도를 제한합니다. Thermosiphon에서 유체와 열은 중력이 심지의 필요성을 제거하기 때문에 더 효율적으로 이동할 수 있습니다.

열원으로부터의 거리

열 사이펀은 유체를 전달하기 위해 위킹 구조에 의존하지 않기 때문에 열 사이펀이 열을 전달할 수있는 길이는 히트 파이프의 길이보다 훨씬 길다. BOYD에서 열 사이펀은 길이가 수 미터 이상으로 만들어졌습니다. 중력이 유리하면 열 사이펀 길이는 사실상 무제한이 될 수 있습니다.

온도 제어:

열 사이펀은 히트 파이프와 비교할 때 여러 열원에 대해 훨씬 더 엄격한 온도 제어를 허용하는 경향이 있습니다. Thermosiphon은 여러 개의 개별 튜브에 의존하지 않기 때문에 증기압은 어셈블리 전체에서 동일하게 유지됩니다. 이는 열원에서 열이 끌어올 때 전체 Thermosiphon 어셈블리에서 온도가 비슷하다는 것을 의미합니다.

더 적은 튜브와 더 낮은 프로파일:

원격 응축기 장치와 함께 Thermosiphon 구조를 사용하는 경우 열 전달 용량이 높기 때문에 증발기와 응축기 사이에 필요한 튜브 수는 유사한 히트 파이프 어셈블리에 사용되는 수보다 훨씬 적습니다. Thermosiphon 튜브는 또한 유사한 열 전달성을 위해 히트 파이프보다 낮은 프로파일을 가지므로 잠재적으로 시스템을 통과하는 공기 흐름을 차단하여 보다 효율적인 냉각을 유도할 수 있습니다.

디자인 및 복잡성:

Thermosiphons는 항상 다양한 요인에 따라 각 특정 응용 분야에 맞게 맞춤 설계되었습니다. 이로 인해 개념을 제조된 제품에 적용하기 위해 복잡하고 복잡한 설계, 계획 및 개발이 발생할 수 있습니다. 히트 파이프 어셈블리도 사용자 정의되지만 개별 히트 파이프에는 어셈블리에 쉽게 통합할 수 있는 기성품 구조가 더 많습니다.

BOYD는 다양한 응용 분야와 산업을 위한 히트 파이프 및 열사이펀 어셈블리를 제작한 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 2상 냉각 기능에 대해 자세히 알아보려면 당사 웹사이트를 방문하거나 전문가에게 문의하십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!