환경적 책임

Boyd는 환경을 보호하고 공간을 통해 지속 가능성을 촉진하는 것이 중요한 우선 순위입니다. 우리는 환경에 대한 청지기이며 이 책임을 진지하게 받아들입니다. 건강한 천연 자원은 글로벌 사회와 경제에 중요합니다. 우리는 우리가 운영하고 지구가 있는 공동체의 건강은 사회의 복지뿐만 아니라 직원과 비즈니스에도 중요하다고 믿습니다.

우리는 환경 발자국을 줄이는 데 도움이 되는 환경 정책 이니셔티브를 지속적으로 찾고 구현합니다. 우리는 가능한 한 재생 가능 에너지원을 구현하고, 우리가 만드는 폐기물을 최소화하고, 에너지 사용 및 온실 가스 배출을 줄이며, 설계에서 부터 사용 중 및 양호한 장치 폐기 후 책임있는 제품 콘텐츠를 보장하기 위한 전체 제품 수명 주기를 고려하는 데 중점을 둡니다. 우리는 환경에 미치는 영향을 최소화하고 자원을 보존하는 순환 경제 원칙을 구현하기 위해 노력하고 있습니다.

우리는 다음을 약속합니다.

환경에 중점을 둔 Boyd 운영을 최적화하여 천연 자원을 절약하면서 원천에서의 오염을 방지합니다. 재생 가능 에너지원을 사용하고 전반적인 에너지 사용량을 줄입니다.

재활용, 천연 자원 효율적으로 사용, 최대 수율을 위해 원자재의 공정 및 활용을 혁신하여 생성되는 폐기물을 최소화합니다.

초기 단계 디자인에서 수명 종료에 이르기까지 당사 제품의 전체 수명 주기에 대해 사려 깊게 생각하며, 우리가 사용하기로 선택한 재료의 전체 환경 적 영향을 고려합니다.

운영 문제로 인한 잠재적인 환경 영향을 최소화하기 위한 대응 계획으로 비상 사태에 대비하고 있습니다.

RoHS, REACH, 분쟁 광물, 캘리포니아 안전 식수 및 독성 집행법 1986 (제안 65) 등

공급업체, 비즈니스 파트너 및 계약자와 같은 제3자 협력자에 걸쳐 환경 인식 제고 및 환경 관리 프로그램 참여를 촉진합니다.

교육, 상세한 정책 및 우수성을 인식하여 지속적인 개선을 추진합니다.

빈번한 경영진 검토를 통해 정기적으로 측정되는 목표로 프로그램 효율성 과 환경 성과 측정.

환경 관리 시스템 및 ISO 14001에 대한 제조 노력에 대해 자세히 알아보십시오.

이미지

리소스 및 다운로드

지속 가능성

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!