Boyd는 고객 팀과 긴밀히 협력하여 개념을 생성하고, 제품을 설계하고, 구성 요소를 소스하고, 첫 번째 세대 장치의 프로토 타입을 제작했습니다.
냉각 기류는 방열판을 통해 LED를 냉각한 다음 두 번째 챔버를 통과하여 LED 드라이브를 시원하게 유지했습니다.
시스템의 열 성능은 LED와 구동기 모두 제품 수명 10년 목표를 초과 달성하며 냉각 기능을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
무게를 최소화하기 위해 제품 설계는 방열판을 시스템의 기계적 중추로 사용했습니다. 이것은 구조적으로 건전한 제품을 crated하고 프레임, 지지대 또는 여분의 브레이싱의 모든 종류에 대한 필요성을 제거했다.
특수 판금 잠금 메커니즘과 압출 나사산 기능이 방열판에 설계되어 과도한 가공 및 하드웨어가 필요하지 않습니다. Boyd의 제조 공정 경험은 재료, 부품 제조 및 조립 비용을 절감하는 설계 세부 사항을 추가 할 수 있음을 의미했습니다.