» 블로그 » 장치 데이터 시트: 전원 소산 및 최대 케이스 온도를 계산하는 방법

장치 데이터 시트: 전원 소산 및 최대 케이스 온도를 계산하는 방법

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2018년 Jul월 16일

열 관리 설계를 위한 중요한 데이터 수집

전자 장치가 얼마나 많은 열을 발산하는지, 최대 케이스 온도를 계산하는 방법을 찾는 것은 때때로 고통스러울 수 있습니다. 응용 프로그램에서 사용 중인 장치에는 일반적으로 구매와 함께 제공되거나 제조업체에서 구할 수 있는 광범위한 데이터시트가 있습니다. 대부분의 전자 장치 제조업체는 이 정보를 제공하는 데 능숙합니다. 다른 경우에는 이 정보 중 일부를 추적해야 할 수도 있습니다. 일반적으로 장치를 구입한 제조업체 또는 공급업체에서 찾을 수 있습니다.

Heat-Sink-Temperature-Illustration

데이터시트에서 찾고 있는 용어

일반적으로 이 규격서는 "열" 섹션의 전력 손실(W), 최대 접합 온도(일반적으로 °C) 및 접합-케이스 열 저항(일반적으로 °C/W)을 나타냅니다. 바라건대 장치 제조업체가 이 정보 블록이 목차의 어디에 있는지 표시하거나 이 정보가 숨기는 것을 좋아하기 때문에 표시해 주기를 바랍니다.

실제 수학 부분: 최대 케이스 온도 계산

최대 케이스 온도를 계산하려면 먼저 장치가 발산하는 열량에 접합부-케이스 열 저항을 곱하여 접합부에서 케이스로의 온도 상승을 구합니다. 그런 다음 최대 접합 온도에서 이 온도 상승을 빼서 최대 케이스 온도를 구합니다.

Tjunction-max – (Ɵjunction-to-case*Pdissipated) = Tcase-max

어떤 경우에는 데이터 시트가 말하는 내용을 파악하는 것이 힘든 시련이 될 수 있습니다. 열전 냉각기(TEC) 또는 열전 장치(TED)는 "핫 사이드"와 "콜드 사이드"가 있기 때문에 두 배로 혼란스러울 수 있으며 양쪽의 제어가 기능에 중요합니다.

여러 장치 또는 시스템 열 부하

함께 냉각하려는 여러 장치 또는 기존 시스템이 있는 경우, 특히 개조 상황에서 계산하는 대신 열 부하를 테스트할 수 있습니다.

다른 모든 방법이 실패하는 경우

도움이 필요하면 주저하지 말고 BOYD 설계 엔지니어에게 문의하십시오. 그들은 이러한 유형의 데이터시트를 읽는 데 광범위한 경험을 가지고 있으며 귀하에게 적합한 솔루션을 설계하는 데 도움을 줍니다.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!