» 블로그 » 장치의 최대 케이스 온도 계산법

장치의 최대 케이스 온도 계산법

중요 장치 데이터 수집

찾고자 하는 것이 무엇인지 확실하지 않을 경우 전자 장치가 얼마나 많은 열을 손실하는지를 알아내고 최대 케이스 온도를 계산하는 방법을 찾는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 장치가 손실하는 열의 양을 파악하는 것은 올바른 열 관리 솔루션을 개발하기 위한 가장 우선적이고 가장 중요한 단계 중 하나입니다.

귀사의 작업에 사용되는 장치에는 구매 시 함께 제공되거나 제조업체가 별도로 제공하는 상세한 데이터시트가 있을 것입니다. 대부분의 전자 장치 제조업체들은 이 정보를 고객 또는 잠재 고객에게 무료로 제공합니다. 그러나, 이 정보를 쉽게 찾을 수 없는 경우도 있습니다. 일반적으로 장치를 판매한 제조업체 또는 공급업체에 문의하면 이러한 정보를 찾을 수 있습니다.

주요 데이터시트 용어

장치의 최대 열 부하 및 전력 손실량을 파악하는 데 필요한 대부분의 주요 값은 열 섹션에 있습니다. 일반적으로 장치 데이터시트에는 다음과 같은 정보가 명시되어 있습니다.

전력 손실(W)

최대 정션 온도(Tj-max, 일반적으로 °C 단위로 표기)

정션 대 케이스 열 저항(Ɵjc, 일반적으로 °C/W 단위로 표기)

열하중

이러한 데이터시트는 종종 전기 엔지니어를 기본 사용자로 간주하고 작성되므로 중요 열 정보를 쉽게 찾을 수 없는 경우도 있습니다. 어떤 경우에는 제조업체들이 동일한 정보를 서로 다른 형식 또는 위치에 표기하므로 데이터시트의 내용을 이해하는 것이 어려울 수 있습니다. 이러한 값은 설계 시작 전에 알아야 하는 중요한 값이므로 목차를 살피거나 모든 섹션을 검토한 후에도 해당 값을 찾을 수 없는 경우에는 장치 제조업체에게 문의해야 합니다.

최대 케이스 온도 계산

최대 케이스 온도를 계산하려면 먼저 장치가 손실하는 열의 양을 정션 대 케이스 열 저항에 곱하여 정션에서 케이스로의 온도 상승값을 얻습니다. 그런 다음 최대 정션 온도에서 이 온도 상승값을 제하면 최대 케이스 온도를 얻을 수 있습니다.

Tjunction-max – (Ɵjunction-to-case*Pdissipated) = Tcase-max

이 계산은 열전 냉각기(TEC) 또는 열전 장치(TED) 등의 경우처럼 조금 더 복잡할 수 있습니다. 이러한 장치는 "고온 쪽"과 "저온 쪽"이 있으므로 장치가 양면에서 열을 어떻게 처리하는지를 파악하려면 몇 가지 추가 계산이 필요할 수 있습니다.

열 관리 설계의 다음 단계

도움이 필요하면 언제든지 Boyd 엔지니어링 팀으로 연락해 주세요. 엔지니어링 팀은 이러한 유형의 데이터 시트를 해독하는 데 있어 방대한 경험을 보유하고 있으며 귀사의 올바른 솔루션 설계를 도와드릴 수 있습니다.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!