» 블로그 » 스테인리스 스틸 합금

스테인리스 스틸 합금

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2017년 Mar월 31일

While stainless steel is a durable material for many applications, not all steel alloys are created equal. As one of the most common materials for parts used in extreme environments, stainless steel has applications in industries ranging from automotive to home appliance. With extensive experience working with and fabricating stainless steel components, Boyd can help customers choose the correct stainless steel alloy for their application.

어떤 스테인리스 스틸이 프로젝트에 적합합니까?

각 스테인리스강 합금은 요소 구성과 연신율이 고유하여 성능 기능, 시각적 특성, 비용 프로필 및 연신율이 다릅니다. 연신율은 응력을 받는 금속이 원래 길이를 감안할 때 견딜 수 있는 팽창의 양입니다. 자동차 및 주요 가전 제품 부품에 사용되는 가장 일반적인 두 가지 합금은 300 및 400 시리즈입니다.

스테인레스 스틸 300 시리즈

연신율이 우수한 스테인리스 스틸 300 시리즈는 비자성이며 심한 금속 성형이 필요한 곳에 사용됩니다. 자동차 산업에서 널리 사용되는 300 시리즈는 극한의 내식성, 균열 저항성 및 고온 시 황변 방지로도 알려져 있습니다. 자동차 산업은 열악한 환경에 노출되는 실 플레이트, 리프트게이트 트림 및 기타 차량 액센트를 위해 300 시리즈를 선호합니다. 고온에서의 내구성을 위해 300 시리즈는 가전 산업에서도 많은 쿡탑 제품군에 사용됩니다.

스테인레스 스틸 400 시리즈

By contrast, the stainless steel 400 series is magnetic and has a smooth surface finish that is ideal for home appliance products, but can be more susceptible to corrosion than the 300 series (as it contains less chromium and nickel). Due to this, the 400 series is more cost effective than the 300 series. The 400 series is the alloy of choice for cost-sensitive appliance applications, such as dish washers and refrigerators. While these two are commonly used, this is far from an exhaustive list of steel alloys. In addition to help selecting the right stainless steel alloy, Boyd can provide customers with industry-leading metal decoration capabilities including selective mechanical finishing on stainless steel. Boyd’s mechanical metal finishing capabilities include but are not limited to brushing, spinning, and tooled patterns. In addition to mechanical finishing, Boyd offers a number of finishing options including premium coatings and inks. Boyd has years of material science and process innovation experience. For more information about some of our metal decoration capabilities, visit our Scuff-Resistant Coatings Blog or schedule a consultation with our experts

관련 게시물:

CGM 기기란 무엇인가요?

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!